ポリウレタンチューブ(20m)のレビュー
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。
カットマークを約500mm間隔で表示。
用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
2025-11-13
- 用途:
- 配管作業
適度な硬さで取り回しもしやすく,当方の作業に対しては丁度よい感じです.ワンタッチコネクターとも相性が良く,漏れもありませんでした.
2023-12-08
- 用途:
- ガス分析装置の排気系統
- 対象商品:
- 09148955
クリーンルーム内に設置する装置と排気ポンプとの間を接続する。チューブ内は、大気と比較すると若干陰圧の用途。
1人が参考にしています
有限会社高浩産業 様2023-06-01
- 用途:
- LNG船ボイラー燃料バルブメンテナンス
以前から船のボイラーバルブの、メンテナンスしてる中で圧力検査で悩んでいましたが
一台検査からピスコ継手購入後に、四台同時検査が出来て
作業効率向上が出来ました
大石建築 様2023-04-27
- 用途:
- 車庫のエアー配管用
- 対象商品:
- 09148964
本当は10mm購入するつもりでしたが、なぜか8mm購入!まあ、8mmでコンプレッサーの取り回し配管で良いとします。やってみると8mmで柔軟性もあり使い易かった。結果オーライでした。
2022-08-07
- 用途:
- NCエアー回りのメンテナンス
- 対象商品:
- 09149095
10年位使用してるNCのチューブ交換の為購入。
いままで その都度近くのホームセンターから買ってました。
見た感じ凄く丈夫そうで気に入ってます。
10年以上は持ちそうです。
今後は このメーカーにします。
2人が参考にしています
合同会社ユニコーンアルファ 様2024-06-14
- 用途:
- 測定器の部品として使用
- 対象商品:
- 09148955
これまで何回も使用して問題なかったのですが今回組み立てて検査時に空気の漏れがありました。見たところ1か所亀裂が有りそこから漏れていたようです。チューブは固いので切断時も
かなり力が必要ですので作業時に切れたとは考えにくいので初期状態で傷か何か有ったのかもしれません。出荷時は十分な検査をお願い致します。
4人が参考にしています
2022-01-04
- 用途:
- 空圧設備の配管
- 対象商品:
- 87964037
空圧許容値上限付近での長時間使用でも、形状変化(膨張)せずに使用できる。
モノタロウのポリウレタンチューブ製品では膨張してしまいます。
交換手間の掛かる部位ではピスコ製を使用。
許容圧力の半分程度の部位ではモノタロウ製品でも長時間使用OK。
3人が参考にしています
株式会社オーレックス 様2020-07-08
- 用途:
- 空圧機器の配管
- 対象商品:
- 09148955
リピートです。
ポリウレタンエアホース(糸なし)といえば、PISCOを使っています。
耐油性・耐熱性・機械的寿命など標準的だと思います。