防じんマスクのレビュー
- 用途:
- 木工事 加工、掃除
- 対象商品:
- 09201902
ゴム紐フックを外すと首から下げていても邪魔になりません よく考えられた商品であると思います。型崩れせず ついつい長く使用してしまいそうです。
- 用途:
- 塗装時、溶接時、錆落とし時
- 対象商品:
- 09201902
ヘルメット着用時などにゴム紐がきついかんじがするので
もう少し長くしてほしい
- 用途:
- サッシ
- 対象商品:
- 09201902
使いやすいのでリピート買いしてます。
1箱で1,2個マスクとゴムの繋ぎ部分が外れるのが有るのでそれが補強出来たらなおいいです。
- 用途:
- 工場での溶接作業等。
- 対象商品:
- 09201902
以前はMoldexの「2207 DS2」防じんマスクを使用しておりましたが、鼻が痛くなる等でこちらに変えました。
単価的に少し高くなりますが、鼻も痛くもなくなり大好評です。
若干不良品等が有りますが、モノタロウさんの対応で替えて頂け助かっております。
- 用途:
- 溶接作業
- 対象商品:
- 09201902
価格は手ごろですがもう少しゴム紐が長かったらよいのとゴム紐とマスク本体の繋ぎ目が弱くすぐに外れるのがある為強固してほしいです
- 用途:
- 金属切断
やはりゴムの長さが短いので外すとき側面の止め部から剥がれてしまいまだ使用できるのに廃棄してしまう。
性能的にはよいと思うのだが・・・。
大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。
- 用途:
- 粉じんの多い鋳物工場で使用しております。
- 対象商品:
- 09201902
顔にフィットする感じは良いのですが、夏場長時間の使用していると、汗がマスクに溜まってしまうので、その対策がされればなお良いと思います。
- 用途:
- 溶接加工、サンダー加工(グラインダー)粉じん対応で使用しておます。
- 対象商品:
- 09201902
作業時保護メガメ使用しているが、メガメが息で曇らないのが良い
- 用途:
- 溶接時や、サンダー掛け時に使用
- 対象商品:
- 09201902
よくゴムを留めてるマスクの溶着部がはがれる。もう少ししっかり溶着して欲しいです。
貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。
- 用途:
- 防災目的のため。
- 対象商品:
- 09201902
マスク部分が口元にピッタリとはまり、その割に息苦しさはあまり感じられないのでとても使いやすいです。長時間する場合にはゴムがちょっときつめなのでやや辛いので、ゴムの長さ調整ができるともっといいなと思います。
- 用途:
- 機械分解/各種ケレン/塗装等
- 対象商品:
- 09201902
確かに留め具はきつくて使用困難ですがフィルター装着部は抜群のフィット感があります。
頭に帽子やタオル巻をした状態での装着であればゴムバンド一本掛けで十分役目を果たします。
型崩れもあまりなく立体成型がとても良いと思います。
- 用途:
- インフルエンザ感染防護 吸気すると有害なシリコンスプレーなどの環境
- 対象商品:
- 09201902
インフルエンザ感染者からの防護に有効と思います。
とくに会議室など閉ざされた環境で、感染者が居る場合は、かなり有効。
有害なシリコンスプレーなどの細かな飛まつの環境から保護されます。
反面、長い時間の着用は息苦しいのが難点。
- 用途:
- 粉塵作業
- 対象商品:
- 09201902
内側に金具等が無いので、顔あたりが優しいと好評です。
首からぶら下げられるのも便利。
ゴムひもが短くなったのが残念です。留め具の間に輪ゴム等をつけて調整していますが、使用上適切かどうか不安なので。
貴重なご意見、ありがとうございます。
ヒモの長さの改良については、今後の検討課題とさせて頂きます。 よろしくお願い致します。