ABAホースバンド ノバ 9mmのレビュー

平均満足度 4.27 (15件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ABAホースバンド ノバ 9mm ABA
ABA
259 / 税込 285
バンド幅が9mmのクリップです。 小口径や肉厚の薄いホースに最適です。
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
小林商会 様2022-12-17
用途:
自動車の燃料ホース
対象商品:
09205323

ホースにバンドの跡が付きません
ブランド名に憧れて使用してます

2021-04-12
用途:
車のウォーターライン交換
対象商品:
09205341

このバンドは、水漏れを起こさずしっかり締まります。

2020-06-08
用途:
バイクの整備
対象商品:
09205323

ラジエターホースの固定用に購入。バンドにバリもなく確実に固定できました。幅がもう少し狭いものがあればさらに良いですね。

株式会社石原鉄工 様2018-10-25
用途:
ホース配管の締付
対象商品:
09205341

バンドが肉厚なため、少々力を入れて締めても千切れない丈夫な製品です。何度か購入しておりますが、設備振動で緩むことも無く経過も良好です。

2017-04-09
用途:
バイクのホース交換時に使用
対象商品:
09205323

バイクのオイルラインが痛んでいたので交換することにしたが、純正はカシメタイプ
だったので、こちらに交換しました。ワンポイントの青色がいいですね。
しっかり締め付けてくれて物もいいです。

2015-12-03
用途:
ゴム製エアホースソケット/プラグの取り付け
対象商品:
09205332

丈夫に出来ている。

2015-09-01
用途:
自動車
対象商品:
09205323

ホースと接する内側がフラットなので、締め込む際にホース表面を傷めない。

自由業 様2016-01-14
用途:
そのものズバリ!
対象商品:
09205323

細いホースに使用ですが、問題ないです。

2014-04-23
用途:
自動車メンテナンス
対象商品:
09205332

丈夫に出来た商品と思いますが、バンドの厚みがあるので小径、肉薄のホースに使うには注意が必要です。
無意識に最小値側に締め込んで行くとネジ溝のところで折れてクセがついてしまいます。
サイズ選択は使用範囲内の最大値に近いサイズを選ぶと良いと思いました。
「ABA mini」も揃えていただければ嬉しいです。

4人が参考にしています
2012-03-28
用途:
機械設備の冷却水用配管に使用します。
対象商品:
09205332

従来よりABAバンドを使っています。いつもは工具屋さんに注文しますが、モノタローさんにあったので、今回より注文しました。しっかりと固定できるので、おすすめです。
大阪魂ブランドでできると、もっとうれしい。

1人が参考にしています
2017-03-15
用途:
ホースを取り付けるとき
対象商品:
09205341

ホースの締め付け時当たり面に段差がなくホースを傷めにくい。

2013-04-19
用途:
自動車整備
対象商品:
09205332

絞めこんでいくと構造上ネジ付近が浮き上がり隙間が開いてしまう
抜け止めとしては使えるが漏れては不味い場所には使用できそうにありません

MonotaROからの回答

細いまたは肉厚が薄いホースはご指摘のとおり
ネジ付近が浮く可能性が考えれます。
浮いてくる部分をニッパーか何かで抑えてもらって
平行にした状態にして、さらに締めると
よりしっかり閉まることができます。
またご使用されているホース外径が
10,11㎜程度であれば
もうワンサイズ小さい品番8-14 注文コード09205323
の方がフィットしやすいかと思われます。
恐れ入りますが、何卒宜しくお願い申し上げます。

2012-04-19
用途:
パソコンの水冷チューブの固定。
対象商品:
09205323

キズだらけで粗雑な印象。
機能は必要充分なんでしょうが、見た目が、ねぇ…。
黒色があったら良かった。

スマイル商会 様2012-01-31
用途:
エアホース中途に圧力計を取り付けるため
対象商品:
09205332

非常に使いやすい

FL・MUTSU 様2012-04-15
用途:
窒素ホースとの取り付け
対象商品:
09205323

もう少し小さいサイズがほしかったです。