グリースニップル B型 (黄銅メッキ付)のレビュー

平均満足度 4.33 (21件のレビュー)
商品レビューを投稿する
グリースニップル B型 (黄銅メッキ付) ノーブランド
ノーブランド
209 / 税込 230
グリス注入用ニップルです。 角度:67.5° 【用途】工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。
21件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-11-04
用途:
グリースニップルの交換
対象商品:
09251724

グリースニップルがすり減ったり、詰まったりしてうまくグリースがさせないときに交換するために購入しました。交換するときれいにグリースが入れられるようになりました。

有限会社前田編織 様2024-06-01
用途:
グリースニップル交換で
対象商品:
09251742

グリースニップル交換で使用しています、問題なく使用しています

2024-05-07
用途:
産業機械のメンテ
対象商品:
09251681

他社製品と遜色なく使用できました。とても満足しています。

祐宝丸 様2022-12-20
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
09251681

安価にて購入しやすく、耐久力もあり扱いやすく商品自体にも大変満足いくものでした。

2023-06-08
用途:
設備のメンテナンスに使用
対象商品:
09251724

特殊なものではありませんが、普通に問題なく使用できます。

瀬田石材店 様2022-05-15
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
09251681

注文から到着までが迅速で、安価であり、製品も十分満足していますので、良い製品です。

2021-11-14
用途:
重機摩耗防止の給油時
対象商品:
09251681

給油漏れが長い間あったので、気になっていたがこれで安心です。

2021-05-26
用途:
トラック用グリスニップルとして
対象商品:
09251733

取るつけ部分が特殊なので、ここにあってよかった問題なく使える。

2020-04-05
用途:
ピットリフトのメンテナンス時
対象商品:
09251697

リフトのニップルが劣化により折れたり詰まったりしてきたので、こちらの商品を購入しました。
グリースの入りもとても良く問題ないので全箇所交換しようと思います。

タル工房 様2020-01-31
用途:
狭所用ストレートノズルが・・・・
対象商品:
09251724

狭所用ストレートノズルが上手く噛み合わなくニップル側の穴をケガキ棒、
ポンチって言うんですかね、先が細い物で軽く叩いて広げて使いました。
他は問題無かったです。
使い方さえ分かれば、リピートできます。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

タル工房 様2019-08-09
用途:
使用してたのが。
対象商品:
09251724

うまくチャックしなくなり漏れやすくなったので交換。
新しいのはいいですね。

有限会社大島技研 様2019-11-19
用途:
可動部のグリスニップル
対象商品:
09251681

普通に使えます。次回も優先的に購入しようかと思います。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

有限会社アサヒ商会 様2019-06-19
用途:
機械修理
対象商品:
09251681

注文から到着までが迅速で、コストが非常に安価であり、製品も十分に要求性能を満足していますので、十分満足できる製品です。

株式会社宮古自動車修理工場 様2019-04-22
用途:
車メンテナンス用
対象商品:
09251681

安価な割に十分な使用感です。満足です。また購入します。

2015-12-11
用途:
機械ジョイント部
対象商品:
09251733

不良品発生時交換用として 品質
問題ないと思います。

2人が参考にしています
株式会社喜田アイデイア 様2017-08-01
用途:
ユンボ
対象商品:
09251681

汚れ防止用で、カバー付をセットで低価格で出して欲しい!

テイ シークェンス 様2015-08-03
用途:
ピローブロックに取付 そして給脂
対象商品:
09251724

特に問題なく取付が出来 給脂が出来ました。

1人が参考にしています
ゆひま工房 様2014-06-30
用途:
電動工具の給油用
対象商品:
09251681

特に問題なし。今後経年変化を見たい。

2014-04-07
用途:
自動車ボールジョイント
対象商品:
09251724

直のニップルではグリスアップしずらかったので購入。価格も満足です。

1人が参考にしています
2013-05-15
用途:
建機のグリスアップ
対象商品:
09251724

強度不足のレビューがあり気になっていましたが通常使用ではまったく問題の無い強度と思います。
既に200回以上の注油をしてますがエアガンでも手動でも問題ありません。
もしかしたら品質にバラツキがあるのかもしれませんがニップルは消耗品ですしこの価格なら許容範囲内です。

1人が参考にしています