グリースニップル C型 (黄銅メッキ付)のレビュー
グリス注入用ニップルです
角度:90°
【用途】工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入します
2025-04-23
- 用途:
- ストレートから90°への変更に
- 対象商品:
- 09251925
外したニップルと比べるとネジ山の先端がほとんどテーパー状ではなかったので、狭い場所への取り付けが少し難しかったですが、機能的には問題ありません!
2023-08-04
- 用途:
- 90°横からのグリスアップに使用
- 対象商品:
- 09251943
ピローにバンドルされているニップルは組付け時には使えるが、組み立ててしまうと横からでないとグリスアップ出来ない配置の時には重宝しています。問題なく使用可能。
2023-04-22
- 用途:
- 生産ラインの機械のメンテナンス
- 対象商品:
- 09251907
ベアリングのグリスニップルの先端が破損しこちらの物に交換しました。毎日グリスの補給が必要な場所の為、高頻度でグリスガンとの接続が必要です。交換して2週間ほどたちますが、特に問題ありません。また、ネットで入手できるのは大変助かります。
2019-09-29
- 用途:
- 作業車のグリスアップ
- 対象商品:
- 09251882
今までストレートの為グリスアップするのに苦労しましたが、これに
替えたので楽に仕事ができます。試しの為B型も購入しましたが、こちらの方が横からできるので正解でした。
2013-06-09
- 用途:
- 給脂
- 対象商品:
- 09251925
使用するには、先端のニップル部を外して別の継ぎ手を接続します。
このグリースニップルはニップルを外した雌ネジがM6XP0.75になっているので
継ぎ手ネジと当ていてとても良いです。