玉入れオイルカップのレビュー
- 用途:
- 木工機の修理用部品として
古い木工機のオイルカップの玉が中に入ったまま戻らなくなり部品を探していました
交換用の部品がメーカーから出なくなっていて困っていましたが、ここで見つけることができて助かりました
- 用途:
- 外国旋盤の補修
1/4"サイズで助かりました。少しだけ緩い感じもしますが、次回交換時に外せないのはかえって困るので、これで良しとします。
- 用途:
- 工作機械
- 対象商品:
- 09252442
古い旋盤のメンテナンスで上カップのタイプは他のサイトにも有ったが玉入れタイプのオイルカップがなく探していた所、モノタロウで直ぐに見つかって大変助かりました。
- 用途:
- 旋盤メンテ
- 対象商品:
- 09252433
海外から買ったものを付けていますが玉が小さくてオイル差しの効率が悪かったので、モノタロウで見つけました。値段は海外通販よりはるかに高いです。
- 用途:
- 旋盤のモノを取り換えします
- 対象商品:
- 09252442
低価格ですが必要かつ十分な製品です。
問題なく装着、問題なく使用できています。
- 用途:
- 工作機械のメンテナンス
- 対象商品:
- 09252442
古い機械で、玉の部分が壊れているのがあったので、交換しました。大変満足しています。大きいサイズもぜひ販売してほしいです。
貴重なご意見ありがとうございます。
また、弊社販売商品に対する嬉しいお言葉を頂戴し、大変嬉しく思います。
大きいサイズにつきましては、今後の商品展開の参考にさせて頂きます。
- 用途:
- 機械の保守
- 対象商品:
- 09252451
消耗部品なので、暇なときに交換する。
どんどん替える。といっても、数年に一回。
ただ、取り扱い中止になっているのが、残念。
ストックが切れるかな。
玉入れオイルカップには、
ロムポンプなるものを使用して注油していますが、
そのものの取り扱いがないのは、残念。
ロムポンプも油が滲み出てきているので。
買いたいような、直したいような。。。
- 用途:
- 汎用機械の保全
- 対象商品:
- 09252451
一般的な日本の汎用機械で一番需要があるサイズは3/8そして、その次が1/2です。なぜか、その2点だけ現在取り扱いなしになっていて困っています。ラインナップできないのであれば「栗田製」のものを扱ってください。現在工具屋さんで購入しているのですが、少量ですと、仕入れの輸送費がモロにかかるらしく数百円の商品が高額になってしまい閉口しています。需要がある商品が取り扱っていないケースでは「ダフニーメカニックオイル」が粘土68しか取り扱っていなかった件は、私を含む2人の嘆願で何とかなりましたが・・・ご検討よろしくお願いします
貴重な御意見ありがとうございます。
今後の商品ラインナップの参考にさせて頂きます。