ベルトサンダー10のレビュー

平均満足度 4.21 (77件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ベルトサンダー10 神沢
神沢
2,998 / 税込 3,298
お手持ちの軸径M10のディスクグラインダーに取り付けるだけでベルトサンダーとして使用できます。 狭い場所でも自由自在に研磨!! 狭いすきまにもラクラク入るコンパクトサイズ。 ベルトの取り替えはワンタッチ。 【用途】ヤスリやグラインダーでは困難だった手狭な場所、奥まったところ、コーナー曲面などの研削に。木材・金属・プラスチックの仕上げ研磨、ペンキ・サビの削り落とし、バリ・面取りなどに。
77件中 61~77件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
西山泰斗 様2015-10-16
用途:
塗料はがし
対象商品:
09254007

本体のベルト受け部の摩耗が早い

2015-08-24
用途:
工場作業
対象商品:
09254007

手持ちのサンダーに付けれて便利

2019-12-07
用途:
趣味の加工などに
対象商品:
09254007

手持ちのサンダーでは、スペーサーを使うと取付できなかったためスペーサー無しで取付けました。
エアータイプのベルトサンダーもってますが、使用感は変わりませんがサンダーなので、わかってはいましたが重いですね

1人が参考にしています
2018-08-17
用途:
自動車整備
対象商品:
09254007

ベルトテンションのロック機能が無いので、ベルト交換時が面倒です。又、結構な確率でベルトが蛇行して外れる事があります。

2人が参考にしています
2016-03-15
用途:
研磨
対象商品:
09254007

良好

2015-12-11
用途:
錆落とし
対象商品:
09254007

カタログで見て すぐ必要ではありませんでしたが興味半分で購入しました、要領よく使わないとベルトが外れたりきれたりで その後出番無しです。

2011-03-03
用途:
穴を広げるとき
対象商品:
09254007

付け替えるのもやりやすくいい感じ。

2015-06-29
用途:
玄関引き戸の鍵取付の時、鍵穴を研磨して合わせている。
対象商品:
09254007

このベルトサンダーで作業能率が上がります。

ゴトウデンキ 様2015-02-06
用途:
研磨・さび落とし
対象商品:
09254007

まず取り付けについて : サンダーの種類によって回転軸の太さ、長さが違っても取り付けできません。3台ある中で1台のみ取り付けが可能でしたので選ぶ方はその辺を気負付けてください。唯一取り付けができたものもプーリーの高さが合わずベルトが少し斜めにかかり、回転させるとベルトがずれた位置で何とか回っています。
使用した感想 : まあこんなものか位の印象。仕事はそれなりにしてくれますが外れやすいのが難点
費用対効果を考えるに、日曜大工程度の仕事なら何とかこなせるでしょうが、プロが仕事として使うにはお勧めしません。専用の工具を最初から買った方がよいと思います。
ちなみに私は自己責任において、プーリーを削ってベルトが斜めにならないところまで削り、使用できるように改造しました。

1人が参考にしています
2014-12-07
用途:
溶接のスパッタ除去、狭い箇所の研磨
対象商品:
09254007

最初、軸が歪んでいたのか使用するとすぐベルトがズレて外れてしまいました。手で折れないように手加減しながら軸を矯正した結果、なんとか今も外れる事なく使用出来てます。ベルトは3本入りですが、次に購入する時に比較できるよう「荒目、中目、細目」ではなく、番手が書かれていると良いと思いました。あとは耐久性がどれほどなのかが気になります。

1人が参考にしています
2014-07-15
用途:
削る作業
対象商品:
09254007

値段の割りにいい!

2014-03-17
用途:
ほぞの仕上げ
対象商品:
09254007

なかなか良い。

2013-04-22
用途:
軸付き砥石では軸方向の関係で加工できない部分の研磨
対象商品:
09254007

溝型の行き止まりのエッジを削るために購入しました。
本来の使い方ではありませんが、先端のローラ部分でのアルミ材の加工です。 
基本的にサンダーなので研磨であり、研削速度はさほど高くなく、またかなり暴れるのではないかと思ったのですが、思った以上に早く安定して加工することができました。
良く溶接のビートの研磨に適するように書いてあるので今度試してみたいと思います。

1人が参考にしています
2013-07-15
用途:
溶接後の修正等
対象商品:
09254007

アームの剛性不足の為、わずかに「しなる」為ベルトがずれる。
先端のローラー径が大きい為、細かな作業がやり難い(ベルト寿命は延びるが)。
耐久性は不明であるが、使用頻度が低く、多くを望まないという条件であれば低価格でもあり納得して使えるのではないか?と思う。

2人が参考にしています
2012-08-16
用途:
穴のバリ取りなど
対象商品:
09254007

7月中旬に購入して数回、普通に使用したら、なんとなくグラグラするので良く見たら、取り付け部のプラスチック部分がバラバラに壊れてしまって・・・取り付け部のプラスチックの厚みが1.5mm程度しかないのは強度不足:設計ミスか材質の選定ミス?では無いでしょうか?ポリカならもつのかも知れませんが?。。。皆さんの中にこんなに直ぐ壊れた方いらっしゃいませんか?。。。仕方ないからバラバラの破片を集めてエポキシ2液タイプの接着剤でくっつけていますけど多分ダメでしょうね!!安物買いの何とかかも・・・とほほ^^

8人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。別途対応させていただきますので宜しくお願い致します。

狸サイクル 様2010-02-02
用途:
パイプ系の塗装落としなど
対象商品:
09254007

削られた高温のキリコが、内部にたまってプラスチックを溶かし始めたので、缶ビールを帯状に切って、その内部の内側に貼り付けたところ、問題は解決しました。

4人が参考にしています
2009-07-10
用途:
バリとり
対象商品:
09254007

サンダーの軸と直角にするのが非常に困難。

3人が参考にしています