エレクトロニッククリーナーのレビュー

平均満足度 4.59 (58件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エレクトロニッククリーナー 呉工業(クレ)
呉工業(クレ)
879 / 税込 967
デリケートな電気・電子部品の汚れを素早く落とす、拭き取りのいらない速乾性洗浄剤プリント基板やセンサーなど、デリケートな部分に付着した油汚れなどを素早く、安全確実に取り除きます。速乾性で、完全に蒸発。残渣がなく、拭き取りが不要です。プラスチックにも使用できます。有機則規制外商品 【用途】自動車のコネクター類、ハーネス、バッテリーターミナル、ヒューズボックス、センサー類の洗浄。各種電気・電子機器のプリント基板や電源部、コネクター、各種アッセンブリーパーツ、ピンジャック、ソケット類の洗浄。
58件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-11-06
用途:
リピです、基板の端子洗浄や油分除去
対象商品:
09316176

長期保管している基板の真鍮(黄銅?)製端子が酸化膜により接触不良を起こした時に、まずは接点復活剤を使い抜き差しを何度かおこなって接触不良が解消されたら、接点復活剤自体がオイル系なので必ず接触不良が再発しますから、このクリーナーで完全に除去しています。
またある程度はスチロール樹脂等々(プラ材やPVC)に使っても影響されにくいので、後から剥がれて欲しくないパーツ(プラ&金属問わず)やドライデカールやテープ(セロハンテープやビニールテープ等)の接着面を油分除去する時にや、光学ディスク(レンタル落ちとか)に貼ってあるシールやテープを剥がして残った接着剤の除去にもティッシュかキムワイプに塗布して拭き取りしています(10年以上前にこれで接着剤の除去をしたディスクは割れたりせず今も問題なく再生出来ています)

2025-09-01
用途:
コネクター、プラグ類の接触改善、リレー接点の洗浄

相当昔からある製品ですが、最後まで使い切るまでに、スプレーガス圧が
減少し、ノズルからの噴霧が霧状にならなくなり、ストレートに液が
棒状にでるようになる欠点があります。何回使用しても同じ結果になりますので
数十年同じです。CRC56などに比べて耐用年数が短いのは確かです。
数年放置すると使用不可です。しかしながら大容量で安価ですので助かります。
頻繁に使用すれば、そうした問題はありません。個人的見解です。

1人が参考にしています
田中自動車 様2024-12-24
用途:
基盤の清掃
対象商品:
09316176

昔のおもちゃのオーバーホールに使用
電子部品でも問題なく使用出来ます

2024-07-26
用途:
電子部品の洗浄
対象商品:
09316176

ボリュームのガリや,スイッチの接触不良には,よく接点復活剤が使用されます.しかしあれは保護剤も含んでいるので,特にスプレーしたりすると周囲までべたべたになってしまいます.よほどひどい錆とかでなければ,まずはこれで洗浄することで十分に復活します.揮発性なので,あとに残りません.その後,接点復活剤を保護剤として,別容器に出して小筆で必要な箇所に塗布すると,状態が長持ちすると思います.

4人が参考にしています
小野塚 様2024-09-03
用途:
クリーナーとして

さすが呉の製品です。電気の流れがよくなった気がして安心感があります。

2024-04-13
用途:
電気部品の洗浄用
対象商品:
09316176

古い機器の接点復活剤でベトベトになった巻線ボリューム、ロータリSWの洗浄用に使いました。綺麗に洗浄でき、すべて蒸発し残渣はありません。良いと思います。

2024-03-14
用途:
自動車エンジンルーム配線コネクター清掃
対象商品:
09316176

プラスチック等の部材を選ばないので安心使用できる。乾きも早い。

後藤設計 様2023-12-04
用途:
DIYで使用
対象商品:
09316176

基板の部分洗浄に使用。速乾性と洗浄性が良く、ベト付かないので
ふき取りも殆ど不要。

2023-04-14
用途:
オーディオ機器の修理
対象商品:
09316176

プリント基板やスイッチの洗浄に使っています。エアダスターと併用すると素早く汚れを除去出来て作業が捗ります。

1人が参考にしています
2023-06-14
用途:
ブラシモーターの整流子清掃
対象商品:
09316176

中古購入した電動工具の清掃に使用しました。
スプレータイプなので完全に分解せずとも使えるのがいいですね。

2023-01-24
用途:
電装品の修理
対象商品:
09316176

自転車のライトが調子悪く使用してみました。オン、オフが確実になり効果に驚きました。

1人が参考にしています
田中自動車 様2023-02-28
用途:
基盤
対象商品:
09316176

基盤などに使っているが速乾性がよいので
壊れたことはない
接点の復活などにも使える

2022-11-28
用途:
自動車整備
対象商品:
09316176

接点剤やグリスを使用する前に接点部の汚れを落とすために使用しました。乾きも早く指や綿棒が入らないところも綺麗にできるので気に入ってます。

2022-09-19
用途:
基盤洗浄
対象商品:
09316176

フラックスも多少とれる。フラックス除去製品より他でも使用できる。

1人が参考にしています
jazz工房 福澤 様2022-04-10
用途:
オーデイオアンプのスッチの洗浄に
対象商品:
09316176

オーデイオアンプのスッチの洗浄に求めました 意外にも接点が回復しました これからもこれなら重宝します。

2人が参考にしています
2022-04-26
用途:
ECU配線の洗浄
対象商品:
09316176

オイルが回っていた配線もきちんときれいにできました
パーツクリーナーより安心感があります

2022-01-13
用途:
バイクメンテ、各種保全
対象商品:
09316176

雨ざらし率の高いバイクにおいて電送廻りに不可欠、長年乗るのであればこういうものでメンテすれば、改善されたり、寿命が長くなる。最近のバイクは電気絡みがおおいので。

2021-12-14
用途:
家庭電化製品、バイクのメンテナンス
対象商品:
09316176

復活剤や洗浄剤には色々ありますが
これはスイッチの接点に吹いても膜が付き清掃しなくても大丈夫です

2021-05-29
用途:
機械の故障時に使用
対象商品:
09316176

機械の電気部品の接触不良時に使用しています。汚れも取れるので凄く
良いです。

2021-05-13
用途:
無線機のレストア
対象商品:
09316176

無線機のレストアに使用しています。特にバンドスイッチの汚れ、リレーの接点洗浄ですが とてもクリアーになってよいです。最後に液残りがありますが逆さにして出して使い切れます。