アーク溶接棒 軟鋼用のレビュー
- 用途:
- 工作で使用
- 対象商品:
- 34938154
家庭用100V溶接機で使用。70アンペア、母材厚3.5ミリで、十分な溶接学校できました。欲を言えば、もう少し溶け込みが欲しい感はあったけど、家庭用溶接機という事を考えれば、まずまずかな。リピートで買おうと思ったらまさかの取り扱い終了!残念です。
- 用途:
- 各種機械の製造、修繕他
- 対象商品:
- 09319055
数あるモノタロウブランドのなかで、これほど傑出した存在はなかった。
(品質、封入量・価格いずれも大満足)
代替品などJIS規格に合致した市販大手メーカーの溶接棒だと、私の使っている溶接機の出力の低さや経年劣化のせいか、当該品のようにツキがよくないし、ビードもきれいに持続しない。
従来は2.0径を主に使っていたのだが、2.5径のほうがさらに安定した作業ができるし、溶接棒の減りも少なく経済的。
廃版時、特価品扱いになったので何箱かまとめ買いした。いまだにそれを大切に使っている。先週も作業をして「もっとたくさん買っておいても良かった…」と、少し後悔しているくらいだ。
もはや復活の可能性もないだろうが、世はまさに激しい物価高の昨今。
今思えばこれほどの廉価で良品が入手できたことに感謝しなくてはならないと思う。
(再販期待しています…)
- 用途:
- 良いです(^^♪
- 対象商品:
- 34938154
☆安いので不安でしたが有名メーカーの物と何ら変わりはなかったので、今度は大量購入したいとおもいます。良い商品なので、このままの品質で値段も上がらないように頑張って下さい(^_-)-☆
- 用途:
- 軟鉄部材の溶接
- 対象商品:
- 34938154
低電圧用とは記載されていませんが家庭用の100V低電圧交流アーク溶接機でも使え、アーク発生や再アーク性、アーク連続性、ビード連続性に優れ使いやすい製品です。
ただし伸び率がわからないので関連があるかは判りませんが、若干溶接割れが発生しやすい気もします。その場合はウィービング等で調整うすると何とか割れずにできます。
販売終了とのことで是非代替品を販売してほしいと思います。
- 用途:
- 農業機械などの修理
- 対象商品:
- 34938154
同等の市販品を使っていましたが作業性及び仕上がりに満足しています。
何よりコストパフォーマンスがすぐれています、リピートしたい商品です。
- 用途:
- 鋼材接合
- 対象商品:
- 09319055
この被覆アーク溶接棒使用感、規格ではD4303ライムチタニヤ系同等であるが使用感はD4313高酸化チタン系とミックスしたような感じの溶接棒に感じた。
- 用途:
- 運動器具の破損の修理
- 対象商品:
- 34938154
運動器具の支柱部分が荷重で折れてしまった為、この溶接棒を家庭用溶接機で修理しました溶接部分の肉盛りも良く、しっかりと接合し修理出来ました。他の商品に比べ内容量も多く、コスパに優れていると思います。
- 用途:
- 農機具の修理
- 対象商品:
- 34938154
100Vで使用してみましたがギリギリ使用可能でした。
低電圧用と比べてスラグが少なく、スラグがまとまりやすいので先のとがったハンマーで叩けばすぐに落ちます。
お勧めできる商品だと思います。
- 用途:
- 初めて溶接をしてみましたが難なくアークも発生できました。
- 対象商品:
- 09319055
今まで1.6ミリの棒でやっていましたがこれに変えて溶接が難しくないと思いました。
- 用途:
- 機械改修溶接作業
- 対象商品:
- 09319064
今回 此の溶棒を使ってみようと購入 早速
改修溶接 ビートもまぁまぁで試しに溶接部位をカットし
破断させてみましたが 構造物では使えなくてあも それ以外なら充分だと思います
- 用途:
- 自作ビードブレーカー補強
文句なしです
コスパ良すぎて申し訳ないです
価格品質とも良いものだと思います
- 用途:
- 溶接棒、家庭用の100V で溶接
- 対象商品:
- 34938154
溶接しやすいヨウボウ、なかなかないですよ、これがいいかも、どうしてかというと
家庭100V でいろいろためしたが
ぼうだけとけたり、うまくいかないものが多い中、これは」ちょうどいい、相手材料もしっかり溶けて 溶接しやすい 溶接棒 と言える。ちなみに2mm径は 40A で使っています。