コーナークランプのレビュー
2026-04-07
- 用途:
- 治具製作用部品として
円筒カゴに蓋を固定する際に使用。
バネ強度違いとしてコイルスプリングタイプと併せて購入しました。
高い荷重が掛かるわけではないので、最終的にこのクランプ決定しそうです。
操作性も構造が簡素なのも良いです。
これを取り付けた治具ごと処理するので、シンプルな構造は清掃・洗浄しやすいですね。
2024-12-02
- 用途:
- 工作用
ケースの留め具が壊れたので、使ってみました。良好でした。
杉本自動車整備工場 様2022-07-19
- 用途:
- 作業工具箱蓋に手提げハンガ-付きで、2個の開き止めクリップが欠損しコ-ナ-クランプを使用して完成させた。
- 対象商品:
- 09320787
ハンガ-クリップ溝にクランプ金具のステンレス金具が一致して綺麗に仕上り満足しています。
2020-08-27
- 用途:
- 工具箱の施錠部破損修理のため
- 対象商品:
- 09320771
プラ製工具箱の施錠部部品が破損したので、代替で修理しました。元のプラ部品よりはるかに頑丈で、十分耐久性がありました。取付方法はネジで取り付けますから取り付け部の補強は忘れてはいけないと思います。
2019-09-20
- 用途:
- 自作のサイクロン集塵機用ペール缶の蓋を固定するため
- 対象商品:
- 09320787
近所のホームセンターではパッチン錠しか販売してなく、サイズ的にも小さいため、このコーナークランプが、寸法的にも価格的にもマッチしたため購入した。うまく使用目的が解決でき大変満足です。
2人が参考にしています
2019-07-10
- 用途:
- ペール缶の蓋を固定
- 対象商品:
- 09320787
真空掃除機自作品を既製品ペール缶固定しています。ゴミ満タンじペール缶を開閉するときには便利。耐久性もありそう。期待できます。
1人が参考にしています
2015-02-11
- 用途:
- コンクリートミキサーの投入口へ丸い蓋を取り付けてクランプで固定する。
- 対象商品:
- 09320771
相手にくぼみがあります。そこへ引っかけて丸い蓋を3か所でクランプしようと考えて購入しました。取り付けてクランプのレバーをロックさせる方向へ動作させると途中の動作は強く引っかかりロックの強度も得られていますが、レバーをロック位置まで倒すとわずかにゆるみが出てしまいます。