Oリング P(運動用、固定用) NBRのレビュー
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
【用途】オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
2021-04-09
- 用途:
- バイクのメンテナンス
バイクのエンジンからオイル漏れがあったので購入しました
配達も早くて大変助かりました
また購入したいと思います
2019-11-22
- 用途:
- ケルヒャーのOリング
- 対象商品:
- 09351894
K2.010 には3種類のOリングが使われています。注文コード09351894、09351937、09351964の商品がほぼ一致します。純正品は冗談でしょってくらい高いです。組み込む時は、シリコングリスを使うと耐久性も少し上がるかな?
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございました
2020-01-14
- 用途:
- ガレージジャッキの補修
- 対象商品:
- 09351955
ガレージジャッキ(2.5t)の補修で使用しました。ホームセンターで扱っていないサイズだったので助かりました。今のところ不具合なしです。
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございました。
2020-06-06
- 用途:
- エアーコンプレッサーのチャックOH
- 対象商品:
- 09351937
コンプレッサーのチャックからのエアー漏れがひどくなり、Oリングを交換。
エアー漏れはもなくなり安上がりでお勧めです。
2019-11-22
- 用途:
- 水栓スピンドル
- 対象商品:
- 09351946
やっと見つけました。安価でピッタリサイズで水漏れが止まりました。
ありがとうございました。
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございました
カワムラ設備 様2019-12-06
- 用途:
- 配管工事
- 対象商品:
- 09351946
探してたサイズで、作業も楽にできて大変満足できました。。
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございました。
2024-09-26
- 用途:
- 水道のワンタッチソケットに
蛇口に取り付けているワンタッチソケットのOリングが劣化したので交換しました。
2020-02-10
- 用途:
- タカギ製ダイニング用混合栓のみ図漏れ対策
- 対象商品:
- 09352192
シ-リングが折損し、水漏れが激しいため、解体したが機種が古くまた、
部品の調達が困難な為、代用として当該品を使用し無事水漏れ対策が出来た。
2019-12-06
- 用途:
- クボタ三輪運搬車GA110の燃料カップ交換
- 対象商品:
- 09352034
ガソリン漏れのあったパッキンを交換しました。元々平リングでしたが丸でもなんとかなりました。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございました。
2020-01-31
- 用途:
- 機械パッキン用
- 対象商品:
- 35494496
設備のゴムが痛んできたので交換。今までシリコンゴムでしたが
問題なく使用出来ました。
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございました。