Oリング G(固定用) NBRのレビュー

平均満足度 4.76 (59件のレビュー)
商品レビューを投稿する
Oリング G(固定用) NBR マスオカ
マスオカ
26 / 税込 29
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。 【用途】オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
59件中 41~59件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-08-15
用途:
バイクの整備
対象商品:
09352384

純正部品と同等品ですので価格の安いこちらを使用しています。

2021-11-16
用途:
洗面台のプッシュ式排水栓メンテナンス時
対象商品:
09352384

洗面台のプッシュ式排水栓のOリングが伸びてユルユルになってしまったので、交換用に購入しました。取り付け部分の外径が実測36mmに対して、最初に購入したP規格呼び径36mmのOリングでは太すぎて排水栓が下まで降りなくなってしまったので、少し径が細く、太さも少し細いG規格呼び径35mmのものを再発注しました。まだちょっと太い感じもありますが、ワンサイズ小さい呼び径30mmではきつすぎる気もするし、P規格でワンサイズ細い物というと呼び径が24mmとさらに小さ過ぎる気がするのでこれで妥協する事にします。

2019-12-12
用途:
井戸ポンプ修理用の予備品
対象商品:
09352506

井戸ポンプの空運転でシール損傷しての交換用、メーカーの在庫なく代替え用に使用した。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2016-08-05
用途:
モーターボートの運転時
対象商品:
09352567

モーターボートのドレーンプラグのパッキンとして使用。水漏れが無くなりました。

2015-11-14
用途:
廃番になったポンプの修理
対象商品:
09352567

部品の入手が困難な修理に大変役立ちました

2015-09-07
用途:
オフロードバイクのサスペンション用に
対象商品:
09352411

オフ車のサスペンション用に使用。
純正と一緒なので問題なく使えてます。

2015-03-13
用途:
整備用
対象商品:
09352445

自家用のEFエンジンオイルフィルターブロック用に購入、メーカー部品指定がありますが同等品で購入、エンジン始動時はドキドキしましたが漏れは止まったようです。価格が桁違いに安いので満足です。お客様への使用はしませんが自分(試)用としては満足しております。

丸文産業株式会社 様2014-04-07
用途:
浴槽への薬品投入機のふた部分に使用
対象商品:
09352515

ホームセンターなどで探してたんですが無くてモノタロウさんでやっと見つけました。
ぴったりサイズで満足してます。

1人が参考にしています
K・T・M 様2013-10-15
用途:
自動車整備
対象商品:
09352472

商品の設定が細かくあり助かりますが運賃が。。。

1人が参考にしています
合同会社千葉技研 様2013-10-05
用途:
修理
対象商品:
09352472

1個単位で変わったサイズもあって助かります

2017-04-30
用途:
治具のシール
対象商品:
09352481

今までのが古くなったので交換。
NBRにしなくて普通の材質で十分でした。

2014-02-22
用途:
メーターリング
対象商品:
09352481

使いやすい。長期間の使用に対しては多少劣化が感じられる。

2021-10-29
用途:
テープデッキの巻取りベルトとして使用
対象商品:
09352576

代用品としての使用であるが、50年前のテープデッキが蘇った。

2013-03-15
用途:
消耗品の交換
対象商品:
09352472

安くてよいと思います

殖彩 様2013-04-09
用途:
ポンプ配管に使用
対象商品:
09352603

掃除口のパッキン替わりで消耗品として交換しています。
注文数も少なく輸送状態を心配していましたが、適正な梱包で形状が保たれていました。
大径なので癖がついていると作業に手間がかかる処ですが、助かりました。

1人が参考にしています
2015-09-25
用途:
付属品との入れ替え
対象商品:
09352384

付属品が中国製でオイルがにじんでしまったため、こちらのパッキンに変更した所、オイルにじみはなくなりました。

2015-05-13
用途:
エンビ管のキャップに使用。
対象商品:
09352551

ゴムの劣化が良く見られ切れる事がある。
耐久性の検討の余地あり。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

ナイトウ 様2012-04-02
用途:
ポンプの部品として
対象商品:
09352481

商品サイズを多くして欲しい。それとも受注生産して欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせて頂きたいと思います。

有限会社吉田電機 様2012-03-27
用途:
某メーカーのろ過フイルターシール用です。
対象商品:
09352637

ろ過器付属のO-リングは、挿入溝の寸法と合致していなかったため、水漏れ又は、装着しずらかったが、今回はすべてOKでした。