Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムのレビュー

平均満足度 4.63 (246件のレビュー)
商品レビューを投稿する
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカ
マスオカ
29 / 税込 32
耐熱性と耐薬品性を持っている。 【用途】耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
246件中 101~120件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-11-20
用途:
設備メンテナンス
対象商品:
09353373

少量から購入できるのが助かっています。リピート品です。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

尾身木材店 様2018-10-08
用途:
チェンソーの燃料及びオイルキャップのパッキン
対象商品:
09353443

燃料及びオイルキャップが硬く固着しないので、楽に開けられるようになった。耐久性も抜群なのでまたリピします。

1人が参考にしています
2018-12-31
用途:
車のオイルゲージのパッキン
対象商品:
09353242

古くなってしまったので、早めの交換。これでお入れ漏れなどは無いと思います。

有限会社埼玉エレベーター 様2018-11-14
用途:
ある機械の防水用として試しています。
対象商品:
09353391

万が一寸法が合わないと困るので3種類のリングを取り寄せました。
1番近い寸法の物で試しています。

超小型飛行体研究所 様2018-12-15
用途:
アルコールストーブのパッキン交換
対象商品:
09353644

アウトドア用のアルコールストーブにはP48のほうがぴったりで良さそうです。P44だと少し小さい。

2018-11-25
用途:
農機具の交換用
対象商品:
09353267

サイズを測って、1個単位で安く購入できてよかったです。

2018-10-30
用途:
エンジンのオーバーホール
対象商品:
09353391

安いのに問題なく使えます。
種類も豊富で気軽に買えて助かりました。

2019-06-05
用途:
防水
対象商品:
09353294

サイズさえ間違わなければ、特に問題はない。しっかりした製品です。

2018-06-05
用途:
バイクのメンテナンス時
対象商品:
09353312

純正品は高価なので、サイズが合えばこちらをいつも使用しています。オイルラインやガソリンコックにも使っていますが、今のところ不具合はありません。

2021-04-10
用途:
燃料コック用
対象商品:
09353251

サイズが細くて使用できなかった現物が分からないのでしょうがない。

2018-05-20
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
09353373

高圧ポンプ部品のパッキンとして使用しました。
消耗品なので割安なのが助かりました。
また利用したいと思います。

有限会社ツイントップ 様2018-05-19
用途:
部品の内部
対象商品:
09353626

使用していたOリングに亀裂が入った為に交換するのにネットでサイズ材質が選べるので注文しました。

1人が参考にしています
2019-04-11
用途:
バイクパーツ
対象商品:
09353556

とても良い商品でした。いろんな所に使えるのでたすかりました。

2018-11-12
用途:
オーディオ機器レコードプレーヤーの軸受けのオイル止め
対象商品:
09353391

経年劣化で破損したパッキングをダメ元で交換したところ上手くいき満足しています。

株式会社大丸 様2018-04-30
用途:
高圧洗浄機のパーツ取り替え
対象商品:
09353321

K社の純正品が高額なので、使えなくても良いかと思いながら購入しましたが、純正品よりも柔らかくて良いかも知れません。

2019-03-09
用途:
容器の補修
対象商品:
09353477

問題なく使えています。ホームセンターでは種類が少ないので品揃えに感謝です!

2018-08-04
用途:
ブタン/空気燃焼器の高温部フランジの固定シールとして使用
対象商品:
37607595

以前はニトリルゴムOリングを使用していたが、数回の使用で熱変形してリークが発生していた。このフッ素ゴムOリングは1回使用しただけだが、継続使用して耐久性向上を期待したい。公称使用限度は200℃だが、某メーカのフッ素ゴムOリングは320℃というものもある。耐熱性のさらなる向上を希望する。

2018-01-06
用途:
Ja 11クーラント交換
対象商品:
09353267

デジタル水温計導入に伴い、クーラントを入れ替えました。ラジエタードレンボルトOリングとして使用しています。耐熱200度耐油耐薬品でこの価格。スズキ純正1個の価格でマスオカさんのO リング5個ほど買えます。この価格なら毎回交換でき安心です。もとろんクーラント漏れは、一度もありません。

T M D 様2019-12-16
用途:
ガスバルブの取替
対象商品:
09353276

各種あるOリングですが、色々持っていないと直ぐに対応できないから
買ってある。
モノタロウブランドでもこの材質のOリングを安く制作してほしい

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

株式会社須藤オルガン工房 様2018-05-27
用途:
エアーホースリールの修理に
対象商品:
09353355

エアーホースリールのホースを 注文番号17816758 の 「JTCエアーリール補修用ホースキット」に交換した。その際リールをせっかく分解したのでOリングも購入・交換。満足。