Oリング G(固定用) ふっ素ゴムのレビュー
- 用途:
- 自動車のオイル漏れ修理
- 対象商品:
- 09353827
ダイハツのオイルエレメントベース部がオイル漏れを良く起こすので、純正より安くパフォーマンスもいいのでこちらをチョイス!
- 用途:
- 機器のメンテナンス
- 対象商品:
- 09353811
サンドブラストの加圧タンクに使用。
今使用している部品のスペアとして購入。
サイズを計って注文したが特に問題なく使えるようです。
- 用途:
- バイクのメンテナンス
- 対象商品:
- 09353741
ブレーキフルードを使用しているタンクの漏れ防止用として使用
フルードにもおかされることはないため使用しています
- 用途:
- オイルブロックのシール
- 対象商品:
- 09353811
車の油温計と油圧計取り付け用のオイルブロックシール用に購入しました。オイル漏れも無く、一流メーカー品なので心配も無く使っています。地味な部品には、安心感が重要ですね。
- 用途:
- チェーンソーの燃料キャップに
- 対象商品:
- 09353723
10年以上使っているチェーンソーの燃料キャップから燃料が漏れていたので、形状は違うのですがサイズが同じだったので購入しました。燃料漏れは治りました。
- 用途:
- 自動車エンジンオイルクーラー取付部
- 対象商品:
- 09353836
普通5ミリ刻みしか作って無いのだがマスオカ製はG-40からG-65までは2,3ミリ刻みであるので助かりました。しかも純正部品より安い。
- 用途:
- 自動車の修理
- 対象商品:
- 09353872
トヨタマークⅡ(JZX100)のVVT-iカムのオイル漏れ修理に使用しました。はずしてはいけないボルトをはずしての修理ですが問題ありませんでした。メーカーが禁止している修理ですのでくれぐれも自己責任でお願いします。
- 用途:
- 機械のメンテナンス時
- 対象商品:
- 09353811
線径3.1mmとの事で買ったが、届いたものが装置に合わず、線径をノギスで測定したところ2mmだった。やむを得ずNOKのものを買い直した。NOK品はピッタリ合った。メーカーの品質管理の問題か、MonotaROの在庫管理の問題か分からないが、改善を求める。
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。