配線孔キャップ 丸型のレビュー
- 用途:
- 食器棚に置く家電の配線通しのために使用
いろんなメーカーのものを比較したが、この値段としては作りがしっかりしており、大変コスパが良い。次に必要になった時も、これを買い求めようと考えている。
- 用途:
- 薄いテーブルに
- 対象商品:
- 09376586
25㎜と薄いテーブルカウンターに使用した
カットして厚みを合わせ ボンド貼で留め付けた
すっきり納まって 綺麗な仕上がりに
- 用途:
- 天板の配線用に
- 対象商品:
- 09376586
炊飯器、電子レンジと食器収納を製作しました。天板の上にしかコンセントがなかった為、配線キャップを付けました。コードを通した後穴が隠せてスッキリしました。
- 用途:
- ソーラー発電の電線引込みに使用しました。
- 対象商品:
- 09376595
ソーラーパネルからの直流部の電線を室内に引込むため
壁の穴あけ部に使用しました。
22サイズのPF管を通すため、表面の蓋は外しました。
PF管のサイズにちょうどいい口径でした!
空いた隙間は、エアコンパテを充填処理しました。
本来の使い方ではないのかもしれませんが、
目的は達成できたので良かったです。
- 用途:
- 壁に配線を通す。
- 対象商品:
- 09376631
壁に穴をあけてTVの配線などを通す時に使いました。いつもはカウンターに穴をあけて、カウンター下のコンセントに接続させ、カウンター上を配線でぐちゃぐちゃにならないように使ってますが今回は壁貫通でしたので大きめのこのサイズを使いました。もちろん、問題なしです。
とても満足いただけました。
- 用途:
- 電源コード、モニターケーブルの配線時
- 対象商品:
- 09376595
天板に穴を開けたときの仕上げに利用しています。
有効径が34mmあり、アース付きコンセントやVGAケーブルを通すことが出来ます。
このサイズが一番使い易いです。
お客様に喜んでいただける商品です。
- 用途:
- 会議テーブルの上に、角形コンセントを取り出す為に使用します。
- 対象商品:
- 09376735
まだ使用していませんが、仮に合板に穴を開け設置して試しました。
65mmのホルソーで開口しましたが
少しがたつきがあるので、テープを巻いて対処します。
品物が早く届き、事前練習が出来
安心して現場作業が出来ます。
- 用途:
- 特注デスクの配線取出し孔のキャップとして
- 対象商品:
- 09376613
こちらの商品、色もサイズも展開多く、ロングセラーでもあるので、破損時も追加供給できる定番部品として良く使用しているが、配線を出さないときのために小穴が開いてないキャップもつけてくれるといいんだが(メーカーさんにお伝えください)
- 用途:
- 電気工事でテレビ台への配線用のカウンターの穴用
- 対象商品:
- 09376656
支給されたキャップを付ける、穴を間違えて大きな、穴にしてしまったので、大きなサイズの同じデザインの、キャップが欲しかったので、大変助かりました。同じミスは、したくないが いろんなサイズのキャップが有るの、わかって助かりました 又買う機会が有ったら、ぜひ買わせてもらいます
- 用途:
- キッチン天板から下部キャビネットへの配線孔カバーとして
- 対象商品:
- 09376631
孔への取付部にパッキンゴムがあれば良かった。後、配線用孔が、塞がれるタイプが欲しかった。