デジタルマルチメータのレビュー
- 用途:
- 家庭用電気工事など
- 対象商品:
- 09385467
家庭用の電気工事や電気工作、バイクの電装工作などに使用しています。がっちりしていて外使いも臆することなくできます。多機能で便利です。音がピットするのが意外と便利。
- 用途:
- エアコン取り付け工事
- 対象商品:
- 09385467
測定レンジ等、回路計としての機能は満足しています。
本体の横にテスター棒を収納できるので便利です。
また、30分でオートパワーオフするので、
使用後の消し忘れによる不用意な内蔵電池の消耗防止にもなります。
暗い所で液晶が見にくいので、バックライト機能が付いていればもっと良かったです。
- 用途:
- 組立工程で現場で簡易検査に使用
- 対象商品:
- 09385467
電気機器製造現場で、簡易な抵抗や電圧を測定するのなら問題無く使用できています。
コンデンサ容量もみられるし、お手頃な値段だと思います。
- 用途:
- 真空管アンプの自作、メンテ
- 対象商品:
- 09385467
非常に使いやすいです。
今までは3000円程度の安物使っていましたが、いいものを買っとこうと思い購入しました。
基本的な決まって昨日プラスコンデンサ容量も測れるのが購入の決め手でした。
満足しています。
- 用途:
- 特に車の整備に
- 対象商品:
- 09385467
4機目のテスターですが、液晶が見やすい。(バックライト?が在れば尚)機能面は素人には十分過ぎるスペック。子供の頃から愛用の三和メーカーは安心感が有る。少々の衝撃保護のゴム外皮も助かる。
- 用途:
- 電圧測定やコンデンサー容量測定
- 対象商品:
- 09385467
思っていたより大きかったです。
胸ポケットに入るくらいならよかったのですがちょっと大きかったです。
別売のプローブも追加購入すれば現場にはこれ一台でOKですね。
- 用途:
- 素人の電気工事
- 対象商品:
- 09385467
製品の完成度は非常に高いと思う。今まで使用した何台かのテスターは使用しないときにきちんと
収納ができた、これは家庭用の使用では非常に重要な要素だと思うのですが本製品はこれができません。
専門家のように壁にかけて保管、使用するなら完璧ですね。タッパーウエアーのぴったりのものを買っ
てきて入れています。
- 用途:
- 仕事です
- 対象商品:
- 09385467
まだ現場では使用してませんが 使いやすそうで良いものです
プローブは固定できますがケーブルも収納できればgoodです
- 用途:
- 弱電回路用に使っています。
- 対象商品:
- 09385467
購入して約1年が過ぎましたが、なんら問題なく使用しています。やはり最低でもこのクラスのものを買わないと、安物買いの何とやらになってしまいます。
- 用途:
- 主にクルマ・バイクのバッテリー管理
- 対象商品:
- 09385467
寿命を迎えたクルマのバッテリー電圧と、所有する車両の暗電流が気になったので、購入しました。
さすが、メイド・イン・ジャパンを謳う製品だけあって、ケーブル、内部の基盤、ケースに至るまで、全くの機械素人にも作りの良さが判ります。
当初、ポケットタイプや2000円以内の製品を探していましたが、直流電流測定の無いものや、中華製の作りの悪さを綴ったレビューを散々見てしまい、どうせ買うならと中価格帯の中からこちらを選びました。
私の場合、使用頻度は素人趣味の範疇ですので、恐らく一生物の製品かと思います。
レンジ切り替え自動なのも、素人には使いやすいですね。
デジタル表示も大きく見やすいし、計測した数値も安定して表示されます。
30年物のアナログメーターも所有してますが、この製品の使いやすさからして、もうほとんど出番は無いと思います。
- 用途:
- 自動車整備業者です。電流、電圧、抵抗の測定に使用してます。
- 対象商品:
- 09385467
測定精度も良く、ダイヤルやボタンの操作性もイイです。イラスト付きの説明書、とても分かりやすく書いてあります。
ナビ、オーディオ取り付け(電源、電圧、抵抗の確認)、エンジン回りの整備(発電量、電流点検、漏電修理など)、幅広く使えて重宝してます。 あえて注文をつけるなら、測定コード。スマートに収納できるとうれしいな!
- 用途:
- 電気機器の測定
- 対象商品:
- 09385467
デジタルテスターは反応が遅い・測定値が不安定な固定観念があったが本器に関しては、まったく感じられずに使用感が良い。
測定機器は精度・信頼性が必要であり、数少ない日本製て価格も安い。