- 用途:
- エアコン工事
エアコン工事に使用は発注単位がむつかしいので助かります
- 用途:
- コンセントの劣化で交換
- 対象商品:
-
09459816
やはり天下のパナソニック商品で、キッチリと線も規定の長さを差込んだら抜けないので安心です。
- 用途:
- 電工2種技能試験の練習用
- 対象商品:
-
09459816
電工試験の練習用に1個だけすぐに欲しかったので助かりました。
- 用途:
- 屋内配線工事
- 対象商品:
-
09459816
信頼できるパナソニック製で問題を感じません。
必要になればまたリピートします。
- 用途:
- コンセント交換
- 対象商品:
-
09459816
ホームセンターで買うよりも安く普通に使えるのでよかったです。
1人が参考にしています
- 用途:
- エアコンの設置に使用
- 対象商品:
-
09459816
3000円以上買うと送料も無料になるので他の部材を買うときについでに買いました。勿論、商品に問題はありません。
エコ・アース・エンジニアリング株式会社 様2018-07-17
- 用途:
- 電気工事
- 対象商品:
-
09459816
特に他のホームセンターとの違いはなく、普通に使えます。
- 用途:
- 電気自動車充電用コンセント
- 対象商品:
-
09459816
屋内コンセントに使った。 友達の家にもつけて 向こうに行けば向こうで充電できるようにした。1充電 120kmでも問題ない。
- 用途:
- 第二種電気工事技能試験の練習
- 対象商品:
-
09459816
何の問題もありません(Panasonicなので当然かもしれませんが)
- 用途:
- エアコン取り付け
- 対象商品:
-
09459816
いつも使っています。欲を言えば、コンセントを上下逆にしなければいけないとき、200vのシールを張り直せればいいと思います。
1人が参考にしています
- 用途:
- コンセント交換
- 対象商品:
-
09459816
1個だけほしいときには、とても便利です
- 用途:
- 家庭用エアコンコンセント回路の100Vから200Vへの切り替え
- 対象商品:
-
09459816
名古屋に住んでいます。大須のアメ横へ行けばほとんどの配線用器具が廉価で手に入ります。しかし、「15A・20A兼用250Vコンセント」は、「汎用性が無い」とのことで数店舗回りましたが入手できませんでした。そんな時、【MonotaRO】を見つけました。注文、即発送。素早さに感激しました。価格もリーズナブル(送料負担をしても)でした。他の商品も必要な時は、購入したいと思います。
- 用途:
- エアコン工事
- 対象商品:
-
09459825
使いやすかった