DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受のレビュー

平均満足度 4.77 (271件のレビュー)
商品レビューを投稿する
DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)
NMB(ミネベア)
249 / 税込 274
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
271件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-09-19
用途:
リールのメンテナンスで使用
対象商品:
09538392

精度も耐久性も必要十分です。
在庫があれば2~3日で届くので、助かっています。

防錆性もそれなりで普通の使い方であれば、一年以上使用しても問題ないです。

3人が参考にしています
千代田計装株式会社 様2022-09-29
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
09538611

緊急時に納期も早く、製品精度も高いので助かっています。

2022-09-10
用途:
リールメンテ
対象商品:
09538374

いつもと変わらない良いものです。リールメンテには助かっています。

北総軽貨 様2022-07-03
用途:
リールのメンテナンス
対象商品:
09538462

古いベイトリールで、純正品の番号がわからないためサイズが同じものを代用品として使いました。スプール回転が良くなり問題なく使えています。

2023-02-27
用途:
ラジコン
対象商品:
09538487

使用感がいいですし、長持ちします。しかも安価です。

2022-04-10
用途:
ダイワ スピニングリールのオーバーホール
対象商品:
09538435

ダイワのスピニングリールをオーバーホールするに当たり、古いベアリングと交換するために購入しました。こだわりの強い方は、リール専用のベアリングを購入して交換するのでしょうが、自分はそこまでこだわりが無いので、単純に新品に交換出来ればイイと思い購入しました。全く問題無く使用出来ており、巻き心地も十分スムーズです。さらなるシルキーさを求める方は、専用品を、ご購入してください。

グレース 様2022-04-03
用途:
機械修理
対象商品:
09538435

期待通りの内容でした。細かくサイズがそろっていて助かりました

2022-03-08
用途:
自転車ペダルメンテナンス用に
対象商品:
09538541

自転車ペダルメンテナンス(スピードプレイ用)の交換ベアリングで購入、今まで動きが渋かったので交換して良かったです。

2022-02-09
用途:
リール、ハンドルノブのベアリング
対象商品:
09538417

レビューとサイズを確認して購入。回転が良くなりました。頻回に交換する予定ですので、安くて助かりました。

2022-01-04
用途:
リールのメンテナンス
対象商品:
09538374

リールのメンテナンスで使用しております。メーカー純正部品よりも安く購入できるので助かります。動作も良好で問題なく使用できてます。

2022-01-23
用途:
スピニングリールに使用
対象商品:
09538417

スピニングリールをフルベアリング化するのに使用。満足の行くまわり具合。音もなく軽快に動作します

2021-11-12
用途:
リールのメンテナンス
対象商品:
09538496

リールのメンテナンスに使用しています。
ゴロゴロしていた巻き心地が改善されて使いやすくなりました

マーキュリートランスポート 様2021-12-13
用途:
リールのメンテナンス
対象商品:
09538514

現在使用中の釣り用のリールのメンテナンスに使用しましたゴリゴリ感がなくなり満足してます

2021-08-17
用途:
リールの修理
対象商品:
09538566

様々なリール(10台)のベアリングを交換するため購入。
防錆など特殊加工はされてませんが、性能には十分な商品。
価格はリール純正価格の半分以下
大変助かります

2021-06-20
用途:
ダイワリール18ブラストLTのラインローラーBB化
対象商品:
09538392

ダイワリール18ブラストLT4000CHのラインローラーを1BB化するために使用しました。
5x3x0.5のシムリング2枚と一緒に使っています。
安価にBB化できてとても便利。
ラインローラーは,海水が直接かかるので錆びやすいですが,錆びた場合に交換するのも簡単です。

2021-06-18
用途:
釣り用リールメンテナンス
対象商品:
09538417

主に海水使用のベイトリールのメンテナンスに使用。構造上ボディ内部に開催が侵入してしまうのでスプール軸受以外のベアリングには使い潰しでこまめに交換となるので値段も抑えられて非常に助かります

2021-08-31
用途:
釣り用リールのメンテナンス
対象商品:
09538417

DAIWAのレガリスのハンドルに使いました。回転が良くなり快適です

2021-08-08
用途:
釣り用リールメンテナンス
対象商品:
09538417

リール内部のベアリング交換に購入しました。値段も抑えられ大変助かりました。

2021-07-14
用途:
リールカスタム
対象商品:
09538392

リールカスタム用に購入しました。スベリもよく1個単位で購入出来各種サイズもあり重宝しています。

2021-04-21
用途:
釣り用の小型リールのメンテナンスに転用
対象商品:
09538417

純正のベエアリングより安定した感度が得られるようになり大変満足しています。

1人が参考にしています