-15℃ ガツンとこおるくん(ハード)のレビュー

平均満足度 3.57 (14件のレビュー)
商品レビューを投稿する
-15℃ ガツンとこおるくん(ハード) JEJアステージ
JEJアステージ
489 / 税込 538
急冷タイプの保冷剤!凍らせると氷点下約-15℃(表面温度)になります。クーラーボックス内を急速に冷やすことができます。角をおとしたデザインで、落としても割れにくく丈夫です。持ちやすいハンドル付き。使用後も再び凍らせれば、繰り返し使用できます。
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-02-25
用途:
保冷バックに、役立ちます。
対象商品:
09468961

凍ってる状態で、従来の市販の品より凍ってる時間長くコンパクトで、助かります。

2022-08-13
用途:
移動時のクーラーの保冷
対象商品:
09468961

まず冷凍庫の強度を上げないと凍りません(特に大きいサイズ)。
それと、クーラーボックスに別社の保冷材と一緒に入れますが、いつもこちらの方が先に融けます。

4人が参考にしています
2020-04-23
用途:
釣り
対象商品:
09468961

2倍ほどする価格の保冷剤を長年愛用しておりますが、安価でも遜色のない性能に満足です。

2人が参考にしています
2023-08-08
用途:
クーラーボックスの冷却
対象商品:
09468977

猛暑日の飲み物保管に使用。小さめのクーラーボックスに2個使用しましたが、朝から使用して、夕方までは持ちませんでした。もう少し個数が必要だったかもしれません。

2人が参考にしています
2021-07-05
用途:
釣り
対象商品:
09468977

クーラーBOXに通常のタイプと今回購入したタイプを入れておきましたが、あまり大差は無いような感じです。

1人が参考にしています
2019-08-26
用途:
冷風扇
対象商品:
09468961

手軽に使え便利。またよく冷えて商品名どうりでした。

3人が参考にしています
2022-03-07
用途:
冷凍庫の停電対策
対象商品:
09468961

日頃は食料品を購入して持ち帰るときの保冷剤としても使っているが、冷凍庫内の底面や側面に敷き詰めて停電時に備えている。120リットルの引き出しタイプのファン式冷凍庫で引き出しごとにこの保冷剤を4個ずつ入れている(総数16個)。冷凍庫内の食品整理と大掃除もかねて、24時間以上凍らせた状態から電源を切って経過観察したが、外気温が25度前後なのに冷凍食品はちゃんと凍っていた。

1人が参考にしています
2020-09-16
用途:
クーラーの-15℃タイプの保冷剤として使います
対象商品:
09468961

些細なことですが製造元・-15℃保冷タイプ等のラベルが貼られたまま使用できるのが良いと思います。
数種の性能評価が高いブランド保冷剤を購入して使用しているためブランドや氷温タイプか冷蔵タイプか不明になり適材適所で使うのに不便です。保冷剤の価格も性能も誤差の範囲内ならこんなことは言うつもりは有りません。性能比較については実証実験でもしなければ発言できませんが価格は3倍5倍と違いが有りますので使用時も意識しながら使いたいと思っています。
ラベル風の紙が同梱されてはいますが印刷紙が貼られていない製品の例をあげますと使用状態になると製品にはブランドもタイプも何も表示されていなくて、ただ「保冷剤」と表示されている著名ブランド製品も有るので些細なラベルではありますがたいへんありがたいです。

1人が参考にしています
2019-02-19
用途:
キャンプ
対象商品:
09468977

キャンプ行くのに、スチロール材に入れて食材を冷やすのに最適でした。

1人が参考にしています
2019-07-25
用途:
保冷
対象商品:
09468961

発泡スティロール内の本品が直接触れている食材が凍ってしまうので注意が必要。

1人が参考にしています
2017-04-04
用途:
一般食品の保冷
対象商品:
09468977

一般家庭冷凍庫にて冷凍ですが、完全凍結するかは不明ですが。
晩に入れ、翌朝には結構固まっていました

1人が参考にしています
2016-08-25
用途:
クーラーボックス用
対象商品:
09468986

同じような商品がイオンにも売っていましたが、こちらの方が容量多く値段が安かったので購入してみました。
家庭用冷蔵庫の冷凍室で8時間程凍らせましたが、半分以上凍りました。24時間入れておけば完全に凍ると思います。
買物に持って行くクーラーボックスで使用するだけなので半凍りで充分。夏のバーベキューでお肉を冷やしたり、飲み物を冷やしたりするにはやはり-15℃の物を使用した方がいいかと思います。

2人が参考にしています
2016-06-13
用途:
温度管理、保冷試験用
対象商品:
09468986

-20℃で24時間でも完全凍結しませんでした。さらに1日程度の凍結時間が必要かと。-25℃の冷凍ストッカーを使用して、ようやく完全凍結しました。家庭用や業務用冷凍冷蔵庫では凍結は厳しそうですが。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

今回凍らなかった原因としては、冷凍庫の温度表示は-20℃ですが、 実際の温度は-15℃位であっただろうと予測致します。
冷凍庫の中身の容量等で、表示温度より上がる事が多いです。
何卒ご了承のほどお願い申し上げます。

2014-04-03
用途:
家庭用小型クーラーボックスの野菜類の保冷剤として使用
対象商品:
09468977

今まで買い物したオマケの保冷剤を繰返し凍らして使用していた。
今回の製品は、商品説明には表示してなかったが家庭冷蔵庫では凍結しない。使い物にならない。 詐欺にあった気分。 今だにオマケ保冷剤を使っている。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この商品の凍結には-20℃以下で24時間以上となります。商品情報に追記させて頂きます。
よろしくお願い致します。