OリングS型固定用(NBR)のレビュー
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
2020-07-15
- 用途:
- メンテナンス時
- 対象商品:
- 09511871
作業時に頻繁にまとまった数を使用するので、1本ずつの梱包だと開封に手間がかかってしまいます。またゴミも多く出るので、そういった職場用に10~20本などまとめて1袋に入れて頂けると大変助かります。(弊社では都度、100本ずつ注文しています。)
2021-12-23
- 用途:
- バイク整備
- 対象商品:
- 09511722
品質や値段は問題ないのですが、バリエーションが足りません。できればもう少し種類を揃えて欲しいです。
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございました。
2020-02-24
- 用途:
- オールドリールのキャスコン用に使用
- 対象商品:
- 09511686
ABUのベイトリールのキャスコンのOリングとして使えます。
一般に販売されているゴムの直径1.9だときついのでこちらの1.5の11.2が丁度でした。4000~5000番のABUに適合すると思います。
有限会社オフィス中アイカ薬局 様2020-03-25
- 用途:
- CBR250R MC19とVTZ250のサーモ交換に使用
- 対象商品:
- 09512106
NTB製のサーモスタッドを交換する際にパッキンとして使用しました
今の所漏れ無しで純正より格安で整備できました
2020-02-11
- 用途:
- 機械のメンテナンス時
- 対象商品:
- 09511862
ケロシンランタン(DIETZ No.90) の燃料蓋から灯油がにじむため内径19.5mmの本品を使用、無事灯油のにじみも解消。1個単位の販売なので無駄がなく助かりました。
2019-11-28
- 用途:
- バイクメンテナンス
- 対象商品:
- 09511853
オイルタンクのストレーナーのパッキンとして使用しました。ただの鉱物系オイルですのでNB Rで充分。問題なく使えています。
有限会社オフィス中アイカ薬局 様2019-10-22
- 用途:
- VTZ250のサーモスタッド交換に
VTZ250のサーモ交換の時のパッキンに使いました。
サイズ共にぴったりで漏れ無し。
純正より安いのでおすすめです
2019-06-20
- 用途:
- バイクキャブレター補機接続部のシール交換用
- 対象商品:
- 09511853
内径および径が適合すればよいので特に問題ありません。ただ、モノタロウ殿では現状SS型を取り扱っていないので対応を希望します。また、一個ごとにパックされているのは有難い。保管がききます。他店で入手したSS型は径が細いためかさらに耐候用の袋に入れてありました。このような、配慮、感激します。