OリングS型固定用(NBR)のレビュー

平均満足度 4.75 (178件のレビュー)
商品レビューを投稿する
OリングS型固定用(NBR) NOK
NOK
20 / 税込 22
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
178件中 121~140件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-03-01
用途:
機械の密封シール用
対象商品:
09512291

貴社はサイズの確認がサイト上で取れますので発注間違いをすることなくまた多品種が画面上で確認が取れますので安心です。いつも感謝しています。

1人が参考にしています
2018-11-15
用途:
バイク整備
対象商品:
09512045

メーカー品のため問題ないです。種類が豊富なためNOKのカタログを見てモノタロウで注文すると単品で購入できるので助かります

2018-07-25
用途:
部品交換
対象商品:
09511975

出来れば、内寸だけでなく、外寸の表示もほしいですね。

株式会社monotone technology 様2018-07-13
用途:
水質センサの検出部保持シール材
対象商品:
09511957

試作センサにOリングは多用しますので、サイズなが豊富で即納品多いので助かってます。

2018-04-16
用途:
釣り竿メンテナンス時
対象商品:
09511844

サイズを検討した結果、
この部品に辿り着き、サイズピッタリでした。

2022-08-15
用途:
業務用スチーム洗浄機の交換用パッキンとして
対象商品:
09511652

かなり古く、メーカーの供給も無くなった業務用スチーム洗浄機の交換用パッキンとしてぴったりでした。

2017-11-06
用途:
35年前のDT125修理
対象商品:
09511941

色々サイズが豊富でやっと適合品を見つける事が出来ました。ホームセンター等では販売しておらず助かりました。

2021-06-24
用途:
釣り竿尻専用
対象商品:
09511853

釣り竿の尻栓用Oリング用に購入しましたが 線形が1.5mmで太かったです。 0.8mmの線形の 20mm前後を販売して欲しいです。

西運ロジ株式会社 様2017-10-11
用途:
ガスガンの修理
対象商品:
09511686

ウエスタンアームズのフローティングバルブ後端のOリングに使用しました。バッチリでした。

1人が参考にしています
2017-10-16
用途:
ハンドシャワーヘッドの補修
対象商品:
09511896

ピッタリとフィットしました。複数のヘッドでリングがへたりましたので。

2019-09-02
用途:
電動丸鋸修理のために購入しました。
対象商品:
09511844

ギアユニット内のシールが破損していたので代用として使いましたが問題ありませんでした。

オールマリン 様2017-06-07
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
09511871

機械のオーバーホール時Оリングは交換します。
1個、1個パーツナンバーが書かれた袋に入っているので整理しやすいのですが、もう少し文字を大きくして貰いたいです。

2016-09-06
用途:
ラジコンパーツの製作
対象商品:
09511941

これまでに何個も使ってみましたが耐久性もあり問題ありません。
線径の細いタイプも有れば助かります。

2017-04-13
用途:
エアーツールの修理
対象商品:
09511896

エア漏れが気になっていた工具ですが、分解したらパッキンが切れていました。
そこでモノタロウ!レアなサイズも揃うので重宝しています。
パッキン交換後は全く問題なく動いており、トルクも上がったようです。

2018-01-29
用途:
工業高校の課題作品用部品。
対象商品:
09512081

小ロット対応と種類が豊富なことから、購入しました。

2018-01-20
用途:
機会のメンテナンス時
対象商品:
09511826

旧品の交換に使用しました。
現在、問題なく稼働しています。

2018-03-11
用途:
漏れ止め
対象商品:
09512212

漏れ止めに使用しました。性能が高いのがいいですね。

2017-12-02
用途:
トイガンの補修に
対象商品:
09512045

トイガン(ガスガンのマガジンのガス漏れの為)補修に購入。1個から購入できるので助かる。本日修理完了。

1人が参考にしています
2017-10-02
用途:
バイクのレストア
対象商品:
09511932

フュエルコックの中のシールとして使用しました。ちょっと太すぎるのかコックが固くなりましたが今後様子を見ます。まずければ、少し細いものも買っているのでそっちを試してみます。単価が安いのでいろいろ買って試すことができます。

田中 様2016-10-19
用途:
バイクの補修
対象商品:
09512237

純正部品はメーカーの袋に入っているだけで、同じものが何倍もの値段になります。代表的なのがベアリングや本品等ですが、賢く汎用品を活用したいものです。