OリングS型固定用(NBR)のレビュー
- 用途:
- 二輪車、機械工具の修繕
- 対象商品:
- 09512291
製品そのものは、信頼でき、価格も安いので重宝してます。ただ自動車、二輪車で使われるJASO規格のものが無いのは非常に不便です。他メーカーのセット物は有りますが、補充もできません。取り扱いを希望します。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。
- 用途:
- クーラーボックス排水栓のOリング
- 対象商品:
- 09511957
クーラーボックス排水栓から水が漏ってきたので劣化したOリングをあちこち探し、何個か購入しました。しかし、合うものがなく、ネットでモノタロウのOリングを見つけ注文して取り寄せたところぴったり合いました。ありがたいです。しかし、送料の方が5倍くらい高いので、封筒を使用したらありがたかったと思いました。
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
- 用途:
- 農業機械(ロータリー軸)のベアリング交換
- 対象商品:
- 09511661
NOKのものですので安心して使用できます。交換が面倒なので品質と信頼性に重点を置いて、定番のNOKにしました。
- 用途:
- 浴場の販売終了の混合栓の内部パーツ
- 対象商品:
- 09511905
たいへん助かりました。ホームセンターはないサイズで、危うくOリング1個
のために混合栓を入れ替えしなければならなくなるところでした。
こんな細かいものまで販売していただき、感謝してます。
- 用途:
- バイクCBR250 のキャブレターチャンバーガスケットに使用できます。
- 対象商品:
- 09512237
純正は単品販売ありませんが、モノタロウは必要数量が求められるので便利です。
- 用途:
- アマチュア無線のアンテナローターのコントロールボックス(アンテナの方向を指示する指針とモーターを連動するベルト交換)に使用
- 対象商品:
- 09511993
純正品より少し太かったが、何とか交換でき、指針の向きが改善しました。
- 用途:
- 米国製建設機械の補修部品に使用
- 対象商品:
- 09511957
輸入品であり、純正部品は中間輸入業者のマージンの関係もあり、NOKの約10倍の価格になる。
固定用Oリングであり、特殊製品でもないので価格の安いNOKに変更したものです。
使用結果は特に問題なしです。
- 用途:
- 懐中電灯の防水用oリングとして
- 対象商品:
- 09512307
懐中電灯の防水用パッキンを紛失したため、似たようなものを探していました。
近くの店で購入したものは径が太くて、電池にスイッチが届かず点灯しませんでした。
これは径も細く点灯し、防水性も確保できていると思います。
- 用途:
- バイクのキャブレター内のOリングとして。(バイクレストア)
- 対象商品:
- 09512212
規格サイズで耐油性、何の問題もなく使用できます。因みにこのOリングはニードルバルブアセンブリでパーツ設定は無い所でした。
- 用途:
- 防水パッキンとして
- 対象商品:
- 09511862
材質上の耐久性がわからない
このくらいのOリングだったら10円以下だと思う
ミスミの値段を参考にしているのでは?とおもうことがある
- 用途:
- バイク整備
- 対象商品:
- 09512115
キャブレターのメンテナンスにて使用。以前、純正品を購入したら10倍近い値段がしました。
材質もNBRなので、安心かと。
単価が安いので、少量しか使わない人には、おすすめです。
- 用途:
- シーリング材として
- 対象商品:
- 09511652
国内メーカー製なのでさすがに品質は全く問題ありません。
小売り販売は非常に貴重ですので重宝しています。
同社のSS規格の物も取り扱いがあれば非常に利便性が上がるのですが。
取り扱い種類の幅が広がればいっそうまとめ買いしやすいと思います。
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせて頂きたいと思います。