首振りラチェットコンビのレビュー

平均満足度 4.15 (34件のレビュー)
商品レビューを投稿する
首振りラチェットコンビ トップ工業
トップ工業
2,998 / 税込 3,298
本締め可能。 首振り角度180°で狭い場所での作業に最適。 送り方向が良く分かるイエローリング。 12角サーフェス(角丸) 【用途】機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。
34件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-07-09
用途:
産業機械の組立
対象商品:
09517024

ラチェットリングのオレンジカラーにより、締側とゆるみ側が分かりやすい
首振り部が緩くなってきても調整できず首がふらふらして使いにくい
購入時からラチェットが1歯飛んでいた(不良品かと返品を考えたが面倒くさいのでやめた)
高価の割には品質が悪い。今は他社のものを検討中
10口を使用した感想

2021-11-25
用途:
ガレージ内作業
対象商品:
09517006

首振りなら微妙な角度をつけられるので回しやすい。首振りじゃない物もあるが、全部これに変えたい位。そこまでのトルク管理が必要でない場所なら、コレ一本で済ませられる。

2021-04-15
用途:
観測機器の組み立て、解体
対象商品:
09517051

シンプルで非常に使いやすいです。黄色と黒の色違いで緩める側と締める側が一目瞭然ですが、塗装がはげやすいのは仕方ないとはいえ少々残念です。

2020-10-27
用途:
農業用機械のメンテナンスで使用
対象商品:
09517024

以前使っていた首振りラチェットより作りがしっかりしていて使い勝手がよい

2020-06-27
用途:
ナット増し締め
対象商品:
40133992

TOPの首振りラチェットの7mm 待ってました。黄色が緩め。黒が締め。とても使いやすいです。耐久性も良いです。

2019-06-22
用途:
機械の組立、メンテナンス
対象商品:
09517094

今までの苦労は何だったのか?このレンチ1本で難しい箇所の締め付けが簡単にできた。もっと早く購入すればよかった。

2019-04-13
用途:
建設機械、農機具の修理
対象商品:
09517085

早速つかってみました。ラチェットの不具合もなく手になじんでとても使いよいです。

2019-02-25
用途:
電気設備のメンテナンス
対象商品:
09517024

金額としては高価なものになりますが、値段に見合った精度はあると思います。もう少し安価になれば本数を買いやすいのですが。

1人が参考にしています
組立本舗 様2018-11-23
用途:
機械装置組立
対象商品:
09517094

ヘキサボルト、ナット等締める時、ボックスレンチを用意せずラチェットが使えて助かります。

2022-04-26
用途:
配管工事
対象商品:
09517051

値段の割にギア部の摩耗が早い、本締めできないので使い勝手が悪い。

2018-08-16
用途:
機械整備など
対象商品:
09517112

頑丈でそうそう壊れそうにない。メッキも剥がれにくそうだ。歯が72枚あって狭いところでも作業しやすい。片面が黄色に色付けしてあるので表裏がわかりやすい。
値段は安くはない。精度はKTCやTONEほどではないか。現場でハードに使うならコレがいいのかな。

2人が参考にしています
コヤマオート 様2018-01-19
用途:
車の整備やバイクの整備に。
対象商品:
09517024

TOPのブランドは信頼性も高く安心して作業できます、片面にイエローの印があるのもつかいがってがよいです。

2人が参考にしています
2018-11-09
用途:
現場で使用
対象商品:
38749006

無かったので、購入しました。使用してみていいようです。

2016-12-18
用途:
自動車整備、その他
対象商品:
09517042

以前、10年程前にホームセンターで購入。
大型整備ディーラー時代を8年間耐え忍んだ。
もちろん、蹴っ飛ばしたりパイプかけたりは、メガネを
使用していたが、手で叩く時などはかなり荒く使ってきたと思う。
よって、8mm~19mm、ストレート&首振り、全てTOP。
一回だけ、首振り部のボルトが緩んだ事がある。

4人が参考にしています
2016-07-05
用途:
自動車の整備、補修時に使用
対象商品:
09517067

同社製品の17㎜を使用中だったので、これなら大丈夫と購入しました。首振り部分はもう少し固めでも良かったように思いました。ラチェットのはが細かいので、通常のハンドルものよりも効率よく作業ができます。

1人が参考にしています
ヤマモト電機サービス 様2016-04-09
用途:
車両の電装品の取り付け
対象商品:
40133992

DIY店にはM8までのラチェットコンビまでしか無く、M7を以前より探してました。
とても重宝してます。

1人が参考にしています
若狭テクノ 様2014-11-23
用途:
設備メンテナンス
対象商品:
09517051

首振り機能がもう少し堅めの方が使いやすいと思います。必要時以外は直線的に使えるとありがたいのですが技術的に難しいと思います。
使用頻度が高いとクタクタ感が出てくるので、必要以上に首振りになってしまうのが難点だと思いますが、普通のラチェットコンビを使用すれば問題はないと思います。
消費者側の我が儘ですが、2種類の工具を持ち歩くのも大変なので、併用できるような構造になればいいと思います。

1人が参考にしています
2013-04-15
用途:
電気およびエンジン部品締め付け
対象商品:
09517094

改善点はありません、さすがにトップ工業さんの工具だと思わせるような使い心地です。ガタが少なく、締め付け時もしっかりとした手応えがありますし、ラチェットでも本締めが出来るので、狭隘な場所でも確実に締め付け作業が行えます。7,8,10,12,14,17,19,21,24とシリーズで揃えたので確実な作業が出来そうです。

1人が参考にしています
2017-02-11
用途:
機械のメンテナンス

3回程購入しましたが約1年くらいでラチェット部分が壊れました。
そこまで無理な使い方はしていないのですがね。

1人が参考にしています
2021-05-27
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
09517112

マイナーチェンジをしているようで、ラチェット部の厚みが厚くなった。
薄いほうが良かった。