オイルフィルターのレビュー
- 用途:
- 安くて評判も良いので
- 対象商品:
- 27107587
初購入です。ユーチューブで見たのと値段や他のレビューなどを参考にさせていただきました。
性能ともかく処分に困る品ではありますが、近くのガソリンスタンドにて無料引取りを
してもらえるのを確認できたのでネット購入としました。
ターボ車で頻繁にオイル交換するので助かります。
また使い続けてみて何かあれば報告します。
- 用途:
- 2015年式フォーカスMk3後期型
- 対象商品:
- 40742527
純正に比べると20mm程背丈が高いのですが、スペース上の抜きしろはソレでも充分ですし、何より純正の背丈が低いせいでフィルタープライヤーでつかみにくかったため、むしろコチラの製品は純正より優れています。
容量が大きい分、ろ過性能(特に寿命)も向上しているかと。
今後はコチラを使ってまいります。
- 用途:
- オイル交換時に一緒に交換。
- 対象商品:
- 27107605
何年も前から使用しています。複数台でモノタロウフィルターを使っていますが、20万キロ以上の走行距離でもエンジンは調子いい状態を保っています。
このフィルターは飾り気はありませんが十分に実用的で品質にも問題ありません。
安くて品質も良いので使わない理由はありません。
- 用途:
- 一般整備時
- 対象商品:
- 27107587
いつもは部品商から取得しますがネット等でも高評価が有りましたので購入してみました。モノ自体は問題ないと思います。大変失礼ですが御社のロゴが無いのもOK(コスト下げてる感が見えてしまう)です。送料かかるので大量購入か他ついでならまた購入します。
- 用途:
- エンジンオイル交換時
- 対象商品:
- 27107702
二回連続使用しています。
動画投稿サイトで値段の割には性能が良いとの評判が良かったので使い始めました。
走行距離が少なく距離よりも年数で交換時期を迎える車両には、十分たど思います。
今後も使いたいと思います。
- 用途:
- 自家用車のメンテナンス
- 対象商品:
- 27107623
何と言ってもコスパ最高だと思います。
性能は正直よくわかりませんが、
不具合は全くありません。
- 用途:
- オイル交換時
- 対象商品:
- 27107684
Z12キューブのオイル交換と同時にオイルフィルターも同時に交換しました。
純正品と遜色なくコストパフォーマンスが高い商品だと思います。
- 用途:
- ウェイクLA700S エレメント流用チューン
- 対象商品:
- 27107702
自己責任のもとに濾過能力の向上とオイル圧損改善を目的に、流用チューンしました。
表記の車種の適合品の「品番SZO-10N-A」よりも全長が2センチほど長くなりますので極端な悪路走行や氷塊には注意が必要になります。
現車に取り付けるとオイルパン下面より1センチほど引っ込んで垂直に付く感じです。
効果は…吹け上がりがとてもよくなる、燃費はじんわり向上です(笑)
参考https://www.youtube.com/watch?v=T1vRyLH6ot4
- 用途:
- オイル交換
価格が安いので大変満足です また次回の交換の時に注文します
- 用途:
- エンジンオイル交換
低価格でいつも助かっています。今後も取り扱っていきたいと思っています。
- 用途:
- HA22Sアルトワークスで交換
- 対象商品:
- 27107587
色々なメーカーのフィルターを使ってきましたが、この製品も何も問題無く取り付けできました。とにかく安価なのでとても助かります。
- 用途:
- 車のオイル交換時
- 対象商品:
- 27107587
数年前から定番で使ってます 走行距離年間1万キロほどですが価格がリーズブルなので年2回オイルと同時交換してます 高年式車ですがエンジンの調子は良いです