油性密着シーラー 油性下塗り剤のレビュー

平均満足度 4.60 (35件のレビュー)
商品レビューを投稿する
油性密着シーラー 油性下塗り剤 カンペハピオ
カンペハピオ
1,598 / 税込 1,758
[密着性UP!] 劣化してもろくなったコンクリート、セメント、モルタル面の素地を強化し、上塗り塗料との密着性を向上させます。 [防水性UP!] 上塗り塗料の吸い込みを防止し、防水性を高めます。 [アルカリ分を押さえます] 素地によく浸透し、コンクリート、モルタル面のアルカリ分を押さえます。 [旧塗膜をおかしにくい] 塗り替え時に旧塗膜をおかしにくい弱溶剤タイプです。 [扱いやすいペンキ] トルエンを含んでいないので従来の油性シーラーのような強い溶剤臭はありません。 [密着 & 耐久性UP!] シリコン樹脂配合だから上塗り塗料の密着力と耐久性をさらに向上させます。 【用途】各塗料の下塗りに。 [瓦] 各種カラースレート瓦 / 新生瓦 / セメント瓦 [壁] コンクリート・モルタルの壁 / コンクリートブロック [壁] ベランダ ・ テラス・ポーチのコンクリート床面 【塗れないもの】表示以外の用途には 使用しないこと。 ツルツルした表面 タイル / 陶器 / 天然石 / 特殊防水加工された素材など 特殊加工された物 シリコン樹脂 / フッ素樹脂 / 旧塗膜および特殊防水処理を施した面 常に水がかかる所 プール / 浴槽 / 浴室の床 / 池
35件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-10-17
用途:
セメント瓦下塗り
対象商品:
09600866

差し口ベロが付いておらず、試しにベロ無しで受け容器に注いでみましたがかなり大きな容器だったにもかかわらず外に散ってしまいました。50mmの差し口ベロを用意しておいた方がいいでしょう。私はたまたま手動式の古い灯油ポンプがあったのでそれを使いましたが、使用後灯油を扱うのは問題があるかもしれないので使い捨てました。ホームセンターでベロを購入すると60円ほどで手動式灯油ポンプは110円くらいですね。ベロが付いてなかったので評価は「やや満足」にしました。

1人が参考にしています
2021-10-17
用途:
屋根の塗装
対象商品:
09600875

刺激が少なく、安全に塗装作業が出来ます。密着性も良く、安心して、使えます。

Office Kick Back 様2022-07-17
用途:
補修塗装
対象商品:
22887147

普通に問題なく使える商品です。次回もこの商品を選ぶと思います。

2020-11-23
用途:
屋根塗装。
対象商品:
09600866

塗りやすかったですが、においは強烈です。マスク着用が必要です。

1人が参考にしています
2020-07-09
用途:
アプローチのコンクリート下塗り
対象商品:
09600866

ガレージの下塗りに続いて玄関まわりのアプローチ塗装の下塗りにリピート購入しました。塗りやすく上塗りもきっちり密着します。安く入手できるので惜しみなく使えます。

1人が参考にしています
2020-05-02
用途:
ブロックモルタル壁塗装時の下塗り
対象商品:
09600866

油性でありながらとてもサラサラしていて取り扱いが容易でした。劣化した壁でしたので二度塗りしました。塗料のつきがよく満足しています。

1人が参考にしています
2020-04-16
用途:
自宅屋根塗装時の初期塗装
対象商品:
09600875

DIYで屋根塗装を行いました。高圧洗浄後の最初に使用しました。その後下塗り1回、仕上げ塗装2回を実施。綺麗に塗りあがり満足しています。ローラーハケで塗り易かったです。

1人が参考にしています
有限会社タートル 様2020-04-18
用途:
屋根(コロニアル)の下塗り
対象商品:
09600866

屋根を洗浄し、翌日の午後から下塗り作業したが、塗料の伸びが良かった。

1人が参考にしています
2020-05-04
用途:
ガレージの床の下塗り
対象商品:
09600866

11坪のガレージの床を水性塗料で塗る前に、下塗りで使いました。
余りましたので、また、コンクリートを塗る時に使います。

2020-05-08
用途:
アスファルトの塗装
対象商品:
09600866

自宅の倉庫の床(アスファルト)の塗装に使用しましたが、しっかり塗れて良かったです!

大木商店 様2019-07-18
用途:
コンクリ塗装下地
対象商品:
22887147

いつも下地はこれなので特に問題なし
色が透明なので広範囲を塗ると 塗り忘れがあるのは私の問題か?w

2019-06-19
用途:
モルタル面の防水
対象商品:
22887122

商品は普通に塗れた。モノタロウサイトで、防水塗料の組み合わせの紹介が欲しかった。例えば、ウレタン、塩ビなど、どれがどのような事例で適切かなど

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

2019-01-21
用途:
コンクリ瓦の下地処理
対象商品:
22887147

サラサラで伸びが良く広範囲の下地処理が出来ました。
乾きも早く、上塗りもキレイに塗る事が出来ました。
瓦塗装のDIYは、転落事故だけは気をつけてください。

2018-08-20
用途:
下塗り
対象商品:
09600866

コストパフォーマンスが非常にいい商品です。乾燥は一日十分したほうがいいかも。

2018-04-09
用途:
屋根塗装
対象商品:
09600866

色々メーカーのを比べて、このシーラーが使用条件及びコスト面から最も適したものと判断した。

2人が参考にしています
2017-09-14
用途:
コンクリート床塗料の下地として使用
対象商品:
22887122

けっこう伸びるため塗りやすかったが乾いたタイミングが分かりぬくい。

3人が参考にしています
2017-08-28
用途:
塗装作業の下地止め
対象商品:
09600875

非常に塗りやすく、乾燥が早く、塗膜もすぐれている。

1人が参考にしています
2017-04-01
用途:
ペンキの下塗り
対象商品:
09600866

屋根に塗装する際に塗りました。下塗りを塗るのと塗らないのとでは耐久性が全く違ってきます。個人的な使用の感想ですが油性シーラーでも乾けば水性塗料も塗れます。屋外では下塗りを塗らないと特に水性塗料では剥がれも出てくるので下塗り剤は必要です。良いシーラーだと思います。

5人が参考にしています
2016-10-05
用途:
コンクリート屋根 下地に
対象商品:
09600875

においはそれほどきになりません。古いコンクリートは吸い込みがあるようです。
不足したら、また購入します。

2人が参考にしています
2016-01-12
用途:
家の塗装
対象商品:
09600875

良い商品です。またかおうとおもいます。