水性カチオンシーラー 水性下塗り剤のレビュー
■[密着性UP!] カチオンのプラスイオンと素地、旧塗膜のマイナスイオンが電気的に引き合い、密着性を高めます。 ■[密着性 & 耐久性がUP!] シリコン配合の反応硬化タイプなので密着性と耐久性をさらに向上させます。 ■[扱いやすいペンキ] 水性なので臭気も弱く、取り扱いも簡単です。
【用途】■[建材の下塗り] ブロック / モルタル / コンクリート / サイディング(セラミック系は除く)など ■[各種下塗り] 室内のビニールかべ紙 / 石こうボード / ケイカル板 ■[密着向上に] 外壁塗り替え塗装時 / 旧塗膜 【塗れないもの】■表示以外の用途には使用しないこと。 ■ツルツルした表面・特殊加工された物 シリコン樹脂・フッ素樹脂・タイル・陶器・天然石、特殊防水加工された素材などには使用できません。 ■常に水がかかる所 プール / 浴槽 / 浴室の床 / 池
2025-07-01
- 用途:
- 劣化したブロック塀塗装の下塗り
施工して古い(30年以上)無塗装のブロック塀を塗装する際、表面の一部が脆くなっている上、凸凹が酷かったので、その下地処理に使用しました。塗料と違って粘性が低くてシャバシャバなので塗り作業は楽でした。気温が高かった(30℃)こともあって、あっという間に乾いてしまい、すぐに上塗り塗装できました。原液は乳白色ですが、乾いてしまうと施工前のところと見分けがつかなくなるので、休憩しながら作業する場合は、どこまで施工したか分からなくならないよう要注意ですね。
2020-10-16
- 用途:
- 家の木材
- 対象商品:
- 22887104
家のサッシの木材の枠に使うための購入です。
以前はウッドシーラを購入していましたが、値段が割高でクリア(透明)なので使いにくさを感じていました。こちらは乳白なので多少は塗り残しが分かるので良いと思います。
1人が参考にしています
2019-09-24
- 用途:
- 空きアパートの内装塗装工事
- 対象商品:
- 22887104
木材のほか古い塗装の上、金属部分にも使えました。塗装のノリはいいと思います。乾くとほぼ透明になるので透明ニスの下地としても大丈夫でした。
1人が参考にしています
2019-05-26
- 用途:
- DIYで自宅の外壁塗り
- 対象商品:
- 09600884
5年くらい前に塗ったシリコン系の塗料の上の塗った。今のところ活着している。コスパも良い。安心して使っている。
1人が参考にしています
2018-02-28
- 用途:
- マンション屋内のジプトーン天井の塗装に使います
- 対象商品:
- 09600884
他の水性カチオンシーラは量も多く価格は安いのですが、メーカーに問い合わせると、開封後はすぐに使い切るようにと言われるので保存性が低いようです。
しかしこの商品は意外と保存が効くので内装など小さな塗装面積ばかりのうちには向いています。
そのため、価格は高めですがまた使えることを考えるとお得に感じます。
3人が参考にしています
2016-11-02
- 用途:
- ブロツク塀の下処理に使いました。
- 対象商品:
- 22887104
1L入りが欲しい、不足する時いります。用途と塗料により変えますので、多くは残るので困る。
2人が参考にしています