モリブデングリーススプレーのレビュー

平均満足度4.17(123件のレビュー)
商品レビューを投稿する
モリブデングリーススプレー モノタロウ

高品質のリチウムグリースに二硫化モリブデン・極圧剤・グラファイト等を有効に配合しました。耐摩耗性・耐衝撃性に優れており、高荷重がかかる箇所の潤滑に適しています。耐水性・防錆性・機械安定性にも優れ、長期間の使用が可能です。【用途】各種機械のベアリング、ギア、ピン等高荷重がかかる箇所の潤滑、かじり、焼付き防止
各種建設機械、一般産業機械の軸受、歯車等の潤滑

123件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
対象商品 : 09666912
2021-12-11
用途: 機械整備
教育・研究機関

他の品との耐久性などの比較はできませんが,使用に際して支障は無いと感じます.

対象商品 : 09666912
2020-07-11
用途: 農機具のギア個所のオイル注入

農機具等のギア個所のオイル注入に使用している。特に問題はない。

対象商品 : 09666912
2019-04-09
用途: 機械のメンテナンス時

可も無く、不可も無く。価格が安いから良いですけどね。

対象商品 : 09666912
2018-12-13
用途: 車やバイクの足回りに塗布

自動車の足回り、特にサスペンションやドライブシャフトがサビで鳴くので吹付けてみた。効果絶大でしばらくこれで一安心です。

対象商品 : 09666912
2018-11-19
用途: バイクのメンテナンス
荒金商事 様(建設業・工事業)

使いづらいモリブデンがスプレータイプなので小さな隙間まで入るので、大変重宝します

対象商品 : 09666912
2018-09-30
用途: 自動車整備

仕事がら良く使うが性能的にも良いと思う。リザーブしている。

1人が参考にしています
対象商品 : 09666912
2018-06-06
用途: ねじの固着防止
教育・研究機関

500円もしない価格のこの容量はありがたいです。
まだ使い始めたばかりなので耐久性等は不明だが、ねじ等に使用して、既製品と変わらずの使用感です。
コストパフォーマンスは最高です。

1人が参考にしています
対象商品 : 09666912
2018-07-31
用途: シャッターのメンテナンス時
製造業

シャッターからキィキィ音が出ている為、使用してみようと思います。

対象商品 : 09666912
2018-06-05
用途: DIY
農・林・水産業

鍵穴やドアにヒンジに使用してます。なめらかさが長持ちします。スプレー式潤滑油の比ではありません。グリスとしては使ってませんがグリスと同じ弱点があります。やたらと汚れます。特に黒なのではみ出した分は良くふき取っていないとすぐ服が汚れます。ほんのちょっと気を付ければ最高の商品です。

1人が参考にしています
対象商品 : 09666912
2018-07-07
用途: バイクのメンテナンス
有限会社ホーリン 様(運輸・通信業)

オイルの伸びがいいです。スプレーの出方もよく、さび止め効果もいいです。毎回、なくなれば注文しています。

対象商品 : 09666912
2018-09-13
用途: 台車や機械のギヤ
製造業

臭いがかなりするので、食品工場では気をつけけないといけないと思いました。後、噴射ノズルがきれいにはまらず取れやすい。

対象商品 : 09666912
2018-04-05
用途: バイク メンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

半年前に購入して最近やっと使用しました。1987年式TZRがかぶりぎみでよくプラグ清掃をします。プラグ取付時、ねじ部に塗布し始めました。

対象商品 : 09666912
2018-03-16
用途: 組み付け作業です。

ネジ関係で固着する恐れのあるところに使います。組み付けスプレーとしてつかっていいんですかね?いいと思っていますが・・・

1人が参考にしています
対象商品 : 09666912
2018-07-05
用途: 機械メンテナンス

グリスとしては他のメーカーと遜色なくとても良いです。リチウムグリススプレーのようにケース購入が出来るとありがたいです。

対象商品 : 09666912
2018-01-21
用途: 3Dプリンターのヘッダーガイドの潤滑用
サービス業

初めての購入です。
今まではチューブ形式のグリースで、必要な部分に付けにくかったのですが、スプレーで便利になりました。
垂れることは無いですが、少しだけ粘度が緩いかな?

対象商品 : 09666912
2018-10-24
用途: 自動車部品ぼの潤滑など
Be企画 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

コストパフォーマンスが良くて 非常に助かります。問題なく使用出来ます。

対象商品 : 09666912
2018-04-13
用途: 各種小道具に使用
建設業・工事業

道具の動きがすこぶるよくなりました
粘りがありますんでホコリに注意してます。

対象商品 : 09666912
2018-04-06
用途: 機械のメンテナンス時
大道寺自工 様

機械の摺動部 ギヤードモーター ギャーの回転部 レバー摺動部

対象商品 : 09666912
2017-10-19
用途: カブ(配達)のメンテナンスで使用
サービス業

チェーンが、より滑らかにそして静かに回転して、その持続性を実感できています。粘着性もあって、垂れたりしません。

対象商品 : 09666912
2018-02-21
用途: 機械補修
協栄鉄工所 様

常に持ち歩いております。大量に使用することがありますのでこの価格は重宝致します。