タッピングスプレー 塩素フリーのレビュー

平均満足度 3.62 (50件のレビュー)
商品レビューを投稿する
タッピングスプレー 塩素フリー モノタロウ
環境・健康に配慮した塩素フリーの切削加工用のスプレーです。加工後の塩素分解による錆の発生の心配がありません。特殊添加剤の配合により、仕上げ面の精度が向上します。 【用途】一般鋼・非鉄金属のドリル加工・フライス加工・切削加工等
50件中 41~50件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社東邦製作所 様2019-11-09
用途:
タップ加工
対象商品:
09666946

初めての使用でしたたが、いたって普通でした。
油性の切削油でもかわりません。

中井康正有限会社 様2019-09-22
用途:
金属切削工具
対象商品:
09666946

ドリルビット 回転数は、それほど改善してないように思う。回転数の調整がメインか?

荒山プレス 様2019-10-19
用途:
プレス穴空けパンチ
対象商品:
09666946

3.2mm厚の、HOT材の穴あけパンチで、使いましたが、カジリが、出て使い物になりません。以前の、安いモノタロウの、タッピングスプレーでは、問題無く出来たのですが、もう販売終了となり他のメーカーの、物を探してます。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

2019-10-17
用途:
タップ、ツッキリ
対象商品:
09666946

現時点での使用感です。
加工はSSおよび45C。
どちらの加工もすぐに、刃物はもちろん、鋼材もだめになりました。
安価ですが、SUS材でもないのにこれでは、まともに使えません。
難削材向きの後継だそうですが、後継とはとても言えません。
多少値上がりしても構わないので難削材向きの再販を強く希望します。

7人が参考にしています
2016-03-01
用途:
サッシ戸車に噴霧
対象商品:
09666946

何度も書いたが使えない。
詰まった感あり!

有限会社梶原製作所 様2015-11-13
用途:
タップ加工

タッピングスプレー ステン加工名人が品切れでこちらの商品使用しましたが、タップの山をかじって、ダメです。ドリル加工で吹きかける使い方なら良いかも、うちではタップ加工には使えない。

2人が参考にしています
2013-08-11
用途:
タッピング、ボール盤でのドリル加工
対象商品:
09666946

今まではタッピングやドリルでの穴あけには、ミシンオイルを使用していました。しかしもっと仕上がりが良くなるものがないかを探し、塩素フリーと言う事で、鉄ならサビ、アルミなら腐食がなくなる方がよいと思いこれを選びました。
この商品は、タッピングに使用した場合はねじの仕上がりがいいようです。
用途としてドリル加工とも書かれていますが、ドリルでの穴あけに使用すると、やたらと煙が出て、キーキーという音も出ます。潤滑が切れているような感じです。特にステンレス板への穴あけに使用すると、煮えたぎった油しぶきが飛んで来て、バイスを掴んだ手が熱いです。 ガスにLPGを使用している影響かもしれません。
レシプロソーで金属板の切断に使用した場合も、煙が出て早くオイル切れが起きているように感じます。
この商品はタッピング専用と考えた方がよく、ドリルやノコ刃には向いていないといえます。
次は多用途に使用可能なものを購入します。

6人が参考にしています
2013-06-24
用途:
鉄工所
対象商品:
09666946

安いが効果が劣る様な様子はない。スプレーなので噴射用のガスが必要なのは分かるが、LPGを使っているとは思わなかった。切削加工の現場で使用されることを想定したら当然不燃性がスを使うべき。安全性は商品の価格とは別次元で考えてもらいたいから「不燃性ガス使用のためコストアップになっています」でも納得できる。

2人が参考にしています
2012-10-30
用途:
旋削やドリル穴開け コンターでの切断に使っています
対象商品:
09666946

水色のタッピングスプレーの変わりに使ってみましたが少し粘度が低いようです。ですがジュラルミンの加工にはかえって切り屑の排出がし易く目詰まりし難く良いようです。

2人が参考にしています
2011-06-16
用途:
鉄板などの穴あけや、タッピングに使用。
対象商品:
09666946

他社のと比べても支障はありません。でも毎年のように価格が上がっているような・・・
それでも価格は安いから割引のとき又購入します。

1人が参考にしています