デジタルノギスのレビュー

平均満足度 3.27 (79件のレビュー)
商品レビューを投稿する
デジタルノギス モノタロウ
デジタル式はボタンを押すだけでゼロセットができ、比較測定に便利です。測定値がデジタル表示されるので目盛の読み間違いがありません。 【用途】外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定等に
79件中 61~79件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2011-04-12
用途:
鋼材・鉄鋼製品のの寸法測定
対象商品:
09682391

価格が手ごろで買い易いのですが、寿命が短い。
難点は、壊れやすいことで特に液晶表示部が1年くらいでみんな壊れる。
希望:液晶表示部を部品供給できませんか?

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご要望について、今後の参考にさせていただきます。

合資会社太陽エンジニアリング 様2012-02-05
用途:
製品の計測
対象商品:
09682382

ステンレス部分で手を切るか、商品に傷を付けてしまいそうで面取り処理して使用しています。安くても使える商品をお願いします。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。

2011-11-16
用途:
パーツ設計や試作品の確認
対象商品:
09682416

質感悪いです。完成した試作品などをこれで測って「寸法出てない」とか業者さんに言えないです。仕事で使うので、結局しっかりした物に買い直す事にしました。
誤解されないように付け加えます。測定はできるので不良とかではないです。この値段で期待した私がいけないのでしょう。器差0.01に偽りはないとイイのですが・・・

4人が参考にしています
株式会社京都科学 様2011-10-26
用途:
ボルト選別用・材料選別用
対象商品:
09682373

スライドの動きが悪い、少し引っかかりがある。
取説には、オイルの散布を禁止する項目がある。どうすればスライドの
滑りが良くなるかの対応記載がない。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ございませんでした。
不良品の可能性がございます。別途ご連絡をさせて頂きます。
何卒よろしくお願い致します。

2011-07-05
用途:
部品の測定
対象商品:
09682391

いい感じです。

2012-01-22
用途:
加工部品製作
対象商品:
09682391

デジタル表示が表示しない!すぐに0表示に戻る!最悪!!!!!

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございませんでした。
付属の電池は動作確認用のモニター電池です。そのため、すぐに切れてしまう場合がございます。
電池交換をお試し頂けないでしょうか?電池交換後でも表示がおかしい場合は、不良品の可能性がございます。お手数ですが、別途お問合せ窓口にご連絡頂ければ幸いです。

Le Capricone 様2011-03-01
用途:
二輪部品の測定。
対象商品:
09682373

初めてデジタルノギスを買ったのですが、ゼロに合わした後何度かスライドさせるといつの間にか力の加減で0.1前後ずれてしまいます。慣れるまではちょっと大変かも。
でも値段は手ごろ。

1人が参考にしています
2010-11-15
用途:
工具箱収納で計測ミスをなくすための小物簡易測定
対象商品:
09682425

十分に使用できコストパフォーマンスに優れているのではないでしょうか!!!

株式会社東和デザインモデル 様2011-04-22
用途:
寸法確認
対象商品:
09682391

初めのうちは、支障がなく使えていたが、最近は、デジタル表記が点滅したり、とんでもない数字が出たりと信用がない 当然、電池は交換済みですが。
社内には、5台ぐらいあるがその中でも、2台は、ひどいもんです。 安いのは、良いのですが、測定器ですから安心なものがいいですね。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。

2011-02-11
用途:
機械加工品の測定
対象商品:
09682416

値段の割に使いやすい。

有限会社茨城電機工業 様2010-11-25
用途:
部品の測定
対象商品:
09682391

スライド部分の角で指を切ってしまった。
角の面取りがされていないので危ない。
電源のオートオフがあれば満足。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございませんでした。
今後、改善に努めてまいります。

有限会社茨城電機工業 様2011-09-30
用途:
NC旋盤加工後の部品の測定
対象商品:
09682391

デジタル表示が飛んでしまったり、寸法と違う表示をする。

MonotaROからの回答

電池の電圧低下で症状が出ますので、大変申し訳ありませんが電池交換いただき確認お願いします。

2011-03-01
用途:
冶具の寸法測定
対象商品:
09682373

スライダーの動きが渋く、測定に時間が掛かる

2人が参考にしています
大永工業株式会社 様2011-06-03
用途:
部品製作時の測定。
対象商品:
09682373

デジタル表示が一定しない。
数字では無い表示が出る。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ご感想を有難うございます。表示のバラつき、表示不良は電池切れが考えられます。お手数ですが、電池交換していただいて表示不良が直らない場合、製品の不具合ですので交換させていただきます。

2010-12-23
用途:
加工部品の納品前検査
対象商品:
09682382

価格に引かれて買ってしまいましたが、1/100mmがあてにならないので使用不可。
ブロックゲージを測定してもどの寸法域でも0にならない。
比較測定はしないので使い道がない。失敗しました。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
お買上げ頂いた注文コード:09682382 200BK は、「最小表示:0.01mm」ですが、「器差:±0.03mm」「繰返し精度:±0.01mm」となっております。
何卒ご了承くださいますようお願い致します。

有限会社小林精密模型製作所 様2010-11-18
用途:
製造業なので、切削物の寸法を測ります。
対象商品:
09682373

1/100mmまで表示するので精度が上がる。

1人が参考にしています
2010-12-10
用途:
製品の計測をと思ったのですが
対象商品:
09682382

肌触りは全体的にとがった感じがします ただデジタルが固まったり
早目に動かすとデジタルが誤作動を起こします 趣味では使えても
仕事の作業では命取りになるので 使用を控えてます
正直安かろう悪かろうです 他の製品を探します

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ございませんでした。
不良品の可能性もございます。
別途ご連絡をさせて頂きます。

有限会社 天沼製作所 様2011-01-31
用途:
加工品測定
対象商品:
09682382

手触りが、悪い、エッジ部分を、なくして欲しい。

1人が参考にしています
2009-08-18
用途:
切削加工部品の寸法測定に使用中です
対象商品:
09682373

1、ケースの改良が必要
ケースを開けると電源が入ったままです
前回ケースにしまう時に電源を切った筈なのに
ノギスのスイッチがケースのクッション材に当って勝手に電源が入るようです
スイッチが当る箇所のクッション材を切り抜いたら解消しました

2、動き
ノギスの動きがやや渋い、安価だからし方が無いのだろうか

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
品質改良に努めさせて頂きます。