ジェットスイファンRSシリーズのレビュー

平均満足度 4.00 (12件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ジェットスイファンRSシリーズ スイデン
スイデン
25,980 / 税込 28,578
モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-27
用途:
地下ピットの換気

一回り小さい同社製品を使用してたが、風量をアップしたいのでこの機種を追加購入した。騒音レベルはこれまでの機種と同程度で風量が十分になり満足。近隣への騒音が気になるので早朝深夜は使用しないようにしている。騒音が気になる場合は、本機種より風量が低下するが、低騒音型がお勧め。

2025-07-02
用途:
PCでのシミュレーション計算作業時

PCでの計算作業を行う際に発生する熱を別区画へ逃がすために使用し始めました。本機は、小型ながらパワーは十分強力で、使用を開始したその日以降、熱問題は解消されました。

株式会社八新 様2024-09-10
用途:
エアコン室外機の排熱
対象商品:
09908945

エアコン室外機の排熱がこもって冷えがイマイチだったので、室外機前に設置しました。
ちょっと音がうるさいですが、よく冷えるようになりました。

有限会社 ZIN 様2021-06-03
用途:
工場内の換気
対象商品:
09908927

性能は非常に満足できるが、とにかくうるさい!!!
警報機のような風切り音のような音がする。

1人が参考にしています
コモタ株式会社 様2019-02-03
用途:
タンク内作業
対象商品:
09908902

・風量:10KL以内のタンクなので、十分な排気量でした。送風・排気両方向がGoodです。
・ダクトを固定する、ステンレス製バンドにバリがあり怪我をしないよう注意しないといけない点を改善して欲しいと感じました。

3人が参考にしています
2024-09-18
用途:
地下ピットへの冷気導入や研磨作業時の塵埃除去

専用ダクト5mを2本購入し、送風と吸気の両方に使えて便利です。残念なのは他の方もご指摘されているように、雑音(特に高周波)が大きく、隣家が近いと迷惑になります。もっと羽根の形状を工夫されたほうが良い。

2019-11-08
用途:
局所排気用途で購入
対象商品:
09908902

200RS 100V 吸引用途で購入したが若干弱いか。やはり300RSにすべきだったか。

2011-03-12
用途:
研磨粉、塗装ミストの排出用
対象商品:
09908902

この価格にして満足です。音も許容範囲でした。

5人が参考にしています
NPO法人えん 様2021-02-03
用途:
室内空気の強制排除・換気
対象商品:
09908902

性能は非常にいいが、かなり「うるさい」。室内空気の強制排除に使用しているが、常時はうるさくて無理。

2人が参考にしています
2017-07-01
用途:
床のWAX作業時
対象商品:
09908902

コンパクトでとても使いやすい商品でした。
また注文から配送までとてもスムーズで助かりました。

4人が参考にしています
2011-07-07
用途:
高所への送風、地下換気
対象商品:
09908927

送風用に適した商品でした。

8人が参考にしています
FLAT758 様2014-12-07
用途:
有機溶剤の排出
対象商品:
09908927

信頼のスイデンを購入しました。今のところ不満ありません。

6人が参考にしています