整流ダイオードのレビュー

平均満足度 4.70 (20件のレビュー)
商品レビューを投稿する
整流ダイオード エーモン
エーモン
599 / 税込 659
各種電装品のプラス・マイナス配線の逆接続保護 【用途】電流の逆流・回り込みを防止する。
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-10-29
用途:
LEDウインカーに

電気には疎いですが検索しながら取り付けました。6Aの品物が主流で出回ってますが、素人ながら計算しましたが1A以下の数値でしたので細くて扱いやすい1Aを選びました。

2023-04-19
用途:
整備時
対象商品:
09937803

安心の製品ですが、モノタロウさんブランドで安価な代替品も販売して欲しいです。

2021-01-06
用途:
農機具のトラクター
対象商品:
09937803

期待通りの効果が得られました。また購入をしたいと思います。

2019-01-19
用途:
シーケンシャルウインカーの取り付け
対象商品:
09937794

エーモン工業の物ですので問題なく使用出来てます。
MonotaROに1Aで安いのがあればもっといいですけど
6Aでは商品があって安いんですけど、欲しかったのは1Aですので残念です

2人が参考にしています
2018-10-08
用途:
ソーラーパネル2枚直列から自作の試作品電池への充電の逆流防止に使用
対象商品:
09937794

ソーラーパネル3枚でも充電量が増えることを期待しています。
模型用ソーラーパネルを探しています。

2017-05-13
用途:
車の配線
対象商品:
09937794

ツインカラーLEDテープの誤動作防止の為に購入しました。取り付ける場所が分からずに苦労しましたが、逆流防止のダイオードは良い商品です。

2017-07-17
用途:
テールランプ
対象商品:
09937803

テールランプの電源取りで、使いましたが使いやすかったです

株式会社ワイズコーポレーション 様2017-06-10
用途:
電気工事
対象商品:
09937803

コストパフォーマンス最高ですね。使いやすいです(^^)

2016-08-26
用途:
クルマのライト廻りに使用しました。
対象商品:
09937803

各所作動制限には非常に便利で助かっています。

2018-11-25
用途:
安定化電源の逆電流防止
対象商品:
09937803

安定化電源を使ってバッテリーを充電するときに、逆接続すると、電源が壊れる。だから、逆流防止として、ダイオードを使用する。

1人が参考にしています
2016-04-27
用途:
車のサブバッテリの充放電の切替用
対象商品:
09937794

充放電の監視で双方向電流計に適当なのがなかったので、ふたつのメータを本品で切り替えた。
小型でそのまま配線に使えるのが良い。

2016-01-12
用途:
LED加工
対象商品:
09937794

電流回り込み防止に使用しました。 安価で購入できて助かりました。

2人が参考にしています
2017-05-12
用途:
車の配線
対象商品:
09937794

便利な商品ですが、配線の仕方がいまいち分かりづらいです。

有限会社吉原モータース 様2015-10-08
用途:
車の修理加工
対象商品:
09937803

探してもなかなか見つからないパーツです これがあると便利です

黒岩さん家 様2015-07-13
用途:
直流電源確保するため 充電器修理
対象商品:
09937803

安い事は良い事出来る限り安く早く安定している商品お願いします この商品は初めてです 今の所大丈夫です 不具合が
有れば また 投稿します

2015-05-19
用途:
自動車のリフレクター点灯用
対象商品:
09937794

使うときは複数本使うので、10本安価設定が欲しい

1人が参考にしています
2014-03-27
用途:
車の2wayアクセサリー電源に使用
対象商品:
09937794

売値が安いのでありがたいです。1Aは、もう1ランクコードが細くても良いのではと思いました。もしくは、もう1ランク線が細い商品にして、取り回ししやすく、結線がきれいにできるとよいと思いました。

1人が参考にしています
2014-11-28
用途:
自作
対象商品:
09937803

特に問題なし

2012-02-26
用途:
電装品
対象商品:
09937803

ホームセンターで買うよりも安いです!

2014-10-02
用途:
工具の修理
対象商品:
09937803

普通でした