- 用途:
- 配線作業
- 対象商品:
-
09934145
エーモン社製で信頼があり品質もしっかりしています。
- 用途:
- 車のメンテナンス
- 対象商品:
-
09934111
長さがもう少し長いのが必要だった為長いのが欲しい。
- 用途:
- 車の電装品取り付け
- 対象商品:
-
09934145
車内のLED照明及び車外のデイライト等の配線に使用しました。
消費電力60W(12V)以下の電装品であれば使用可能です。
ケーブルも程よく長く電装品を取り付ける際は重宝しております。
- 用途:
- 車の配線作業
- 対象商品:
-
09934145
良く使う長さで購入しやすい、適度な柔らかさで配線しやすい。
- 用途:
- 電装系の改造
- 対象商品:
-
09934154
主に電源の配線に使用しています。
価格が安くて、ついついまとめ買いしちゃいました(^-^ゞ
- 用途:
- 配線作業
- 対象商品:
-
09934145
当初に期待していたとおりの製品でした。特に不満なところもなく良かったです。
- 用途:
- スピーカーコードに使用
- 対象商品:
-
89289986
スピーカーコードに使用しています。
何ら品質に問題ありません。
価格が安くて助かります。
- 用途:
- 無線機の整備、レストア時
- 対象商品:
-
09934111
ダブルコード2スケでは電流20A程度は問題ないと思いますが、もう少し種類があっても良いような感じがします、モノタロウさんで取り扱っていないだけなら良いですが、出来たらもっと太いタイプもお願いしたいです。
- 用途:
- バイクの配線用
- 対象商品:
-
09934093
のつもりで購入しましたがまだ使っていません。ダブルコードって意外とよく使いますのでストック用で購入しました。エーモンですので問題ないと思います。
- 用途:
- 配線
- 対象商品:
-
09934111
車両の室内配線に使用予定で購入 車両改造中のため未使用です
- 用途:
- LEDテープの配線用に購入しました。
- 対象商品:
-
09934145
とても使いやすい物です。また機会があれば購入したいと思います。
- 用途:
- 配線
- 対象商品:
-
09934154
値段は安価なのだが、線の取りまわしは、硬さを感じます。もっと柔らかい方が使いやすいのだが。
- 用途:
- 原付バイク要に
- 対象商品:
-
89289986
スペースの無いところに程よく使えるので良かったです
ただ「お願いとしまして」は今回、帯に短しタスにキ?で
使用中長さで不安でした、ので小刻みに10~20~
の物が有ればと思いました、当方してはです。
また もう 一点のギボシでは 多分 LタイプとSタイプ
があると思いますがその辺の表示がほしいです。数の
種類も含めてです。
MonotaROからの回答
- 用途:
- 二輪車の配線加工
- 対象商品:
-
09934145
買いに出れない時に注文、すぐに届くので助かる
- 用途:
- 電源のケーブルの延長
- 対象商品:
-
09934136
使いやすかった
- 用途:
- カーオーディオの配線
- 対象商品:
-
09934093
ちょうどいいサイズで満足です。
商品は良く見て勉強して買いましょう。
- 用途:
- ヒーター配線
- 対象商品:
-
09934154
コスパに優れていると思います
- 用途:
- スピーカー配線作業
- 対象商品:
-
09934136
特に問題もなく配線作業ができました。もう少し安ければいいかと思います。
- 用途:
- リア側にLED照明を追加するために
- 対象商品:
-
09934093
6mの長さがちょっと微妙です。十分届きますが微妙に余りそうな気が。
短い残り物の処分に困ります。
長さの選択が1m単位で出来ると有難いと思う。