カプラー(ロック付)のレビュー

平均満足度 4.60 (50件のレビュー)
商品レビューを投稿する
カプラー(ロック付) エーモン
エーモン
199 / 税込 219
コードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。ロック機構付きの着脱可能カプラー。 【用途】配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。
50件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
大木商店 様2018-09-13
用途:
電動ファンのコネクター用に
対象商品:
09932386

電動ファンのコネクター用に使っています
エンジン周囲なので熱影響もあるでしょうが 今の所問題有りません

2018-04-23
用途:
オートバイ配線変更
対象商品:
09932395

安物で何でもいいと思っていたがカチッと接続出来るのは安心感高い、耐光性は今からの評価になりますがノーマル以上と思います。

cozycycle 様2018-07-31
用途:
台湾スクーターの修理
対象商品:
09932395

10年以上経った台湾スクーター、
ジェネレーターからレギュレーターの配線が、錆びて破断しかかり、ために発熱しカプラーが焦げ、少し溶けていました。
(古い国産でもたまにありますが)
それで信頼性のある、耐熱性の高い素材の国産に交換。
カプラーと電極のクリアランスが少し多いのが残念でした。
耐熱性耐候性は今後の経過見です。

2018-06-03
用途:
自動車配線加工
対象商品:
09932377

自動車のエアコンコンプレッサー交換時に配線加工が必要なため購入して翌日にポストに投函されていました。

2018-02-09
用途:
建機等のメンテナンス
対象商品:
09932386

乳白色のハウジングですと紫外線に弱いのかボロボロになってしまうのでこちらの商品を購入しました。プライベートブランドでこちらの黒色の商品を低価格で提供して頂けるようになると大変有難いです。

皆川急送 様2018-11-13
用途:
車両整備
対象商品:
09932377

ごく標準的なもので、何の問題もなく良い商品だと思います。

2025-03-22
用途:
農業機械の電源取り出し

白のカプラーは数年で劣化破損してしまう
黒で耐候性が有ると思う

1人が参考にしています
加藤電機 様2017-10-06
用途:
配線の接続
対象商品:
09932386

配線接続の定番商品で、確実な接続ができます。配線本数が多い場合に白色コネクターとこの色違いのコネクターを使用しています。

2018-07-10
用途:
電装品の製作
対象商品:
09932395

信頼できるメーカーの製品なので品質は問題なくリピート購入しています。他社よりも安く購入できて非常に助かっています。

2017-09-19
用途:
旧車のコネクター交換など。
対象商品:
09932395

特に問題ないが、もう少しコンパクトに設計おねがいします。

川重商事株式会社 様2017-04-24
用途:
DC24V電源ラインの接続
対象商品:
58165834

少しサイズが大きいかなとおもいます。
しかし、圧着などのアッセンブリー作業が
簡便でよい商品です。
もっと安価(まとまった数量のセットがあればよい)
であればなおよしです。

1人が参考にしています
パワーハウス 様2017-11-07
用途:
バイク整備
対象商品:
09932386

安いので他の商品と送料無料になるように少数ずつ注文しています。

2017-04-04
用途:
オートバイ補修/改造
対象商品:
09932377

機能/品質は良い。充電系の中継やバッテリー直電源の中継に適する。 但し、他車通販小売と同額、業販では他社が3割安いので、売価一考されたい。

2016-06-14
用途:
電子工作
対象商品:
09932395

ちょっと多めに作りたいものがあって20個まとめ買いしました。値段はほかと比較して安いですが、個装ではなく数をまとめてもっと安く手に入ると嬉しいです。

cozycycle 様2018-08-15
用途:
台湾スクーターのコネクター劣化対応
対象商品:
09932395

10年落ち超えの125の台湾スクーター
ジェネレーターとレギュレーターのカプラーが、電極部と電線のカシメが錆びて劣化し、破断しかかり、そのために熱が発生したのだと思いますがカプラーが半分焦げて配線も数センチに渡って熱で硬化と変色~
手直しついでに調べた範囲で耐熱のカプラーに交換しました。
プラスチックの劣化に対して、安心の国産で~
嵌め込み時の精度がチト甘い作りでしたね(笑)

2017-03-29
用途:
修理等での使用です。
対象商品:
09932395

対応、商品、梱包ともに満足です。また購入しようと思います。

2015-07-19
用途:
バイクのバッテリー充電用

バッテリーの取り外しが楽になり、購入して良かったです。

1人が参考にしています
2016-02-15
用途:
バッテリー充電器用
対象商品:
58165834

バイクのバッテリーって大抵シートの奥にしまってありますね。
私のCB1300SBやKTM 200 DUKEだと、ワニグチの充電器で充電しようにも
ネジで蓋までしてあって、端子を出すにも一苦労!
そこで私は2組買って、
1個はバッテリーから直に生やしたコードに、そして充電器のコードを適当な長さに切って使用。
もう1個は充電器のコードから生えていたワニグチの方に1個。
これでバイクに充電の時は、直にカプラーオンでき、
車に充電するときは、ワニグチに繋いで充電しています。
充電するのが手間ではなくなったので、いつでも元気いっぱいのセル回転で一発始動ですよ!

1人が参考にしています
2014-09-23
用途:
車用配線
対象商品:
09932404

意外と車の純正カプラーに使われているので便利です。

2020-08-01
用途:
無線移動運用のケーブルセット作成
対象商品:
09932386

これを使って、ケーブルを車バッテリー用、バイクバッテリー用やスイッチング電源用と、11セット作成しました。オスの方は結構奥まで差し込む必要があるため、2SQの太さになると入れにくいときがあり、慣れるまでは苦労しました。