ディスクグラインダーのレビュー
- 用途:
- 錆落としなどに
- 対象商品:
- 09997005
全体的な造りはそこそこですが、肝心なところが駄目です。
砥石支えワッシャーの切り込み部とシャフトがの切欠き部の寸法に誤差が有りキチッと取り付けることができませんでした。
ノギスで計測してみるとワッシャー側の切り込み部の幅寸法が18.25ミリ、シャフト側の切り欠き部の幅寸法が18.75ミリで0.5ミリの誤差があり此れでは切り欠き部に切り込み部はハマりません。
返品するのも面倒なので平ヤスリでキチッと納まる様に修正しましました。
低価格品とは言え「安かろう悪かろうでは」困ります。
説明書の裏の保証書のところに「この製品は厳密な検査を経て出荷されたことを証明」云々と有りましたが、記載通り適切な商品管理を望みます。
貴重なご意見ありがとうございました。
品質の向上に努めてまいりますので、どうぞ、宜しくお願い致します。
- 用途:
- 鉄材の切断・研磨等
- 対象商品:
- 09997005
鉄板を切断すると、多少負荷がかかるとモーター部分が異常に熱くなる。(回転部分の発熱)研磨などに使う場合ならば、問題なく使用出来るのではないかと思う。
- 用途:
- 研磨作業に
- 対象商品:
- 09997005
芯ブレが激しい。よって振動で疲れる。金額相応品です
品質の管理に努めて参ります。貴重なご意見有難うございました。
- 用途:
- 切断、ケレン等
- 対象商品:
- 09997005
以前、レビューを書いたところ、とても親切で迅速な対応をしていただき、不具合品を交換してくれたのですが、
下記内容にて書き込まれていたのが、どうしても納得いかず再レビューしました。
このたびは、ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。お預かりした商品を検査致しました。結果と致しましては、過負荷が原因と思われます。この商品は面取り、バリ取り、錆等の研磨、薄い鉄板等の切断を用途とする商品ですので、ケレンやはつり作業には負荷が掛かり過ぎたようです。そのような作業には、エアーチッパーのご使用をお薦めいたします。なお、商品情報の用途欄に「重研削のご使用にはご注意下さい。」を追記いたしました。貴重なご意見ありがとうございました。今後ともどうぞ宜しくお願い致します。
使い方なので、どの程度までが軽作業で、どのくらいが重研削かわかりませんが、紙パッキンを剥がす(及び、金属面のケレン)作業を重研削と言われると・・・ 使い道がないですね
貴重なご意見ありがとうございました。ご意見を参考にさせていただき、今後の商品開発に活かしたいと思います。どうぞ宜しくお願い致します。
- 用途:
- 鉄切断。主にφ10程度の棒 (ホビー用)
- 対象商品:
- 09997005
ホビー用としては十分なのではないでしょうか。
工事現場で使うようなものに比べて出力は劣りますが、そのぶん軽くて使いやすいです。
ただ、騒音は普通のディスクグラインダなので、ご家庭での深夜作業は避けたほうがいいです。
- 用途:
- アルミ、鉄の切断
- 対象商品:
- 09997005
振動が酷い少しの時間使用しても疲れる。
今後の商品採用の参考にさせて頂きます。貴重なご意見有難うございました。
- 用途:
- エスロンの切断、トタンの切断
- 対象商品:
- 09997005
中国製が、1980円位で販売されているので、価格的には普通である。性能としては十分である。電子制御のディスクグラインダーもDYIショップで安売りされているが、モノタロブランドでも扱ってほしい。
貴重なご意見、ありがとうございました。
商品開発の参考にさせていただきます。
- 用途:
- TIG溶接用タングステン電極の研磨
- 対象商品:
- 09997005
最初からギア音が大きく、10分ほどの仕様でブラシから火花が出て動かなくなった、ブラシを交換したが、また10分ほどで動かなくなった
このたびは、大変申し訳ありませんでした。別途対応させていただきますので、宜しくお願い致します。
- 用途:
- 建築現場等での研削
パワーがない=消費電力が少ないのと2重絶縁されているため、主に改修現場や一般家庭の修繕などで使用している。電源の確保できる新築現場ではKOHSOKUの180mmや日立のハイパワータイプを使用。用途・状況に合わせて使い分けると安くて便利。
- 用途:
- バリ取りや溶接の後の仕上げなどに使用しています。
- 対象商品:
- 09997005
以前、10台で確か19800円のセットを購入したが、粗悪な品物〈カーボンが解けて火花がでたり、回転するギヤーが壊れていたりしていた。
このたびは、大変申し訳ございませんでした。不良品につきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。どうぞ宜しくお願い致します。
- 用途:
- ボート修理作業用に
- 対象商品:
- 09997005
今までで4台買いましたが、動いているのは1台のみ。ろくに使わず1年もしないのにピクリともしない。カーボンブラシの交換をしても動かない これは失敗作でしょう。。ただの部品取りようにしかならない3台。もう買いません
このたびは、大変申し訳ございませんでした。以前ご購入いただいた商品については、不良品対応をさせていただいたようでしたが、その他問題点等ありましたら弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。どうぞ宜しくお願い致します。
- 用途:
- バリ取り作業
- 対象商品:
- 09997005
2台買ったが2台とも耐久性がまったく無い30分持たずカーボンが焼けて減ってしまってゴミになった、メーター品を買った方が割安になる
このたびは、大変申し訳ございませんでした。品質の向上に努めてまいります。
不良品につきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。どうぞ宜しくお願い致します。
- 用途:
- 溶接仕上げ、バリ取り
10台セットで購入して1台目使用中に突如保護カバーが外れました。危なくて使用できないので未使用品も廃棄が決定です・・・
貴重なご意見ありがとうございました。商品を確認したく、別途対応させていただきます。宜しくお願い致します。