ディスクグラインダーのレビュー
- 用途:
- バリカエリ取り
- 対象商品:
- 09997005
安全カバーのとめねじがゆるく外れやすい。
危険なので改善をお願いしたいです
貴重なご意見ありがとうございました。品質の改善に努めてまいります。どうぞ宜しくお願い致します
- 用途:
- 軽負荷商品研磨
- 対象商品:
- 09997005
異音、芯ぶれによる振動、カーボンブラシ近辺からの火花、異常発熱、以上が購入直後から気になっていましたが、価格面から我慢して使っていましたがもはや使用不可能な状態になってしまいました。本当に安かろう悪かろうの代表のような商品です。
このたびは、大変申し訳ございませんでした。お客様のご意見を拝聴し、品質向上に努めております。不良品につきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。どうぞ宜しくお願い致します。
- 用途:
- 溶接
- 対象商品:
- 09997005
毎日使用するには適していないと思われます
一年もたっていないのにカーボンにものすごい火花がでてしまいました
そのうち変な音がするようになってしまい...
- 用途:
- 金属の切断
- 対象商品:
- 09997005
特に欠点はないが値段なりの品質である。いちいち刃を取り換えるのは面倒なので、安い本機を複数買って余り負荷の掛からない作業専用に使えば、軽量でシンプルな特性を活かしコストパフォーマンスが発揮できる。
- 用途:
- ボート修理用の研磨、磨きなど
- 対象商品:
- 09997005
連続使用時間は短いものの金属用、FRP用など数種類に使うため安いサンダーが多くある方が便利なので使っています。ただ精度を求める切断にはブレが大きくて使えません。
- 用途:
- 工事現場での鋼材の切断、研磨
- 対象商品:
- 10023492
連続使用するとモーターが弱すぎて直ぐに焼けてしまう。価格がとても安いので何とも言えないが一割程度しか長持ちしていません。
貴重なご意見ありがとうございました。
品質の向上に努めてまいりますので、どうぞ、宜しくお願い致します。
- 用途:
- ペンキなどのはく離作業
- 対象商品:
- 09997005
使用初期に安全カバーの破損(スポット溶接部分で分離)、芯ブレが多く長時間作業では手にかなりの負担がかかる。悪条件な現場なら価格的に良い製品だと思う。(ハンドル、予備の交換用ブラシ付きでこの価格)
貴重なご意見ありがとうございました。
品質の向上に努めてまいりますので、どうぞ、宜しくお願い致します。
- 用途:
- ダンプの荷台の錆落とし
- 対象商品:
- 09997005
レビューを見て購入しました。異音、確かにします(ガリガリ・ゴリゴリ)持てない程では無いが本体が結構熱く成ります。以前購入された方が書いていらっしゃいましたがギアにグリスがほとんど付いていませんでした。使用前に確認しましたので給油して使用しています。使用感は軽量でパワーもそこそこに有り、短時間(5~10分程度)なら十分に使える商品だと思います。耐久性が少し心配です。
以前にグリスが少ない、というご意見を頂戴しましたので改善しておりますが、少ない商品が混じっていたのかもしれません。大変申し訳ありませんでした。検査方法も工夫し、より一層の改善に努めてまいります。
- 用途:
- タイルの縁の研磨
- 対象商品:
- 09997005
2台購入、1台は2日後にブラシ交換、4日後に接触不良、危険なので使用停止
2台目は、ディスクが異常な減り方をする→振動が激しくなる、手がしびれて仕事ができなくなる、使用停止
このグラインダーは1~2分の作業用
このたびは、大変申し訳ございませんでした。品質の向上に努めてまいります。
不良品につきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。どうぞ宜しくお願い致します。
- 用途:
- 鉄の加工
- 対象商品:
- 09997005
すぐ壊れた。これぞ安物買いの銭失い。高くても日立のグラインダーがいい
貴重なご意見ありがとうございました。
品質の向上に努めてまいりますので、どうぞ、宜しくお願い致します。
- 用途:
- 切断、ケレン等
- 対象商品:
- 09997005
二回目の使用で異音がし、カーボン部から火花が発生
カーボンをみたらボロボロで、交換後再使用したが、
異音、震度はおさまらず使い物にならなかった。
他のレビューにも書いてありましたが、とても危険な商品ですね。
安かろう悪かろうの典型だと思います。
前に使用してたグラインダーは、同価格で約7年使用できたのに
これはダメですね。即、廃棄です。
商品として売るのであれば、改良が必要だとおもいます。
このたびは、ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。お預かりした商品を検査致しました。結果と致しましては、過負荷が原因と思われます。この商品は面取り、バリ取り、錆等の研磨、薄い鉄板等の切断を用途とする商品ですので、ケレンやはつり作業には負荷が掛かり過ぎたようです。そのような作業には、エアーチッパーのご使用をお薦めいたします。なお、商品情報の用途欄に「重研削のご使用にはご注意下さい。」を追記いたしました。貴重なご意見ありがとうございました。今後ともどうぞ宜しくお願い致します。
- 用途:
- 鉄の切断
趣味で使ってる分なので、この価格でこの使用感なら十分満足できます。
- 用途:
- トタンの切断。
- 対象商品:
- 09997005
使用回数2回総使用時間約5分で赤いスイッチが壊れ電源入らず、一年保証の保証書が付いていたので連絡するも.....
お世話になっております。MonotaROでございます。
ご連絡遅くなりまして誠に申し訳ございません。
お問合の【ディスクグラインダー】でございますが、
保証を設けいない商品となり、一律有償修理となります。
ですがに初期不良などでしたら、MonotaRO PB商品ですので
無条件でご交換対応ろなります。
今回スイッチの破損ということでございますが、
ご使用いただいている中で破損してしまったということになりますでしょうか?
となりますと、有償にて修理となります。
上記ご査収の程、よろしくお願い申し上げます。
ありがとうございました。
*** * * * * * * * * * * * * * * ***
株式会社MonotaRO
お客様お問合せ窓口 ** **
〒660-0857
兵庫県尼崎市西向島町231-2 GLP尼崎3F
Tel:0120-443-509 Fax:0120-289-888
だそうで今はスイッチを取り外し直結で使用しています。
もうMonotaRO PB商品は買わないかも。
このたびは、弊社の対応に不手際がありまして、大変申し訳ありませんでした。ご使用状況からすると不良品だったようですので、別途対応させていただきます。ご迷惑をおかけして本当に申し訳ありませんでした。
- 用途:
- 板金加工のバリ取り、溶接の仕上げ等
- 対象商品:
- 09997005
とりあえず普通に使えています。が、初めから何やらカラカラ音がします。どこで鳴っているのかよく分かりませんが…。値段なりの品質と思っているので、概ね満足しています。
ご意見ありがとうございました。ヘッド部からカラカラ音がするのであれば、スピンドルの受け部(ギヤケース側)の材質がメタルの為、多少のガタで本体を振ると振動が伝わる場合があります。本体側よりカラカラ音がするのであれば、他の原因が考えられますので弊社問い合わせ窓口まで連絡くださいませ。宜しくお願い致します。
- 用途:
- 研削研磨
- 対象商品:
- 09997005
今のところ振動は出ていないが回転がゴリゴリという感じで回る。またパワーの割に発熱する。今は一応使えているが、ハードに使えるか心配。耐久性も心配。
価格が安い割に製品自体の使い勝手は普通。
危険な工具なので、もう少し安心して使える感じが欲しい。