ディスクグラインダーのレビュー

平均満足度 3.43 (235件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ディスクグラインダー モノタロウ
スリムボディで作業性抜群! シャフトロック機構で砥石の交換が簡単! 補助ハンドル付きで長時間の作業も疲れません! 安全な二重絶縁構造。 【用途】金属のバリ取り・研磨・研削か塗装落とし・下地みがき。 薄鉄板・タイル・レンガなどの切断に。 重研削のご使用にはご注意下さい。
235件中 81~100件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2014-08-25
用途:
車の
対象商品:
09997005

価格がものすごく安くてびっくりしました。
重さも重すぎず色々な角度で使えそうです。

2014-01-19
用途:
配管の切断、寸切りの切断面取り
対象商品:
09997005

まだ使用はしていませんが、持った感じなどはよさそうです、歯を付け替えるのも前に使用していた物に比べて楽に行えます。

2013-11-21
用途:
金属のバリ取り
対象商品:
09997005

3回目の購入。この値段が魅力。使い方次第でしょうがとりあえず満足してます。

谷口熔接所 様2017-04-25
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
09997005

安いので仕方ないかもしれませんが回転数が上がったり下がったりで酷い時は使えない遅さで急に高速になり繰り返します。時にはブラシの火花が酷い。コーナンの商品のほうがマシかも。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
初期不良の商品に関しましては、返品・交換をさせて頂きます。
お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。

2014-12-19
用途:
DIY
対象商品:
09997005

値段も商品も満足しています。

2014-06-25
用途:
パテの荒削り
対象商品:
09997005

軽くて作業が楽だが、その分振動が手に直接響く。厚い手袋は必須と思われる。本体も軽いし負荷を強くすると回転数が落ちて削れ方が急に変化するので、力を入れずに作業する事になる。ハンドルは不要かも。

吉田モータース 様2016-10-30
用途:
自動車整備作業時、錆の除去・溶接作業後の表面処理等
対象商品:
09997005

二台使用しているが本体の使用感は何の問題もありません。しかし、電源コードの柔軟性が乏しく、コードを折り曲げて箱に入っていたその曲がり癖がいつまでも取れなく作業時にストレスを感じます。ドライヤー等で加熱して伸ばそうとしてもうまくいきませんでした。使用後、コードをまっすぐにして僅かの張をつけて保存したら、夏場の高温でほぼ改善しました。まき癖がつくため、本体にぐるぐる巻きにして保管することはできません。
購入後、今年の五月ころ後継機が発売されたようなので、改善されているかもしれませんが、コードの柔軟性が改善されれば使い勝手が良くなると思います。
他の様々な電動工具を使用していますが、他メーカーの極端に安いものにこうした傾向があるようです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
今後の商品化以前の参考にさせていただきます。

2013-08-23
用途:
マサカリの刃研ぎ、スコップのめくれ等
対象商品:
09997005

こちら、新潟ではベビーサンダーと言って製缶工場で良く使っていました。
一般家庭ではあまり必要ないようですが、やはり鉄を削り落とす事も
あって、今は万力がほしいところです。

2016-03-08
用途:
DIYの軽作業用
対象商品:
09997005

DIY用に購入しました。簡単な作業なら業務使用でも大丈夫です。砥石の厚みが6mm用なので薄い砥石が使えないのが残念です。

1人が参考にしています
2016-04-13
用途:
バリ取り
対象商品:
09997005

普通

有限会社マルイチ産業 様2014-04-16
用途:
機械加工時のバリ取り作業
対象商品:
09997005

機械加工時のエッジにできるバリを取るために購入しました。
バリ取り作業の場合は軽切削で短時間しか使用しないため、使用上、問題は無い
とおもいます。
ただ、当方では、使用する前にヘッド部を分解し、のベベルギヤ部のところに
モリブデングリースを封入しました。それだけで、振動や回転がスムースに
なったような気がします。
これだけで寿命は長くなると思われます。
それと同梱されているハンドルは必要ないとおもいます。ハンドルを使用する
ような重切削はこのツールには向かないため、ハンドルを無くしてさらに価格
を下げてほしいです。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
商品開発の参考にさせていただきます。

2016-10-30
用途:
塗装面の錆取、金属の切断仕上げ
対象商品:
09997005

1回の使用時間は5分程、2回目に5分程使用していたら煙が発生しモーターが熱くなり回転しなくなりました。耐久性が悪いです。作業が出来なくなりました。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
初期不良の商品に関しましては、無償にて返品・交換させて頂きますので、
お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いです。

有限会社田淵電気工業所 様2013-10-26
用途:
研磨作業
対象商品:
09997005

カーボンブラシの蓋がゆるんでいたため、増し締めしたところ、すぐに割れてしまいました。
予備部品を送って欲しいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ございませんでした。品質の向上に努めてまいります。
不良品につきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。どうぞ宜しくお願い致します。

2013-09-01
用途:
金属の研磨切断
対象商品:
09997005

安価の割りにハイパワーなので満足しています。

2013-08-25
用途:
溶接前の下地処理
対象商品:
09997005

値段が安いので、ガンガン使って壊れたら買い替え。
この価格なので、こういった使い方で十分。

2013-06-21
用途:
金属の切断や研磨
対象商品:
09997005

モーターの回転音の大きさが気になりますが、その他はとても使いやすくて気に入っています。価格も安くこれからも永く使用していきたいと思います。

2016-02-12
用途:
刃物の砥ぎ、レンガの切断など
対象商品:
09997005

3年半ほど前に購入、電源を入れてまずびっくりしたのがガラガラ言う音。壊れそうで怖いのでお蔵入りに。スピードコントローラーを購入したので試しに3年振り位に引っ張り出してみた。
ついでにガラガラ言うヘッド部分をメンテするため分解してみるとベベルギアの部分のグリスがハウジング内の溝にはギッシリだったのに肝心なギア部分は空っぽ。手持ちのグリスを追加してみたら一旦は音が小さくなったがすぐ元通り。
恐らく、ギアのクリアランスが大き過ぎるのだろう。負荷が心配だがもっとグリスを足してみるか…
ギアを外した状態ならモーターもスムーズでヒュイーンと軽やかな音で回転するだけに残念でならない。
軽くてパワーはそこそこあるが、耐久性は多分期待出来ないであろう。
価格が価格なので消耗品と割り切るか?

4人が参考にしています
2014-04-21
用途:
切削研磨
対象商品:
09997005

値段が手頃だったので購入したが、速度調節機能があれば、もっと良かった。
回転速度が早すぎて、熱を持ち対象物が溶けてしまう・・・

1人が参考にしています
ガレージishikawa 様2014-01-27
用途:
コンクリートカッテイングに使用。
対象商品:
09997005

上場企業大型ホームセンターのOEМ製品を使っておりました。カッテング粉がモーターブラシに入り込み耐久性なし、今回初めて購入(価格が安かった為)モーター音・使い勝手(重さと振動)遜色なし、使い方によっては消耗品と考えております。よってお安い分だけ良かったと存じます。但し耐久力は未知数にて今後の状況待ちですが、長持ちするかも?

1人が参考にしています
2013-07-04
用途:
刃物研ぎ、鋼材の切断
対象商品:
09997005

ハードに使用していないのでプロ用に向くかどうかはわかりませんが、安価なのでさほど使用しない人はおすすめだと思います。電源ケーブルが1.8m位なのでコンセントや電源ドラムに差し込んで作業するには多少短いと思います。