ディスクグラインダーのレビュー
- 用途:
- 金属の切断に使用しました。今後は、塗装の剥離等に使用したいです(別途ディスクを購入して)。
- 対象商品:
- 09997005
業務で使うのであればパワー不足やコード式(非充電式)は、不便ですが、日曜大工やちょっとした金属の加工等には十分です。
- 用途:
- 金属加工 研磨、バリ取り
- 対象商品:
- 09997005
安物買いの言葉がぴったりな商品
力の弱さ、本体の振動が一般メーカに比べてひどく気になりました
それ以上にこの商品の欠点は
砥石を付けた際に手を保護する金属の金具がすぐ外れることです。
安全面に関してもこの部分は改善した方が良いのでは無いでしょうか?
このたびは大変申し訳ありませんでした。検品に関しては再徹底し、安定した品質の商品をご提供できるように努めてまいります。どうぞ宜しくお願いいたします。
- 用途:
- 外壁改修工事の切断に
- 対象商品:
- 09997005
こちらの商品は初めて購入しましたが、通常のグラインダに比べ安価でしたが外壁の改修工事に於いて連続使用したところ他のメーカーの商品に比べ寿命があまりに短い・・・
2日もちませんでした・・
最後は煙を吐き、うなってました・・
結局自分が使用してるグラインダを使う羽目に・・
マンション外壁作業でタイル目地及びタイル切断に使用しました。
商品改良の余地ありかと思います。
- 用途:
- コンクリート切断
- 対象商品:
- 10023492
10分で終了!
はずれかな?
安物買いの銭失いという形です!
3個買ったうち2こは、まだ使用していません>
- 用途:
- 主に金属の切削作業に使用。
- 対象商品:
- 09997005
構造上、耐久性をあまり期待できない為
使い捨てという感覚で使用中。
軽くてある程度のパワーがあるので使いやすいです。
但しカーボンのキャップが緩んだ際、中のカーボンが振動で回転し始めて
やがてはワイヤーが切れるというトラブルが一度ありました。
貴重なご意見ありがとうございました。
品質の向上に努めてまいりますので、どうぞ、宜しくお願い致します。
- 用途:
- 木材加工(削り出し~成型)
- 対象商品:
- 09997005
使用頻度が低く利用時間も短いため、価格が安い本製品を選びました。
必要な機能は十分果たせるものでしたが、とにかく音が大きいですね。
マンション住まいですと平日の仕事後(夜)に使う訳にはいかない感じです。
- 用途:
- 鋼材等の面取り・磨きなど
- 対象商品:
- 09997005
軽量で握りやすいので、簡単な作業に重宝している。スイッチがプラなので折れやすいのではないかと思う。
- 用途:
- 研磨・切断に使用
- 対象商品:
- 09997005
そこそこ使えればよいかと物は試しにと2台購入。
数回使用で一台目はスイッチが壊れて、2台目はブラシの蓋部分にヒビが入り使用不可に。
故障箇所が違ったので、部品を移植しましたが今度は中からガラガラと異音がして動かなくなりました。
はっきり言って使えません。
このたびは、大変申し訳ございませんでした。品質の向上に努めてまいります。
不良品につきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。どうぞ宜しくお願い致します。
- 用途:
- 鋼板切断
- 対象商品:
- 09997005
握り疲れも少なく、グラインダー単体振動の手のしびれも少なく
普通に使用できました。
強いて言えば砥石交換時にロックボタンが多少滑るのと
保護カバーをどれだけ締め付けても外れてくる事。
(本体側に絶縁テープを巻いてその上から締め付けたら外れなくなった。)
- 用途:
- 高所作業車 塗装剥離作業
- 対象商品:
- 09997005
振動が激しく、すぐに異臭がする程、過熱する。
3日程の使用で回転軸が折れて非常に危険なこともあった。
品質にかなり問題が在るのではないですか?
安かったので購入していたがモノタロウブランドの前のモデルの方が未だマシだった。
もう購入する事は無いと思います。
ご迷惑をおかけし申し訳ございません。貴重なご意見有難うございました。
- 用途:
- 塗装 ケレン
- 対象商品:
- 09997005
調子良く使えました 長時間使用に 耐えられないかと思いましたが 問題無く使えました。外壁の鉄格子 門の塗装ケレンが 終え 別の作業に 使用しようとしたら
回らず 内部で 火花が飛び 回転しない 付属のカーボンブラシに交換したところ
付いていた カーボンの摩耗はそれほどでは有りませんが ばねが 焼け 青くなり
縮んでました 伸ばしての 伸びず 付属の新品に交換し 動くようになりました。
今後の使用も ちょっと怖いです。
この商品 カーボンブラシ部が弱い様です。 不具合が 起きると 内部ショートするので 大変危険です。 やはり 安かろ悪かろうでしょうか 価格的に文句は、言いずらいですが
安全性について 検証した上で 販売して欲しいです。 安全 確実な商品を 提供下さい。
このたびは、ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。
ご意見はメーカーに申し伝えておきました。
貴重なご意見、ありがとうございました。