深穴ソケットビットのレビュー

平均満足度 4.29 (14件のレビュー)
商品レビューを投稿する
深穴ソケットビット ベッセル
ベッセル
989 / 税込 1,088
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-10-11
用途:
12角の方が効率が良い場面
対象商品:
10007776

トルクを安全にかけるには、6角の方が良いのですが、
作業効率重視の場面では、12角の方が良いので、
あえてチョイスしてみました。

ジャイディーサービス 様2022-05-04
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
10007715

ソケットのつくり、表面のメッキ仕上げも丁寧な製品となっています。このお値段でこれだけの物だったら充分ではないでしょうか。

1人が参考にしています
2021-04-17
用途:
林業でのキャタピラスパイク取付に使用
対象商品:
10007803

24mmを購入
マキタTD171(18v)で使用し、スパイク取付脱着をバックホー5台支障無く完了しました。

志栄工業 様2019-10-19
用途:
機械組み立て
対象商品:
10007803

今までずっと使っていたソケットと一緒なんで問題無いです。

2018-10-03
用途:
ビニールハウスの金具のボルト締めつけ
対象商品:
10007724

ビニールハウスの部品等のボルトの締めつけに使うためにビットソケット10を注文しました。
インパクトドライバーがあるので凄く便利です。
もちろんビットソケットも使いがてらに良い

1人が参考にしています
2017-12-01
用途:
使えない 送料無料で交換して欲しい!
対象商品:
10007742

注文したものと違うものが来ているので、確認すると、間違って注文したみたい。でも、HPのこの書き方では間違って注文すると思う。19mmのが欲しくて注文したのに13mmが来てた。返品手続きをしてもいいが、送料の方がたかくなるかもしれないので・・・ HPの作り方が悪いと思う。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

恐れ入りますが、対辺の明記があること、寸法図と併せて掲載していることから、送料無料での返品はお受け致しかねます。
お客様ご負担での返品は未使用未開封・送料ご負担にてお受けいたしますが、その際は弊社問合せ窓口にご購入より2週間以内にご連絡下さいます様、お願い申し上げます。

2016-03-28
用途:
機械の解体
対象商品:
10007794

問題なく使用しています。

2015-05-13
用途:
小型太陽光発電パネル設置作業
対象商品:
10007742

ロングソケットなので、ボルトの長さを気にせず作業出来き、効率良くナット締め付け作業が、出来ました。さすが一流メーカー品購入して正解でした。お勧め致します。

エイコーン 様2015-11-20
用途:
アンテナのUボルト調整、脱着など
対象商品:
10007715

案外と近所のホームセンター等に置いて無いので助かります。
バッチリ使えました。

2015-11-26
用途:
足場組み立て等
対象商品:
10007742

特に問題なし

2014-11-06
用途:
小型ソーラー設備組み立て
対象商品:
10007724

さすが世界のベッセル、造りが良いですねー 長いボルトのナット締め作業が、確実に出来ます!

2013-04-03
用途:
土木工事
対象商品:
10007733

首振りタイプと同様、固定タイプもok

2013-06-17
用途:
ネジ締めに
対象商品:
10007776

3本目のボルトを絞めていたら折れた!

2012-06-30
用途:
M8ボルトナットの締め付けにしよう。
対象商品:
10007742

12角なので6角よりもボルトナットに入れやすい。深穴なのでいろんな長さのボルトに使用できる。長さがあるので無理にこぜたりするとねもとからおれたりする。

1人が参考にしています