ニューリレークリーナーのレビュー
- 用途:
- プログラマソケットのメンテナンス時
揮発性があり、使用後に内容物が残らないのと、ほとんどの樹脂を侵す事無く使用できるとの事ですので、重宝しています。
現状満足していますが、使いがってが変わらず洗浄能力があがる事を期待しています。
- 用途:
- 接点の洗浄用
問題なく効いてるようです。まだ、これから使い込んでみます。
- 用途:
- スマートフォンの修理時に
- 対象商品:
- 10054265
Galaxyの充電口で「水分検出」の警告が出ていたが、シュッと一拭きしてブラシで洗浄したところ見事に改善できました
- 用途:
- オーディオ機器の電気接点クリーニング
- 対象商品:
- 10054265
残滓の残りにくい電気接点クリーナーで手軽な価格の商品をを探していて、これを選びました。他に高額な製品も使用していますが、比較して特に違和感はないようです。
- 用途:
- ツールチェンジャのコネクタ接点に使用
- 対象商品:
- 10054265
ツールチェンジャの接点不良が発生し、コネクタプローブに塗布し接点復活剤と併用した事で改善した。現場でも使用したいので、小型のシリーズも欲しい。
- 用途:
- PCなどの各プラグの洗浄用
- 対象商品:
- 10054265
噴霧後も揮発性のためベタベタせず接点がきれいになり、導通不良が改善されました。
「接点復活」とは違い「接点洗浄」なので、結果的に導通不良が修正されてゴミやホコリの定着もないのでかいおきしてあります。
- 用途:
- 電動基板・PCマザーボード
- 対象商品:
- 10054265
他社に比べて容量は半分ぐらいだがサンヤマトのニューリレークリーナーを
以前に購入使用でよかったから>
1.>早乾性とあまり臭気がしない点
2.>電子部品洗浄剤(他社)と比較して扱いやすい大きさ
*改善点ではノズルの赤い延長ストローが取付難い点
- 用途:
- 音響機器のメンテナンスに使用
- 対象商品:
- 10054265
この商品はもう定番です。使っているとすぐ無くなるので、もう少しディスカウントして販売してくれると有り難いです。
- 用途:
- 音響機器接点の清掃に活用。
- 対象商品:
- 10054265
精密機器につき接点の僅かな汚れでもノイズが出たり音が出なかったりします。
この商品はとてもきれいに清掃できますので,再現力は抜群と評価します。
- 用途:
- PCマウスのチャタリング改善に
- 対象商品:
- 10054265
旧製品のRC-226を使用してきましたが、無くなったので後継品のこれを購入。吹き継げ後に余計な成分が残らないのがいいです。同じアルコール成分で容量単価が安い商品もありますが、1本あれば数年はもつので、信頼性重視で選びました。使用頻度が最も高いのはマウスのスイッチです。チャタリングが出だすと、分解してスイッチの接点に一吹き。最近はミシンのボタンスイッチにもにも使用。色々な場面で使用できます。
- 用途:
- ラジオのスイッチ接触不良時のメンテナンス
- 対象商品:
- 10054265
洗浄剤とあるので、いわゆる接点復活剤ではありません。炭化した接点を「洗浄」するので、ゴミやグリスのかたまりで、接点が接触不良の時に、使う洗浄(ごみを洗い流す)用途です。
油分成分が入っていないので、大量に吹き付けても脂分が残ることがありません。
接点復活剤は、多少の脂分が配合されているので、長期間放置すると脂分が固着すると思われます。
定期的に、本品を吹き付ければ、接点がキレイに保持できます。
この製品の弟分で、RC-S121(120ml入り)がありますが、容量が大きい本品のRC-S201のほうが、お得です。
これが2本あれば1年間使えます。サンハヤトはこの分野では、製品の使用目的をたいへんよく研究されていると思います。
- 用途:
- 電気部品の接点清掃
- 対象商品:
- 10054265
乾いた後に何も残さないので大変良い。他社の洗浄剤は何かしらの油分やカスが残ります。
- 用途:
- 電気接点のメンテナンス
- 対象商品:
- 10054265
以前接点復活材を使用しましたが、機能は無事復活したもののグリス成分が残りベタ付き感や拭き取りなど後作業が必須でした。この商品は洗浄後グリス成分が残らずに作業性が良く、機能も復活して使い勝手が良いです。