高耐久ラッカースプレーのレビュー

平均満足度 4.57 (363件のレビュー)
商品レビューを投稿する
高耐久ラッカースプレー アサヒペン
アサヒペン
779 / 税込 857
シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い! トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。 シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く) 超速乾タイプ。 回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き) 【用途】電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。
363件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-03-29
用途:
バイクの部品の塗装
対象商品:
32612885

つや消しクリアを探してて、やっと見つけて購入
つや消し黒の上に吹いたら
つや消し?
半艶ぐらいでした
やり直します

2025-11-17
用途:
金属の塗装

耐久性はわかりませんが塗りやすくていいです
素人ですがきれいに塗れました

2025-08-30
用途:
自動車メンテナンス
対象商品:
10084496

錆びついたワイパーアーム塗装に使っています。塗装は大変やりやすくキレイに塗れます。思ってた以上に艶消しでした。

2025-04-30
用途:
バイク部品の塗装に使用
対象商品:
10084487

バイクのサイドカバー(樹脂)、リアフェンダー(金属)の塗装後に上塗りしました。
スプレーは使いやすく、タレ難いので結構勢い良く吹付けしましたが問題なく塗装できました。
若干艶が弱い気がしますが、艶々を望んでいる方以外には問題ないと思います。

1人が参考にしています
2025-07-15
用途:
車のタイヤハウス内部の塗装に使用
対象商品:
10084383

タイヤハウス内にでたサビを目立たなくする為に使用しました
若干色の違いがありますがタイヤハウス内部なのでまわりから見えないのでそれなりに気にならないです
気になる箇所からボカシ塗りまでできました

2025-05-21
用途:
鉄扉の塗装

塗りやすくてカラーバリエーション豊富
耐久性も悪くない感じであるが、特段 スゴイ でもない感じ
使い易い(塗りやすい)が一番の魅力

2025-07-05
用途:
メンテナンス
対象商品:
10084487

クリヤ剥がれの補修に使用、塗った感じは液ダレも少なく使いやすいです。

2025-03-25
用途:
バイクの小物塗装
対象商品:
10084435

スプレーガン使うには小さすぎるパーツに使用してます比較的塗膜が丈夫です

1人が参考にしています
サンキライ.エレック 様2025-03-29
用途:
製作した物への防水や腐食軽減の為
対象商品:
10084487

価格的にも妥当で、使用感も非常に綺麗な仕上がりになるので定期的に購入してます。

2025-03-23
用途:
スチールホイールの再塗装
対象商品:
10084496

タイヤ交換のタイミングでホイール単品状態にして洗浄、足つけして裏面はモノタロウ油性シャシーコート、表面にこのラッカースプレーで塗装しました。タレにくく乾燥も早くて素人でもとてもキレイな仕上がりで満足です。

1人が参考にしています
2025-01-14
用途:
ドアノブの塗り替え

ドアノブが段々と汚くなってきたので、金色を購入し塗り替えました。耐久性がどのくらいあるのか分かりませんが、とてもきれいになりました。

2025-02-19
用途:
マンションの忍び返しの塗装

壁の色にマッチしていたので満足です。
乾きが想定よりかかりました。

2025-01-29
用途:
整備作業時

鋼材の錆止めの上塗りに用いているが、早く乾き、均一に塗り易いです。

伊藤溶接工業 様2024-11-02
用途:
塗装作業時

鉄部の塗装に使用しました。塗りやすかったです。耐久性はまだ、わかりません。

2024-09-15
用途:
塗装
対象商品:
10084401

屋外で使用するプラスチック部品(灰色)が黄色く変色していて、表面を削っても白くなるだけで灰色には戻らなかったので、このスプレー(灰色)で塗装しました。
今のところ色褪せ等はありません。耐久性、耐候性はありそうです。

2人が参考にしています
2024-09-13
用途:
古くなった机の塗装に使いました
対象商品:
10084496

素人でも塗装ムラが出来なくて きれいに仕上り すばらしいスプレーです

2024-06-01
用途:
車やバイクのメンテナンス
対象商品:
10084496

バイクのミラーステーや、車のワイパーアームなど
サビを落としてからシュと吹くだけで見違えます。
つや消しの黒はとても塗りやすく、失敗しづらいと思います。
垂れないように、シュッ・シュッと吹けばよいかと思います。
テカテカしてしまったら完全に乾かしてから、もう一度シュッ・シュッとすれば大丈夫かと
下塗りに密着プライマーを吹いておけば完璧でしょう。

1人が参考にしています
2024-06-03
用途:
バイクのカウルの塗装
対象商品:
10084471

イメージ通りのアイボリーで、同じシリーズの艶消しクリアーを吹きました。
4,5年経ちますが問題ありません。

1人が参考にしています
2024-07-27
用途:
プラスチックの塗装
対象商品:
10084523

乾きが早く塗りやすく以前使っていたものより良い商品です

2024-07-15
用途:
石材への色入れに使用しています。
対象商品:
10084383

色々試してみましたが、ラッカー系ならアサヒペンが使いやすいです。