水性スーパーコートのレビュー

平均満足度 4.59 (138件のレビュー)
商品レビューを投稿する
水性スーパーコート アサヒペン
アサヒペン
589 / 税込 648
特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。 【用途】フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。
138件中 101~120件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-08-13
用途:
外装
対象商品:
34716762

非常に塗りやすくてよいです。また購入したいと思います。

2018-08-12
用途:
外壁塗装
対象商品:
34716665

底面角がべっこり凹んでそのせいで底が膨らんでいた物が届きました。置くと傾きます。
塗料その物は臭いがあまりないし使いやすいですね。

1人が参考にしています
2018-05-08
用途:
壁塗り、クラック補修
対象商品:
34716762

古民家をリノベして20年、モルタルにクラッキングが発生したので補修を兼ねて塗り替えしました。水性で刺激臭もなく短時間で乾燥し補修と見た目も満足のできです。

2018-02-12
用途:
看板文字の塗装
対象商品:
34716211

光沢があり看板の文字が浮き出て凄く皆さんから評判がいいです。有難うございました。

福田会計事務所 様2021-08-02
用途:
フタが小さく、缶の中に入ってしまう
対象商品:
18845907

缶を開けてから、フタが小さくて、缶の中にドボンと入ってしまう。
ツマミが付いているが、フタにペンキがべったりと付いてしまう。
四角い容量の大きいタイプは、缶の上で、ローラーにペンキが付ける様に設計されているが、缶が重くて、実際は無理だった。
ペンキ自体は、成分が改良されている様だが、従来品と変わらない様に思う。

2人が参考にしています
株式会社デリカウェーブ 様2018-04-02
用途:
塗装作業時
対象商品:
34716236

乾くのが早くて助かりました。発色も良好で使いやすいです。

山内電気商会 様2017-10-27
用途:
和風建築の羽目板塗装に使用しました。
対象商品:
34716446

このブラウンは落ち着いた色で、しかも古風と言う感じは無くて
モダンな感じに仕上がりました。お客様にもお褒めを頂きました。

2人が参考にしています
小澤事務所 様2017-12-04
用途:
旧家戸袋修理塗装用
対象商品:
34716735

大変に塗りやすい塗料だと思います。ただし、最初に蓋を開けるのが大変でした。新家軒天の補修にも使用したいと思います。

2021-06-16
用途:
鉄扉の塗装

たれにくく塗りやすい。3%ほど加水してローラー塗り。一回塗りでは下地が若干透けたので二回塗りで仕上げました。
が、1週間後に汚れていたのでマジックリンを直接スプレーして拭いたら・・・はげました。原液をシュッと吹き付けて20秒もおいたかな?くらいで。
仕上がりも良いし、塗りやすいし、実に惜しい。
ちなみにホームリセット(中性)では問題なさそうでした。

2人が参考にしています
2018-07-06
用途:
基礎コンクリの表面保護などに使いました。
対象商品:
18846135

築年が古く劣化(雨水で中性化)が気になる基礎コンクリの表面の保護などに使いました。下処理はモルタル強化剤(アルカリ剤)を少し薄めたものをプライマーとして塗りました。コンクリは1回塗りで十分だと感じます。ただし、吸い込みの少ないところ、例えば既に塗装がされているところは塗りむらなく仕上げるには2回塗りが必要でした。仕上がった塗膜は、雨水と汚れもはじいてくれて私の期待に応えてくれています。
一つ特に注意すべき点は、錆のある金属面に塗る場合ですが、必ずサビキラーのような置換剤を塗って、赤錆を黒錆に処理しておかないと赤錆が塗装表面に滲み出てしまいます。
なお、大入り缶は、缶がそのまま塗料バケツになっていてこれがとても使いやすくていいですね。私は、残渣の塗膜を剥がして、この缶を再利用しています。この空缶だけモノタロウブランドで売ってもらえませんでしょうか?

1人が参考にしています
2019-05-16
用途:
勝手口壁の再塗装
対象商品:
34716315

本業ではないのですが、問題なく使用できました。いろんな商品を買いに行って在庫がない時に無断な時間がかかりますが、ネットで購入すると時間が無駄になりません。

育成会めぐみ保育園 様2021-01-19
用途:
塗装作業
対象商品:
34716227

現在の季節柄、寒い日が続いているせいかややのびが悪い様に感じたが、水の薄め方次第では問題ないと思われる。

1人が参考にしています
2018-01-09
用途:
シャッターの再塗装に
対象商品:
34716683

ドロドロ感がやや強い気がします。 ほんの少し(5%ぐらい)薄めると作業性として丁度良かったもののカバー力がいまいちで2度塗りしました。

2人が参考にしています
2016-08-15
用途:
陸屋根の庇裏側の鉄部分の塗装
対象商品:
34716254

始めてやってみたのですが、水性という点大変塗りやすく、ほとんど嫌なにおいもなくとても満足しています。

2016-07-31
用途:
塗装用
対象商品:
34716726

明るいグレーです、とても塗りやすく又次回も購入します。

2017-08-07
用途:
古い内装(石膏ボード)の塗装
対象商品:
18845952

室内の汚れた石膏ボード建材の塗装に用いましたが、とても綺麗に仕上がりました。水性であるため下地の解け出る汚れが浮いてくることがありましたが、乾いた後に2度塗りすれば問題ないです。基本的に1度塗りでは斑になるので2度塗りして仕上げました。

1人が参考にしています
2017-07-19
用途:
家の周りがピッカピカ
対象商品:
34716665

発色よく、長持ち(塗って長持ち、一年放っておいてもまだ使える!)家内のお気に入り。塗るのが面白いのか、家の周りは真っ白。ブロック、ベンチ、ごみ箱まで塗ってしまいました、まぶしくて・・・

3人が参考にしています
2016-06-16
用途:
外壁の塗装
対象商品:
34717076

一度でしっかり塗装できて仕上がりも良いです

2020-08-13
用途:
リホーム
対象商品:
34716927

多少の衝撃で空いてしまうよりは良いが、使用時に蓋が中々開けにくい。

ヒロミアート 様2016-05-23
用途:
看板の柱塗装
対象商品:
34716726

水で稀釈できるので、現場でとても楽でした。

1人が参考にしています