油性スーパーコートのレビュー

平均満足度 4.64 (80件のレビュー)
商品レビューを投稿する
油性スーパーコート アサヒペン
アサヒペン
729 / 税込 802
シリコンアクリル樹脂のアクリル架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。 モルタルやコンクリート壁などアルカリ面にも塗装できます。 酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。 サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。 【用途】フェンス・門扉・建材などの鉄やアルミ・ステンレス。 カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。 コンクリート・ブロック・各種サインディングなどの外壁やへい。 ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具・木工品などの木製品。 台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。 FRP・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。
80件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-20
用途:
壁の塗装

ローラーでもハケでも塗装しやすいです。
ローラーだと希釈具合により気泡が出やすい。
塗りやすい希釈具合で気泡が出るのでイマイチ。
消泡剤入れたほうがいいかも。
ちなみにオレンジにアトランティックブルーを少し混ぜると、オリーブドラブ色になります。

2026-02-19
用途:
テラス

量、色相、満足な塗装ができました、ありがとう。量が適量なのが一番たすかります。

2025-11-26
用途:
外壁塗装

色調艶感が気に入っています。かつてから同製品を使用していますが耐久性があります。苔の付着も少ないです。

2025-09-05
用途:
トラックのタッチアップ

荷台が錆びたトラックのタッチアップに使いました。缶スプレーでは膜が薄いので刷毛塗り用です。垂れにくい粘度で塗りやすかったですが、二度塗りの方がツヤが出る感じでした。
対候性や耐水性が良さそうで、防錆剤まで入っているなら納得の金額です。軽い錆ならしっかり抑えてくれました。

2025-09-12
用途:
農作業機のメンテナンス

エアブラシにて使用。薄め液と混ぜ作業機に塗装しました。色の乗りも良く、むら無く仕上がりました。

2025-10-30
用途:
機械の塗装

まだ塗ったばかりで耐久性はわかりませんが、パット見た目機械が奇麗になりました。1年、2年後どうなるか?

2025-06-06
用途:
テント金物塗装、自家用に重宝
対象商品:
18839205

吹付けもしやすく使用感は問題なし。
耐久性はこれから見ていきます。

2024-11-02
用途:
ベランダの鉄部

塗料が少し残ると少々保管に気を遣うので、一回の作業で使い切れるこのサイズを作業するごとに購入しています。

有限会社ディーズアオヤマ 様2024-02-01
用途:
壁塗装に使用
対象商品:
18838557

耐光性を重視した箇所の塗装で、今のところ、使用したばかりなので何年もつか、様子見の状況です。

株式会社ライオンプレス 様2024-02-08
用途:
塗装作業
対象商品:
18838654

お値段がどこよりも、安く、とても塗りやすかったです。また購入したいと思います。

2024-01-04
用途:
鉄骨のタッチアップ
対象商品:
18838322

鉄骨のタッチアップに使用し、特に問題なく使用できました。

2023-06-02
用途:
簡易倉庫の外壁再塗装
対象商品:
18838654

油性は水性と違って手塗りの場合は、ペイントうすめ液で適度に利用することでスムーズに塗装できますし、このペイントは耐久性に優れており、近年の豪雨に耐えうるように時間があれば数日に分け重ね塗りを行うほうがより効果的かと思います。今回は、天気の良い日を目途に
行い、効果のほどを確認してみようと思います。楽しみです。

2人が参考にしています
適斎塾 様2023-03-06
用途:
屋外の補修
対象商品:
18837787

ちょっと塗るのに十分な量です。油性のために周りに付かないようにしたり、汚れても良い服装や使い捨ての手袋をはめて作業すると良いです。当たり前ですがつい簡単に作業できそうで、怠ると途中の過程で跳ねる事がありますので。

1人が参考にしています
2023-03-22
用途:
カーポート塗り替え
対象商品:
18837805

塗りやすく使い勝手が良い塗料です。耐久性が良いとのことで期待しています。
次回も購入予定です。
但し、当日発送外のため、少し作業開始が遅れました。

2022-11-17
用途:
屋根塗装
対象商品:
18838645

屋根塗装なので耐久性が要で、結果は何年も先になりますが説明内容に期待です。ねっとりした塗料なので少し薄め液を入れた方が塗りやすい。厚めの塗膜になるので下地が上手くできれば耐久性のあるきれいな塗装が可能と思われる。要望ですが、色によっては1.6LL缶しかなく、今回は20缶も必要でしたので、5Lか7Lくらいの容量のラインナップが望まれる。

2023-02-24
用途:
コンクリの塗装
対象商品:
18837823

想定より、大きい面積を塗れました。
屋外で使用しましたが、ニオイが思ったより少なくて、全然気になりませんでした。

2022-09-11
用途:
家の補修
対象商品:
18839083

主にガレージやフェンスなど家の周囲の補修に使っていますが、耐久性がいいので今後も使い続けると思います。当初は塗り加減も分からず垂らしていましたが、そこは学習、慣れてくると自己評価ですが上達してきました。おかげでDIYが楽しくなり、休日の趣味になりました。

奥村工作所 様2022-03-12
用途:
イカリのサビ防止に。
対象商品:
18838557

とても塗りやすく光沢もあって乾きも早くて大変満足しました。また次回も購入したいと思います。

2022-11-25
用途:
現在製作中の工作物の外装に
対象商品:
18839205

まだ使用してすぐなのでなんとも…耐久性を期待していますので、しばらくしてからになりますね。

2021-05-01
用途:
船の上塗りに使用
対象商品:
18838688

塗りやすくて、この色がなかなかありませんでした。ここで見つけて塗ってみましたら凄く気に入りました。まだ半分残っているので、来年塗りたいです。