ラジエターキャップのレビュー

平均満足度 4.45 (101件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ラジエターキャップ 二葉電機製作所
二葉電機製作所
949 / 税込 1,044
101件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社依田被服 様2026-01-22
用途:
フォークのラジエーターキャップの交換

古いトヨタのフォークリフトのラジエーターキャップを交換しました。
同サイズを探すのに時間が掛かりましたが問題なく交換できました。
〇径とか長さとかの寸法が判ればより分かりやすくなると思います。

2025-08-28
用途:
乗用者のキャップ

普通にキャップとして購入したので問題なく使用してます

2025-02-17
用途:
機械のメンテナンス時

サイズもちょうど良く確り締め付けて取り付けることができました。

2024-11-19
用途:
整備

安価ですが品質も問題なく、今後も継続して使用したいと思います。

2023-08-02
用途:
予防保全として
対象商品:
10104656

8年使用した同じキャップの老朽更新として使用。8年経って、少しだけゴムパッキンにヒビが入っていただけでした。
耐久性、金額、フィッティングともに満足です。

2023-07-13
用途:
コマツWA30ラジエーターキャップ
対象商品:
10104674

爪幅、直径、圧力が合致したので交換してみました。ジャストフィットで助かりました。

1人が参考にしています
2023-03-20
用途:
ヤンマーのバックホーに取付

純正品番わからない中、表示圧力とサイズの現物合わせで購入しました。問題なく使用できてます。

2024-01-05
用途:
メンテナンス
対象商品:
10104665

古い部品でしたが、見つかって助かりました。ありがとうございます。

2022-10-02
用途:
ヤンマーディーゼルエンジン
対象商品:
10104674

ラジエーターのキャップの径と、爪の長さと圧0.9が合ったので購入問題なく会いました。

1人が参考にしています
水本牧場 様2022-10-16
用途:
MF165トラクター
対象商品:
10104656

MF165に合いました。
クーラントの漏れも解消しました。
ありがとうございます。

合同会社フロンティア 様2022-12-07
用途:
ユンボのエンジンのラジエタ-キャップ交換
対象商品:
10104674

ヤンマ-のユンボのラジエタ-の液がすぐに減ってしまうので、ラジエタ-キャップを交換しようとしましたが、ホームセンタ-に行っても普通の規格と違うため同じサイズのがありませんでした。モノタロウさんで検索したら同じサイズの物がすぐに見つかり非常に助かりました。

2022-06-05
用途:
自動車整備
対象商品:
10104692

クボタトラクターのKLに使いました。
モノタロウさんは調べやすく便利です。商品は、至って普通です。

2022-07-21
用途:
コンバインのラジエターより水漏れがあり交換
対象商品:
10104674

問題なく使用できました ラジエターキャップのゴム部分が劣化したので交換しました。

2023-01-22
用途:
96年式ローバーミニ
対象商品:
10104726

純正のキャップが入手できないため購入しました。今のところ何の不具合もありません!

2021-08-02
用途:
車に交換
対象商品:
10104796

古い車ダイハツハイゼットトラックが交換時期に来ていたので交換しました。値段が純正部品の半分と安くて助かりました問題なく使用しています。

2021-09-14
用途:
キャップ交換
対象商品:
10104701

車検前にL245KFのラジエターキャップを交換。問題無い。

2022-03-13
用途:
kz1300 ラジエターキャップ
対象商品:
10104674

kz1300の流用ラジエターキャップとして利用すます。純正パーツが廃番の旧車なので手に入るもので対応しないと乗れなくなります。今回、流用可能か確認するために購入しました。

1人が参考にしています
2022-05-24
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
10104647

安く買えてとても良かったです。問題なく使えてます。

電気設備研究所 様2021-04-23
用途:
昭和50年の車両を保有しているための、定期的なメンテナンス交換です。
対象商品:
10104622

日産製の昭和50年式の保有している車両にドンぴしゃでテスト走行程度ですが、特に問題なく使用出来てます。

大黒丸 様2021-03-09
用途:
船のラジエターキャップ
対象商品:
10104796

船のラジエターキャップ が古くなってパッキンが広がっていたので探してたところ似たものを見つけたので試しに頼んだところちょうど良かったです。