自動車用ブレーキ&パーツクリーナーのレビュー

平均満足度 4.39 (583件のレビュー)
商品レビューを投稿する
自動車用ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ
ブレーキライニングやブレーキドラム等に付着したオイルやグリース等の汚れに優れた洗浄力を発揮。 安全で強力なスプレータイプの化学洗浄剤です。ブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、オゾン層の破壊や環境汚染の原因となるフロン及びトリクロロエタンを一切含まない有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 速乾性(強力洗浄) 有機溶剤中毒予防規則適用外 ノンフロン・ノントリクロロエタン 缶の逆さ使用OK 【用途】自動車用ブレーキ&パーツクリーナー
583件中 221~240件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-03-23
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
10105067

いつも利用させて頂いてます。
金額的に満足しています。

2019-04-17
用途:
エンジン・キャブレター等の清掃に使用
対象商品:
10105076

以前は価格重視して御社の緑缶/魂2000のみで全て清掃に使っていましたが、場所によっては汚れもひどく落ちが悪いので今回よりこちらの強力タイプを試しに使用しましたが、思っていたより汚れ落ちにハッキリ差が出るほど落ちました。即乾なところも良かったです。価格差もありますので、使用場所によって、緑缶と黒缶を使い分け使用するようにしようとおもいました。

2021-09-15
用途:
車検用ブレーキ清掃他
対象商品:
10105076

洗浄に使用するのですが、すぐにキハツしてしまい汚れ落ちがいまいちのようです。
今回10本購入しましたが、もう2本使用してしまいました。
次回は、違うタイプに変えたいと思います。

2019-04-11
用途:
自動車用として
対象商品:
10105076

中速乾なのがとてもいいと思います。洗浄力も十分です。

2019-09-12
用途:
機械の修理メンテナンス時
対象商品:
10105067

リピーターになってしばらくになります。成果も、価格も適当でなくなる手前でケース買いしてます。

Key West Auto 様2019-03-30
用途:
整備
対象商品:
10105076

緑缶の弱さが 黒缶を使ってわかりました
もう少しコストが下がればと思います

2018-10-13
用途:
車検整備
対象商品:
10105076

最初は緑の缶を使っていましたが、こちらの方が汚れの落ちも良くて、使用量が少なく済むので、結果的に緑の缶より安くなっていると思います(^_^;)
ゴミ処理も少なく済むので、今はこっちがメインに使っています。

1人が参考にしています
2018-10-16
用途:
バイクのメンテナンス時
対象商品:
10105076

使用感はホームセンターの物とさほど違いは感じないが、コスト的にお得感あるかな。

2021-11-18
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
10105076

前回は、一番安いタイプの物を購入したのですが油分の落ちがイマイチだったので今回はこの商品を購入しました

2019-01-22
用途:
バイク、車、トラクターの油汚れの清掃用に使用。
対象商品:
10105076

油やグリース汚れをしっかり落とすことが出来るし、逆さにしても使えるので重宝します。

2018-11-26
用途:
自動車整備に
対象商品:
10105067

緑色や赤色の缶もためしましたが、これが一番強力です。
結果、少量で清掃が出来るのでコストパフォーマンスも優れてます。
特にオイル漏れ修理などの脱脂には、こいつが頼りになる。
箱買いで何度かリピート購入しています。

2019-01-03
用途:
ブレーキ整備
対象商品:
10105076

普通に使えます。ホームセンターで一番安く売っているPB物よりも清掃能力は高いと思います。

2019-03-15
用途:
現場
対象商品:
10105076

現場の装置の清掃にしようする。
今回モノタロウブランドを使用してみようと頼みました。
今まで使用の物と比べてもほとんど変わらずこれからは、これを頼みたいです。価格も1本につき大分安いです。

K.ELE 様2018-11-04
用途:
農業機械の整備に使用しました。
対象商品:
10105076

赤ラベルより洗浄効果に優れていると思われますのでリピートになります。

2018-10-09
用途:
バイクのエンジン部品洗浄など
対象商品:
10105076

本品は安くていいんですが、噴射洗浄後にすぐ蒸発してしまうのがもったいないし、また、大気汚染もあります。ワタシは、ペットボトルに漏斗を置いて、その上で洗浄して流れた液をボトルに受けて溜め、再度洗い物に使っています。大事に使ってますが、最後はすべて蒸発ですね!

2018-08-14
用途:
乗用車やバイクの整備
対象商品:
10105076

価格の割には
十分な洗浄能力があり、ちょっとしたパーツの洗浄で簡単に汚れをサッと落としたい時には重宝する良い商品だと思います。

2019-11-18
用途:
オイル交換
対象商品:
10105076

缶の柄が変わったようですね。中身は同じなのかはよくわかりませんが問題なく使用できます。

MonotaROからの回答

中身に変更はございません。

2019-11-30
用途:
自動車等のメンテナンス全般
対象商品:
10105076

いつも購入しています。近所のホームセンターではとてもこの価格ではこの性能と量は購入出来ません!おすすめです!

オールマリン 様2018-10-26
用途:
ミシンの洗浄
対象商品:
10105076

酸化した油を除去したくて使っています。期待した程は取れませんが乾燥が早いようなので使えます。

2018-09-03
用途:
自動車整備
対象商品:
10105076

以前は大阪魂の緑缶のを使っていましたが、汚れを溶かして落とす性能に不満がありこちらに代えて見たところ本当に汚れ落ちがいいです。使用量も減ったような気がします。少し値段は高いですがこちらにして良かったと思います。価格は安ければ安い方がより良いですけど。

1人が参考にしています