クローフットレンチのレビュー

平均満足度 4.41 (39件のレビュー)
商品レビューを投稿する
クローフットレンチ Pro-Auto
Pro-Auto
479 / 税込 527
39件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
佐伯農園 様2025-11-17
用途:
エアコンガス配管締め付け
対象商品:
10123197

エアコンガス配管締め付けを9.5角のラチェットトルクレンチで締め付ける為購入しました。
クロフットレンチは合いましたがトルクが目盛より低くなるので、正規のトルクを見つけて行きます。

2024-12-28
用途:
狭所作業用
対象商品:
10123154

クローフットの12ポイントやオープンエンドよりも大幅に廉価だったため加工前提で購入。価格から安物を想像していたが思いのほか精度が高く見栄えもいい。力点がオフセットされているのも使いやすい。

2024-12-27
用途:
狭所作業用

クローフットの12ポイントやオープンエンドよりも大幅に廉価だったため加工前提で購入。価格から安物を想像していたが思いのほか精度が高く見栄えもいい。力点がオフセットされているのも使いやすい。

2025-01-13
用途:
車のメンテナンス

jb23ジムニーのO2センサー交換に使用。
問題なく交換できました。

坂口 様2025-10-14
用途:
他のパイプ類があり 工具が使用出来ない時
対象商品:
10123224

今迄の作業が 無駄だったと感じました 太さ、強さ
があり 予想以上の作業性、

2024-11-10
用途:
ショックのトップナットのトルクレンチ使用
対象商品:
10123163

十分使うことが出来ますが、以外と空間が必要でオフセットしていることもあり少しコツがいります

2025-05-06
用途:
自動車整備

このサイズのレンチをもっていなかったので、購入しました。

2024-05-08
用途:
配管締付の際のトルクレンチ用アダプタとして
対象商品:
10123233

風呂循環口パイプ接続に締め付けトルク指定あった為、トルクレンチ用G13アダプタとして購入。使用に際して、入口の盛り上がり部分をグラインダーで削り、通常のレンチアダプタとして使用しています。加工ありきだったので安いものを選んだのですが、目的にぴったりの物でした。

1人が参考にしています
樋口農業 様2023-12-29
用途:
ブレーキホース交換
対象商品:
10123127

コンパクトで耐久性も十分だと思います。DIYで使用するにはお手頃価格で重宝します。

1人が参考にしています
2023-09-11
用途:
自動車・バイク等の整備
対象商品:
10123181

お安くて助かります。個人的にはあまり使わないサイズなので。

2022-10-30
用途:
供回りするナットの締め付けで
対象商品:
10123206

供回りするナットを締め付ける時に使っていて、良いと思います。
ボルトの中心に六角レンチを挿して、クロウフットレンチを使っています。
トルクレンチを使えばトルク管理も出来ます。

2021-11-01
用途:
エアコン配管、フレアナットのトルク締め管理に
対象商品:
10123197

エアコン配管のフレアナット締めトルク管理に使用します。(17&22)
フレアナット専用のトルクレンチも販売されていますが、手持ちのトルクレンチがありましたので、こちらを選んでみました。
大型のトルクレンチには、やや干渉があり、使い勝手に難がありそうです。
中型(30ー110N・m程度)のトルクレンチ買い足しが必要になりそうです。
汎用性がありますから、フレアナット専用トルクレンチよりは使えると思います。
トルク値は補正が必要ですね。

3人が参考にしています
2022-01-26
用途:
ABSユニット交換
対象商品:
10123127

作業スペースが狭くフレアレンチが使えない場合に使用。
力が入り、とても重宝します。値段も安いので全てそろえても良いと思います。
メッキも普通に良いと思います。

2022-01-25
用途:
トルク管理
対象商品:
10123127

マスターシリンダーのブレーキホース継手部の締め付けトルク管理ために購入、まだ使用していませんが直接トルクレンチを差し込んで使用するとボルトの掛かる部分と差し込み部分が近いため、頭の部分がホースに干渉すと思います、短めのエクステンションバーを使えば大丈夫でしょう。

2021-06-24
用途:
タイロッドエンドのロックナットのゆるめ、締め
対象商品:
10123224

構造上開口のある工具でないと使えないのですが、スパナでは強度が不足気味でネジをなめる恐れが大です。肉厚のある上等なモンキーを使っていたのですが、こちらの製品に切り替えました。作業がたいへん楽になりました、価格も安いので傷んできたらすぐ取替えられるのも◎です。

2人が参考にしています
2021-08-16
用途:
ブレーキ配管に
対象商品:
10123136

奥が深くて狭い自動車のブレーキ配管に使用しました。
普通のレンチでは回せなく、エクステンションバーと組み合わせて使っています。
安くて良いものです。

2021-08-07
用途:
ブレーキホース交換に使用
対象商品:
10123127

ブレーキホースの固着がひどく、フレアナットレンチでは、うまくブレーキホースが外れず、こちらを使用。無事外すことができました。購入しておいてよかった。厚みがもう少し薄いとさらによいと思います。

川本自動車工業 様2021-09-18
用途:
スバル WRX STI VAB バックランプSW交換
対象商品:
10123206

VABでミッションを下ろさずにバックランプSW交換ができました

2021-02-25
用途:
車のエンジンマウント交換に。
対象商品:
10123145

普通の工具ではどうやっても外すことの出来ないボルトに使用しました。それなりの道具があると仕事も早いですし、何より体への負担が確実に減ります。ありがたい。

谷本 和夫 様2021-02-03
用途:
カプチーノのラックエンドを外すのに使用しました
対象商品:
10123206

ラックエンドのナット(19mm)はけっこう固いので作業前に購入、楽に緩めれますね。
ア〇〇ンの方が安価なので・・・やや満足です