太枝切 太丸のレビュー

平均満足度 4.65 (40件のレビュー)
商品レビューを投稿する
太枝切 太丸 ニシガキ工業
ニシガキ工業
5,398 / 税込 5,938
太い枝も軽い力で切る事ができます。 狭い所での作業性に優れています。 くされ、病害虫を防ぎます。 植木の根切り、剪定後の後始末に大変便利。 切った枝のカキ出しに便利。 【用途】植木専用
40件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-02
用途:
剪定した枝の処理
対象商品:
10403154

太さより木の種類で硬いものには手こずるものもありますが、気持ち良く切れます

2025-07-25
用途:
荒地のツル性植物や木の枝伐採

凄くよく切れる、少し前に購入した別メーカーの0.5m物では短いので1m物を追加購入したが前に購入した0.5m物よりも全然よく切れる特に切り難い笹竹がスパッと切れる、30mmなら軽く切れるが40㎜だと切れるが力がいる。

2022-12-05
用途:
植木剪定で太枝を切るとき、剪定後のゴミ処理の時
対象商品:
10403154

切断部が回転するところが他の製品にはなく大変便利です。

2022-05-11
用途:
庭木の太枝剪定等。
対象商品:
10403163

長らく使用しております。剪定処理には欠かせません。選定作業にはかかせません。
他の知り合いにも勧めております。優れものです。耐久性も有り。

2021-11-01
用途:
剪定、枝打ち作業の下準備に使用しています。
対象商品:
10403163

以前から使用していたものが壊れたので、もう少し太い径が切れるものを買いましたが、先が太く狭いとこをの作業がしづらかったので買い直しました。
刃の片側が細いので、他のものより込み入った枝の間も使用が可能です。
やはり、使い慣れたものが1番使いやすい。

1人が参考にしています
2021-12-17
用途:
枝きり
対象商品:
10403154

今まで、この上のサイズを使っていたので
物足りないが、小回りがきく。

2021-07-07
用途:
野外作業用
対象商品:
10403197

柄の一番長い商品を購入しました。スパスパ切れるのですが、最大太さの枝を切るとアルミパイプ柄が歪んでしまい、直し(だまし)ながら使ってます。

1人が参考にしています
2020-12-21
用途:
庭木の剪定
対象商品:
10403197

従来から長さの違うのを使っていますので安心して注文しました。今は必要に応じて長さ違いを使い分けています。抜群の切れ味に満足しています。

田坂京華園有限会社 様2021-02-14
用途:
太枝切り
対象商品:
10403172

弊社で引っ張りだこで重宝していただいてます。今後とも注文いたします。

2020-04-23
用途:
チェーソーでカットしたあとの枝のカットでの通常の使用ですが・・・・。
対象商品:
10403172

父が2年ほど前にホームセンターで買った同製品でしたが、シャフトが弱いのか、断裂、改めて、貴社の通販で買いました。どうでしょう?何年もつかなと・・・。ただし、メーカーに問い合わせ、シャフトを予備として購入もしておきました。

1人が参考にしています
2020-02-25
用途:
果樹選定作業で切り落とした枝を整理して、ショッパー機でチップ状にして,堆肥作りしてる。
対象商品:
10403163

切れ味が抜群である。切り刄のヘッド部分が回転しなくとも良いかもしれない。私は、回転をビスで固定して、使用している。

2019-10-05
用途:
樹木撤去時の枝払い
対象商品:
10403163

もともと2mと1.5mのニシガキ工業さまの太枝切りはさみを愛用してました、通常の枝切りよりも機構的に軽い力で切れるようになっており、枝を引っかき出せる仕様が、とても実用的で使いやすいです。近い距離も結局、導入することになりました。最高です。製作して頂き、ありがとうございます。

1人が参考にしています
2019-05-26
用途:
庭木の剪定
対象商品:
10403154

切れ味、使い勝手共に満足です。刃先のカバーがあれば、持ち運び時に安心かなと思いました。

2019-03-31
用途:
庭木剪定
対象商品:
10403172

高いところの剪定に便利です。中の方にも差し込まれて切れるので使いやすい。

2018-02-14
用途:
枝切
対象商品:
10403172

枝切作業に。使用しているが、切れ味が、とても良い。

前田農産 様2017-11-25
用途:
果樹等の剪定
対象商品:
10403163

初めて使った。ものすごく軽パワーで切れた。直径2センチくらいならコンニャクを切るくらいの力で良い(冗談だがそれに近い)。手鋏(果樹農家が腰にぶら下げてる)だと数をこなすと握力にくるし、鋸だと時間がかかる。その中間くらいに位置するか。刃の先端が細ければ良いのだが強度もありか。刃研ぎはどうしょうか。使い捨てか。いろいろあるが仕事は良い道具次第ですね。満足できる道具に出会いました。

2018-09-27
用途:
べにかなめ垣根のふと枝切り
対象商品:
10403181

1.5メートルの太丸を使用して、のこぎりの入らない枝の混んでるところまで入り太い枝が切れるので楽でした。こんなに時間がかからないで出来るんだったら、もっと早く購入すべきだったと思いました。

2017-07-12
用途:
庭木の剪定
対象商品:
10403154

太枝切りの3種類を用途に合わせて使い分けている。N-151、N-153、N-155

林工舎 様2015-11-21
用途:
剪定作業
対象商品:
10403172

剪定鋏には太くて鋸には細い枝の切り落としに最適です。
注意すべきは、生木に使用すべきです。枯れ枝は切れません。
刃が痛みます。鋏等は砥石を使用しますが、この枝切は
ダイヤヤスリか超硬ヤスリを使用しています。
80㎝と120㎝を購入しました。

3人が参考にしています
ヤマネ産業プロジェクト 様2016-01-17
用途:
枝の駒切り
対象商品:
10403172

大変簡単に切断できて、便利です。のこの作業が減り、作業効率が向上しました

2人が参考にしています