125mm変換切断カバー(100mmディスクグラインダー用)のレビュー

平均満足度 3.52 (27件のレビュー)
商品レビューを投稿する
125mm変換切断カバー(100mmディスクグラインダー用) Y'sGOD
お手持ちの100mmのディスクグラインダーを簡単に125mmに変身させます。穴径15mmの125mm切断砥石を使用すればアダプターも必要ありません 【用途】100mmディスクグラインダー専用
27件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-11-17
用途:
バイク整備作業

125mmディスクを使用する際に使用。他の製品には本サイズのカバーがありませんので有用となります。

2023-06-18
用途:
木材の切断
対象商品:
10703926

100ミリのグライダーですが、大きな125ミリの工具か使えてとても助かっています。

2022-07-09
用途:
構造物切断
対象商品:
10703926

ネジが長すぎて本体に当たり長さを調整切断しないと装着できませんでした。
物自体は安全性があり満足です。

3人が参考にしています
2021-02-28
用途:
工具や機械制作など
対象商品:
10703926

125ミリ切断砥石を使うに当たり安全に作業できるので、今般購入させてもらいました。
堅牢すぎるように思いますが、安全面から見ると安心できます。

2022-05-26
用途:
コンクリート切断
対象商品:
10703926

Hikokiのフレアカップタイプのハブには取り付けできません。
つきますがグラグラ。
ほかのレビューにもあるように、刃がカバーに当たる、アダプターを入れるとねじが届かないなど。
hikokiの100mmのホイールカバーを買って、取り付け部を改造したら使えます。
hikokiの取り付け部は、カバーの内側に入れて溶接。
2回目の購入でやっと使えるようになりました。結局4000円以上使ってしまった。

2人が参考にしています
齋藤製作所 様2018-05-07
用途:
ブロック塀の修理
対象商品:
10703926

カバーのおかげで 安全に作業できています。まわり止があれば 尚良い。

2018-04-18
用途:
コーナー部分の溶接部のグラインダーかけ
対象商品:
10703926

まだ使用してませんが
使った事があって 探していたので多分使いやすい

岡山スイキュウ株式会社 様2017-06-14
用途:
純正外(少し大きめ)の刃を付けた時の安全カバー
対象商品:
10703926

グラインダーの刃を大きいものへ替え、指を切ってしまいました。早くこのカバーを買って装着していれば、神経がなくならず済んだものを・・。非情に重宝しています。

3人が参考にしています
2016-06-12
用途:
金属の切断…
対象商品:
10703926

100ミリ専用でも、125ミリが、装置オッケー
仕事が、捗る。

2人が参考にしています
2016-07-21
用途:
手摺等の修理時の切断作業

本製品を小細工できる人には重宝するでしょう。
34㎜パイプが向きを変えずに安全に切断できます。

1人が参考にしています
2015-05-07
用途:
125mmディスクの装着 保護のため

思っていたよりも、
取り付け部の構造は写真の通りでした。
付属のネジが長く、
グラインダ本体に干渉してしまうので、
取り付け方向が限られます。
(切ればなんとかなるかも)
カバーの両端が可動するようにして、
カバーの開き具合を調節出来るようにすれば、扱いやすいと思います。

1人が参考にしています
2015-06-24
用途:
金属切断
対象商品:
10703926

グラインダーの砥石を125mmに付け替えて、高速カッターもどきにしています。
このカバーは必需品で、とても安いので満足です。

2人が参考にしています
2013-07-03
用途:
負荷の少ない薄肉鉄板のカットに使うにあたりワンサイズ上の砥石を使いたかったので
対象商品:
10703926

無理をしない程度に使っていますから問題はないです

1人が参考にしています
佐藤工業所 様2021-01-16
用途:
解体作業時

日立のディスクグラインダーにつけようとしましたが付属のスペーサーを使っても切断刃がカバーの内側に擦ってしまい危険なので取り付けを諦めました。
またカバーの厚みが厚すぎてキワ切りには向いていません。

4人が参考にしています
2013-07-28
用途:
サンダーとして使用
対象商品:
10703926

構造がシンプルなため特に問題はない、

2021-01-27
用途:
解体

一般的な某メーカーのグラインダーにつけようとしましたが、取付ネジがついてるところが幅が広すぎるので本体からカバーが離れて切断刄をつけると内側のカバーにぶつかって使用できませんでした。スペーサーを入れて離そうとしましたが今度は本体のネジが届かずフランジが締め付けらんなくなりました
残念ですが使用をあきらめました

2人が参考にしています
周防司 様2021-01-26
用途:
狭い箇所の雑草整理
対象商品:
10703926

5種類のサンダーに装着を試みましたがすべて無理でした 全く役立ちませんでした

1人が参考にしています
上田住設 様2017-01-17
用途:
コンクリートの切断
対象商品:
10703926

とあるホームセンターより値段が髙かったのでやや不満でした。

2015-03-22
用途:
100㍉ベビーサンダーに仕様変更。
対象商品:
10703926

純正品でないのでキチンと固定できないのですがこんなものでしょう。

2014-05-18
用途:
125mmのカッターを使用するため
対象商品:
10703926

カッターを取り付けるさい付属のカラーが厚く径変更ブッシュの組み合わせに
、よっては取り付けられませんでした。1.5~2.0mmくらい薄いほうが良いと思います。

1人が参考にしています