ケーブルストリッパーのレビュー

平均満足度 4.43 (21件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ケーブルストリッパー DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,998 / 税込 5,498
21件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-01-30
用途:
ケーブル加工時
対象商品:
10735934

最小の4mmは作業が難し。
回転方向の筋付けは難あり。
縦引きは普通に作業可でした。

8・エイト防災 様2020-06-11
用途:
火災報知設備設置工事
対象商品:
10735934

幹線の皮むきに使用、他の企業のものは全くダメでデンサンさんのはまあまあ使用できました。

1人が参考にしています
2019-09-11
用途:
初めてのケーブルストリッパー
対象商品:
10735934

回し方が悪いのか、毎回切り目が微妙にズレます。
今までカッターで切り込みを入れて剥いていたので、ケーブルカッターはこんなもんなのか、神経質過ぎるのか分かりません。
コツが分かれば良いのですが…

1人が参考にしています
2019-08-12
用途:
ケーブル皮むき時
対象商品:
10735916

便利で安全・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1人が参考にしています
西川住宅電気サービス 様2019-04-16
用途:
電気工事
対象商品:
10735916

他に安価の製品もありましたが、迷った末、当製品を選びました。しっかりした造りで使いやすいと思います。他の製品との比較は、不明です。

2019-07-14
用途:
電線皮むき

電線皮むきに使用しています
初めて使ってみて、これは便利ですよ。

2019-02-01
用途:
ケーブル皮剥き時
対象商品:
10735916

歯の入り具合の調整が簡単で綺麗に皮剥き作業が出来ます。

2人が参考にしています
2018-09-19
用途:
キャプタイヤケーブルの配線剥き
対象商品:
10735916

引っかかりが無く、スムーズに剥ける。
きれいに切れて時間短縮で重宝しています。

ウエスト防災 様2018-02-19
用途:
電線
対象商品:
10735934

電線皮むきに使用しています
効率が上がり助かっています
有難う御座いました

1人が参考にしています
2017-05-17
用途:
電源ケーブルの被覆を剥す。
対象商品:
10735916

誤発注です。残念!!
いつか使う時があると思い道具箱に収納しました。笑い!!
同軸ケーブル等丸形ケーブルに有効であり、
私の使用目的であった、平形ケーブルには使えません。

2017-02-02
用途:
電気工事
対象商品:
10735934

以前から気になって、購入して、早速使いましたが使い易く便利です。問題なく使えて満足です。

1人が参考にしています
2015-04-15
用途:
キャプタイヤケーブルの皮むき
対象商品:
10735916

使いやすくて 満足しています。

2014-03-23
用途:
多芯ケーブルの皮むき
対象商品:
10735916

今まで使用していた会社からの支給品と違って、引っかかりが無く、スムーズに剥ける。
ただ、慣れないと、金具に付いたグリップ部分と本体間に皮を挟む為、注意が必要です。
シールド線のシールドまで切れるのは驚いた。

2014-04-06
用途:
工作機械の機内配線工事
対象商品:
10735916

以前より使用していまして、別に問題有りませんでした、

2013-04-15
用途:
電気工事
対象商品:
10735916

今回購入した商品は従来使用していたものと同じでもあり特に感想というものはありませんが注文しえから商品到着までが早く対応の良さに満足しいぇいます。是非次回も利用させていただきます。ありがとうございました。

1人が参考にしています
有限会社九州クリーンエネルギーシステム 様2020-04-17
用途:
ソーラパネル配線工事
対象商品:
10735916

パネル工事の集合盤内の2次側接続工事に使用sました

ツバキ電工 様2015-05-26
用途:
ケーブル端末処理として使用
対象商品:
10735916

ケーブルシースに傷も付かないし良く切れるので満足しています。

2013-04-06
用途:
電気工事の分電盤等の電線の皮むき
対象商品:
10735916

CVの皮むきには最高!エコケーブルでもむける!

2人が参考にしています
2013-01-26
用途:
キャプタイヤーケーブルの皮むきに使用します。
対象商品:
10735916

かるくて使いやすい長持ちするかは、使って間もないのでこれからです。

1人が参考にしています
2012-02-12
用途:
電気工事での電線加工に使用します。
対象商品:
10735916

ホームセンターより安く購入出来たので満足してます。

1人が参考にしています