スケルトンパーツケースのレビュー

平均満足度 4.47 (17件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スケルトンパーツケース DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)
999 / 税込 1,099
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-08-25
用途:
LANパーツ入れ

細かい部品を分別に使いやすいです。色が3色なのもよい

エヌテクス 様2023-05-02
用途:
部品の整理
対象商品:
10745445

1個のケースには、深さの深いタイプが3個と浅いタイプが3個が付属しており、ケース自体を2個購入すれば、それぞれに「深いタイプ」と「浅いタイプ」に綺麗に分けられることに気ずいた。

1人が参考にしています
2021-10-13
用途:
コネクター用コンタクトピン保管
対象商品:
10745454

SP33-MS50(M25個とS25個付属)を購入。SP-M10CBPYも購入して全てMサイズに仕様変更しました。使い勝手が良かったので、後日、実店舗にてSP27-MS32 (M16個とS16個付属)を追加購入しました(MonotaROの方が価格が安いです)
【評価点】
コンタクトピン等の細かなパーツを、種類毎に効率よく収納できる。
パーツケース本体部分が2分割式なので、必要分だけまとめて持ち出せる。
収納ケース単体でも取り外せるので、必要分だけの持ち出しも可能な点。
ケースが色分けされているので、分別に便利。
商品を見た時は少し不安に感じた樹脂製ケース本体やケース接合部なども、見た目以上にしっかりしていて、耐久性がある。
【改善希望点】
使い勝手は良好で、大きな不満はありません。強いて言えば、構造上・仕様上やむを得ないとは思いますが、ケース収納部に他収納部と比較して外れやすい部分が少数ある点です。ただし、容易に脱落したり、ガタが出たりしている状況では無いので、通常使用には大きな影響はありません。

2020-12-26
用途:
電気計装工事
対象商品:
10745445

圧着端子、細かいビス類の仕分けに使っています。強度的に問題が今後でそうが、今のところ使えて満足かな。

2020-03-30
用途:
細かい部品の保管時
対象商品:
10745463

細かい部品が個別のケースで保管できるので便利です。仕切りとかだとひっくり返したりすると混ざってしまうので助かります。3個購入しました。

有限会社加々良クリエイト 様2020-06-24
用途:
不良品?
対象商品:
10745463

初めて購入しましたが、何箇所か、外れやすい所がありました。カチッとならず、外れます。それ以外は、良さそうです。

2017-02-02
用途:
小さな部品の整理

小ネジ、マイクロベアリングの整理、収納に使っています。左右に開いた状態で部品を探すことができ、隣同士混ざり合うこともないので大変重宝しています。現在3セット購入し、用途に合わせて使い分けています。

大阪池田モール株式会社 様2017-04-07
用途:
鍵の保管
対象商品:
10745454

会社で使用。個人別のスペアキーの保存用に買いました。鍵用のネームタグも一緒に保管出来て大変便利です。

2017-02-08
用途:
ビス関係の小物入れ
対象商品:
10745445

ケースの大きさが書いていなかったので、不安でしたが購入しました。
やはりしっかり調査すればよかった。このケースはうちでは使い物になりません。
形、使い勝手はいいものだと思います。表示を詳しくしてほしいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
付属パーツの寸法がわかるように情報を追加するようにいたします。

2016-05-16
用途:
ネジ、ワッシャー等の保管
対象商品:
10745463

<良い点>
区画(小箱)単位に蓋がありワッシャーやシム等の薄いものが他区画へ移動しなくて良い。全体を閉じた際には各小箱の開き止めにもなっていてなお良い。小ネジに丁度良いサイズ。色々探したが唯一無二の商品だ。
<希望改善点>
①1つの小箱の蓋のロック爪がすぐ割れてしまった為、もう少し粘りのある材質にしてほしい。
②本体を開いた際に、小箱の向きを左右そろえてほしい。
③小箱のサイズが半々ではなく、MかSで統一したものも設定してほしい。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーにフィードバックし、品質改善の参考にしてもらうよう依頼しておきます。

テイ シークェンス 様2015-08-02
用途:
小ネジ類の整理等
対象商品:
10745463

小箱と中箱の組合せだが 中箱のみのタイプも作って欲しい。
このクラスの各々のフタが開閉するケースは他に見あたらないのでありがたい存在です。

1人が参考にしています
2015-04-22
用途:
パーツ収納
対象商品:
10745454

パーツを一つ一つ別々に収納できるパーツケースを探していました。
少量のパーツが多いので、色々と探した結果このケースが候補に残りました。
使い勝手はかなり良く、中のケースを外せるため、並び替えなどもとりあえず後でやることができたりと便利です。
ただ、個人的に色はすべてクリアでよかったかなぁと思います。

1人が参考にしています
2024-05-03
用途:
今の所、ダイオード類などを規格ごとに分けて収納しています。
対象商品:
10745481

色分けをするために追加でこれをいくつか購入しましたが、すると余るものが沢山出てきます。
結果、フレームだけ欲しいのですが売ってないようですね。
フレームだけも取り扱いしてほしいです。

2015-02-14
用途:
電気工事
対象商品:
10745463

端子を入れています。細かく分類できて良いです。

1人が参考にしています
2015-04-16
用途:
小物部品の整理

小物の整理に便利です。隣と混ざらないのが良いです。

2014-10-15
用途:
小さい部品の管理
対象商品:
10745445

どこに何があるかすぐにわかるので、大変良い商品です。

2013-08-30
用途:
小ネジ等の整理収納
対象商品:
10745445

色々な小物(ネジ等)携帯収納BoXを購入したり見て来ましたが、この商品は小ネジ等には丁度良い大きさで、複数種類をコンパクトに、又、単独にでも持ち運びが出来て、必要そうなネジだけをケースに色々な組み合わせが出来るので重宝しそうです。おまけに安価!!