バルブカバーガスケットセットのレビュー

平均満足度 4.55 (166件のレビュー)
商品レビューを投稿する
バルブカバーガスケットセット K.Pガスケット
K.Pガスケット
799 / 税込 879
166件中 121~140件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2014-05-12
用途:
消耗品交換に
対象商品:
10754256

普通に使用でき、安価で良かったです。

2014-08-01
用途:
オイル漏れ修理
対象商品:
10754247

取付良好、安くて良いです。また購入します。

シミズオート 様2014-05-25
用途:
オイル漏れ
対象商品:
34691937

使いやすい。

2014-02-05
用途:
ヘッドカバーのオイル漏れ修理
対象商品:
10754231

セットになってるのが嬉しいです。
液体ガスケットが少量でも付いてくるとなお嬉しいです。

2014-01-16
用途:
オイル漏れの修理
対象商品:
10754292

純正と変わりなく使用できました、耐久性は?ですが古い車の修理には必要十分です。

2014-07-26
用途:
ヘッドカバーからのオイル漏れ修理
対象商品:
10754283

JA11ジムニーのオイル漏れ修理に使用。安くて必要十分です。

2013-08-27
用途:
バルブカバーガスケットの交換
対象商品:
10754484

安価で購入でき,使用感も問題なさそうです。取り付けには別途,シリコングリースがあると良いかと思います。

アイランド 様2016-04-15
用途:
交換作業
対象商品:
10754484

もちろん全く問題ございません

2013-06-02
用途:
自動車修理
対象商品:
10754283

普通の部品と何ら変わりません。ネットで気軽に購入出来るので、助かります。 ただ、適合車種を特定するのに時間がかかるので、その点を改善できれば、もっとよくなるかな と思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
自動車部品検索で車種情報から適合の品番が検索出来るようになっておりますので一度ご利用頂ければと思います。

2016-02-14
用途:
E/G O/H
対象商品:
10754256

純正品と遜色ありません。

2016-09-08
用途:
オイルがにじみ始めたので交換
対象商品:
32719434

これから付けるので、作業が済んだらまた報告します。

2013-10-06
用途:
カムカバーの交換
対象商品:
10754283

値段的にも良いと思います

2013-07-29
用途:
タイミング ベルト交換時
対象商品:
10754335

敏速かつ、丁寧な対応をして頂きました。
電話にて、商品内容確認時も、とても丁寧な対応をして頂きました。
機会が有れば、ぜひ御社で買いたいです。
ありがとうございました。

2015-12-01
用途:
ヘッドカバーからのオイルにじみ修理
対象商品:
34691937

純正品とほぼ変わらない品質に感じました。

2013-08-06
用途:
パッキン交換に
対象商品:
10754484

オイル漏れが確認できたので購入・交換しました。各車種用に規定トルクが書いてある物が付いていると助かりますね。

株式会社ヒライオートサービス 様2013-05-08
用途:
一般整備
対象商品:
10754493

純正部品と同等優良部品なので、仕入れ価格から見ても断然お徳です。
クォリティーも、実証済みの商品なので、安心して使用しています。

2013-06-18
用途:
交換
対象商品:
10754265

純正よりも安価。品質は新品比較していないのでわかりませんが、たぶん差はないと思っています。

2015-09-08
用途:
タペットカバーパッキン交換
対象商品:
34691937

純正品と変わりなし。

オートキャロル 様2014-01-14
用途:
L900S ムーヴのオイル漏れ修理
対象商品:
34691937

部品そのものは悪い点は無し。ゴムパッキンなので締め付けすぎに注意。ただH12年式EF-DETだとプラグホールのG/Kは基本的に交換不能の構造(カバー内部の遮蔽板がカシメてあり外せない)で、本来はカムカバー本体をまるごと取り換えのようです。プラグホールにオイルがたまってしまっている状態の修理だったので、3個あるプラグホールG/Kの交換はどうしても必要で、しかも新品カバーを買う予算が無い修理依頼だったので、取り換えには加工が必要で苦労しました。後期以降のEF型E/GだとG/Kの交換が出来る造りになっているようですが・・・

3人が参考にしています
2014-02-14
用途:
お客の車のオイル滲み
対象商品:
10754484

問題ないです。